新闻

百通持续前瞻性创新,2021 年第四季度推出全新产品

集团通信

今年最后一个季度发布的产品包括新的电缆、连接和软件解决方案,以及现有产品线的补充

密苏里州圣路易斯 – 2021 年 11 月 18 日 – 全球领先的专业网络解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 宣布将于 2021 年第四季度推出多款新产品,旨在将安全性、可靠性和灵活性放在企业和工业环境的首位。

 

线缆:

Belden DataTuff™ 光纤工厂电缆 适用于室内和室外应用,非常适合材料处理、食品加工和其他存在润滑、液压和切削液的工业应用。

Belden DataTuff™ 光纤托盘电缆 提供前所未有的安装灵活性和高抗压性。他们’重新评估室内和室外植物应用,包括室外托盘、直接埋设和室内立管通道。

百通数字电力™ 混合铜缆 确保安装灵活性,由于易于识别的配对而实现快速安装,并且由于具有防腐蚀性能而实现长寿命。

• Belden ECE R118 认证电缆 是阻燃工业电缆,可在火灾中保证公交车和长途汽车乘客的安全。

Belden KNX 电缆 可在火灾期间为楼宇自动化设备提供可靠性和安全性。该电缆安装简便、能耗低、拓扑结构灵活且协议交叉兼容。

Belden RailTuff™ 光纤电缆 专为增强铁路边、公路隧道站和信号操作的安全性和防火性能而设计。

 

连接:

采用 IDC 技术的 Lumberg Automation RJ45 现场可连接连接器 可在 5e 类、6 类和 6A 类应用中快速建立数据传输连接。它们的金属外壳和全屏蔽设计使其能够在连接质量至关重要的恶劣环境中使用。

 

网络 & 软件:

Hirschmann Industrial HiVision 网络管理软件 可实现对以太网的实时监控。通过与 InfluxDB® 和 Grafana® 等工具集成,工厂和网络数据可以在不同的系统之间统一,并在高度可视化、可定制的仪表板中进行分析。

Hirschmann HiLCOS WLAN 软件 随 BAT 设备免费提供,可为运输、物料搬运和物流环境中复杂、高移动应用提供增强的安全性和移动性。

 

要了解有关这些新解决方案的更多信息,以及它们支持的技术和应用类型,请访问 www.belden.com/new-products

 

关于Belden

Belden Inc. 提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。凭借旨在可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量的创新解决方案,Belden 处于全球向互联世界转变的中心。该公司成立于 1902 年,总部位于圣路易斯,在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;也可在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

###

了解更多信息,请联系:

Lisa Williams
市场通讯经理
(317) 815-2402
[email protected]

凯特·D’因佩里奥
市场通讯经理
(317) 764-9766
[email protected]

 

Belden、Belden Sending All The Right Signals 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。