Belden PROVIZE套件简化网络规划、配置和调试

先进的PROVIZE Planner工具加入PROVIZE套件以增强使用性能

密苏里州圣路易斯 – 2024 年 2 月 15 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出其 PROVIZE Suite。PROVIZE Suite 是一款强大的网络管理软件套件,包括 PROVIZE Planner 网络规划和配置解决方案以及 PROVIZE Explorer,可简化 Belden 设备的调试。

随着网络规模的扩大,工业组织需要能够缓解日益复杂的解决方案。借助 PROVIZE Suite,组织可以获得一个直观的单一界面,使他们能够设计网络、验证设计’ 可行性、获取准确的物料清单 (BOM) 以及配置 Belden 设备 – ,所有这些都在一个地方完成。PROVIZE Planner 软件提供拖放式网络规划,让用户可以根据网络意图轻松设计配置。PROVIZE Explorer 可检测尚未投入使用的设备,并允许用户验证安全认证并一次性为多个设备建立密码和 Internet 协议版本 4 (IPv4) 地址。

PROVIZE套件具有强大的优势,例如:

  • 无缝集成:PROVIZE Planner和PROVIZE Explorer与Belden PROVIZE套件无缝集成,通过单一界面支持简化网络规划、配置和调试。
  • 易于使用:用户可以通过直观的软件快速规划网络和调试设备,无需完成学习曲线。
  • 免费基础版本:组织可以免费获得PROVIZE Explorer和PROVIZE Planner的入门级解决方案的无限制安装。
  • 付费PROVIZE Planner和PROVIZE Explorer版本:组织可以升级到付费PROVIZE许可证以访问高级功能。

“在开发 PROVIZE Suite 的过程中,我们’我们强调创建具有丰富功能和直观用户体验的软件,” Belden 产品专家 Sina Mueller 说道。“使用 PROVIZE Planner,用户可以在办公桌上设计网络和验证配置并获得自动生成的物料清单,从而节省时间并降低成本。PROVIZE Explorer 可快速调试 Belden 设备并轻松访问 Hirschmann 设备接口,从而最大限度地提高效率。”

PROVIZE Suite 引入了新的增值功能,包括两种产品的用户体验 (UX) 增强、端口规划功能和命令行界面 (CLI) 模板,用于简化 PROVIZE Planner 中规划设备的配置和子网配置,以及 PROVIZE Explorer 中多个初始 IPv4 分配的配置。

有关新 PROVIZE Suite 的更多信息,请访问 我们的产品页面

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

 

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。