Belden 推出首款 UL 认证混合电缆,适用于智能建筑中的故障管理电源 4 类电路
密苏里州圣路易斯 – 2023 年 3 月 17 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden 自豪地宣布推出其故障管理电源系统 (FMPS) 混合电缆,该电缆专为 4 类电路设计和认证。
随着 2023 年国家电气规范的发布® (NEC),4 类电路允许行业支持与现有 2 类电路同等安全性的电力输送,同时还具有功率水平更高、传输距离更长的额外优势。
Belden 介绍了行业’首款获得 UL 认证的 4 类电缆,现在自豪地将行业’首款获得 UL 认证的混合电缆。百通’s FMPS 混合电缆经过 UL 认证,符合 4 类标准。它们的铜/光纤结构通过单根电缆长距离传输电力和数据,节省了安装时间并降低了安装复杂性。
因为 4 级系统与—如果不是更安全的话—对于 2 类和 3 类系统,这些电缆可由安装类别和 PoE 电缆的相同集成商和承包商安装。
关于 4 级的更多信息
4 类电路提供低压电源的便利性和安全性,就像以太网供电 (PoE) 一样;然而,4 类电路还可在数百米范围内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。
4 类—也称为 FMPS、分组能量传输 (PET)、数字电力™ (DE)、脉冲功率或智能传输系统—是一种改进的电力传输格式。与 2 类和 3 类功率限制电路不同,4 类电路不限制电源输出。’相反,它们不断监测故障并控制异常情况下可用的电流输送。通过限制进入故障的能量,这可以减轻电击或火灾的风险。
为了验证是否符合 NEC 要求,必须对 4 类电路进行认证。在 Belden’的支持下,UL 最近发布了 UL 1400-2 作为调查大纲(迈向标准的第一步),以定义评估 4 类电路布线的安全考虑因素和标准。4 类电缆电路将根据已发布的文件进行认证。
“故障管理电力系统已在一些智能建筑中使用,” Belden 技术应用经理 Ron Tellas 解释道, “并且其使用量还将继续增长。NEC 认识到这些 4 类系统非常独特且足够专业,因此需要自己的代码部分。我们’非常自豪,Belden’的 FMPS 电缆率先获得可用于 Class 4 系统的认证。”
了解有关 Class 4 系统和我们经过认证的 FMPS 电缆的更多信息,请访问 www.belden.com/Solutions/Class-4-Systems。
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’我们正超越连接性,从我们所制造的到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案所能实现的。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲拥有制造能力。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 Facebook、 LinkedIn 上关注我们 和 推特。
了解更多信息,请联系:
Mary Melchiorre
市场通讯经理
(514) 822-7047
[email protected]