新闻发布

Hirschmann OpEdge-8D 现已成为 Microsoft Azure 认证设备

Belden

Microsoft 认证确认 OpEdge-8D 设备已经过预先测试并验证可与 Azure IoT 配合使用。

 


 

密苏里州圣路易斯 – 2023 年 9 月 21 日 – 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden 很高兴地宣布 Hirschmann OpEdge-8D 已加入 Microsoft Azure 认证设备计划。Azure 认证确保客户能够使用经过预先测试和验证可与 Azure IoT 配合使用的硬件和软件快速启动和运行物联网 (IoT) 解决方案。作为 Azure 认证设备,OpEdge-8D 符合 Azure 连接设备的管理标准,同时还通过了 IoT 即插即用认证,从而可以构建可轻松与基于云的 IoT 服务和解决方案集成的设备。

 

为了简化和加速物联网项目,公司正在寻找有效的方法来选择并将正确的设备、资产或传感器连接到云端。为了自信地启动物联网项目,客户正在寻找经过准备度、兼容性和可用性测试的认证设备和平台。选择 Azure 认证的设备可以提前了解哪些设备和产品可以与 Azure IoT 配合使用,从而节省项目规范和 RFP 流程的时间和精力。

 

Hirschmann OpEdge-8D 是一款工业级边缘网关,具有紧凑的 DIN 导轨安装外形,为客户提供安全的操作系统 (OS) 和易于使用的用户界面 (UI),用于管理设备的网络和安全功能,以及用户定义的容器和虚拟机 (VM)。OpEdge-8D 还与 Belden Horizon 控制台集成,用于设备管理、安全远程访问和大规模边缘应用程序编排。总的来说,这项技术可以用来连接信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 系统,以支持需要处理 OT 数据以便为用户获取有价值见解的用例。Hirschmann OpEdge-8D 已经过功能和互操作性测试,确保其使用了 Microsoft 参考配置。

 

Belden Inc. 边缘解决方案产品管理总监 Jeremy M. Friedmar 表示,他很高兴收到有关该认证的消息。“弗里德马尔表示,加入 Microsoft Azure 认证设备计划进一步证明了我们能够通过预先测试的设备和操作系统组合来启动客户的’ 物联网项目。” “减少兼容性所需的常规定制和工作可确保我们能够帮助客户快速启动他们的物联网解决方案。”Hirschmann OpEdge-8D 已被公认为在 OT 数据源附近部署边缘计算的首要解决方案,适用于任何工业环境,包括制造、能源、运输和机械制造。

 

“我们’我们非常高兴与微软合作,继续加强我们在所服务市场的工业解决方案,” 弗里德马尔说道。

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 叽叽喳喳

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。