数据中心

数据中心解决方案:为什么一码永远无法万能

Denis Blouin
在选择数据中心解决方案时,有两条规则需要记住:对某些人有效的解决方案可能对其他人不起作用;因为这可能仅仅是一种趋势,但并不表示您需要它!  

 

一二十年前,“一码万能”非常引人注目:无论您选择什么产品或解决方案,其设计都会适合您。虽然这种理念始于服装行业,但它几乎在每个行业都扎根,甚至在数据中心领域也是如此。

 

我们喜欢把这个问题比作金发姑娘的故事。如果您相信一码万能的方案,则会有三种可能的结果:床太大、太小或刚好。解决方案不可能完全符合您的要求。

 

如今,事实很明确:任何一个数据中心解决方案都无法适用于所有情况。

 

无论是支持以最小延迟快速交付数据的边缘数据中心、由企业私下控制的企业数据中心,还是拥有数十万平方英尺专用于为租户提供服务的托管数据中心,每个数据中心都有自己的要求,并支持其独有的技术和应用组合。

 

行业和组织内部的数据中心存在巨大差异

各行各业的数据中心面临着功耗、计算和容量方面的挑战。视频流、物联网、大数据和人工智能等创新迅速改写了关于数据的生成和使用方式以及数据中心如何支持数据的剧本。现在很少有任务不依赖于数据中心。

 

即使在组织内部,数据中心的需求也各不相同。请考虑在全国各地设有分支机构的同一个制造商或公司。需求可能因网点而各不相同。

 

例如,不同的机械和设备依赖于不同的通信协议,这些协议必须跨网点进行转换和协调。

 

某些业务场所可能使用专用应用程序或具有其他同类业务场所没有的特定要求。一家成熟的金融机构可能在自己的一些办事处设有本地数据中心,用于交易大厅等关键任务应用程序。其中一些本地数据中心可能是传统设施,而另一些则可能是新设施。他们也可能依赖世界各地的托管设施。

 

没有任何一个数据中心解决方案可以神奇地解决所有问题并支持所有目标。

 

您想达成什么目标?您想解决哪些问题?您会遇到哪种短暂卡顿?您必须先知道这些问题的答案,然后才能找到正确的数据中心解决方案。总会有一些成本、效益、功能和限制因素需要考虑,而这些因素是您的应用、要求和环境所特有的。

 

对某些人有效的解决方案可能对其他人不起作用

从历史上看,根据您要求的方向,数据中心可能是自上而下、自下而上和从左到右构建的。(例如,如果您认可南北向,则数据中心通常是从北向南构建的。)

 

我们的一位客户认真遵循了这一标准做法。主配电排位于数据中心的前面,他们一直在“向下”建造。但并非所有数据中心设计都能很好地从一个位置转移到另一个位置。

 

由于新的应用和技术需要更大的带宽和更高的速度,这种方法带来了线缆长度问题。他们必须制定一个新的计划,从数据中心的中间开始,然后逐步解决问题。

 

最终,一些数据中心开始转变为Pod(分发点)。他们仍然会部署一些数据中心排,但独立Pod(Pod概念)正在成为常态。为了适应这一点,他们的光纤配线架被侧向转动并放置在排的末尾,以节省机柜空间并确保更有效地利用资源。

 

这可能仅仅是一种趋势,但并不表示您需要它

不要仅仅因为数据中心解决方案听起来不错或成为一种趋势而对其进行投资。

 

请考虑自动化基础设施管理(AIM)技术。它告诉您X插入Y,A插入到B,E插入F。这些信息是您需要知道的吗?是的,但如果可以这样连接,那就没有问题。但是,如果您混淆了这些连接,而AIM系统无法帮助您进行故障排除,那么这个系统就无法在您最需要的时候帮助您。

 

如果您正在完成大量移动、添加和更改,那么这些信息可能很珍贵,在无人值守的数据中心也可能很有价值。但并非每个数据中心都能从这个解决方案中受益。

 

例如,一个希望投资自动化基础设施管理系统来跟踪补丁的超大型监狱。在这个案例中,监狱工作人员担心囚犯进入电信机房或数据中心,所以重新做出补救。如果囚犯在您的电信空间中,那么您就已经遇到了AIM系统无法提供帮助的问题。

 

工作人员希望实时跟踪配线架的移动时间。当然,虽然这是一个合理的担忧,但AIM并不是解决这种担忧的最佳方式。通过首先采取其他步骤,工作人员会在囚犯进入数据中心之前就能及早看到问题的迹象。例如,设置安全参数,使工作人员能够防止囚犯进入数据中心移动配线架,这是一种更加经济实用的方法。

 

获取您需要的数据中心解决方案

Belden提供数千种可配置的解决方案,满足几乎任何项目的数据中心传输需求。

 

我们的内部专家随时可以配合您的团队工作,了解您的流程,并帮助您找到适合您特定任务关键型要求的解决方案。

 

这就是我们的作用:帮助您针对潜在的挑战进行规划并考虑不同的解决方案。 

 

 

相关资源: