工业自动化

单对以太网技术的6项优势

Chen Zhang

随着单对以太网(SPE)在工业自动化中获得越来越多的关注,了解此技术为需要长距离传输数据但对速度或带宽没有太多要求的应用所带来的潜在好处非常重要。

 

在最近的一篇博客中,我们讨论了业界如何克服单对以太网部署的障碍。下面我们将着重介绍用两线制传输线代替四线制传输线在成本、安装和性能方面的实实在在的优势,以便可以在实践中放心使用SPE。

 

1. 降低资本支出

IE和SPE连接器与现在的RJ45和M8 D码连接器非常相似。虽然SPE连接器减少了四分之三的导线,但为了使线缆保持圆形,需要使用额外的填充材料。根据所使用的不同线缆类型,IE与SPE连接器之间的成本节省从13%到44%不等。购买的连接器数量较多时,还可以节省额外的费用。

 

然而,就资本支出而言,最重要的节省来自于单对以太网使用的新的网络拓扑。例如,通过取消网关并依赖于单一通信网络,每个网关可以节省超过10,000美元。SPE使得将传感器和执行器集成到网络基础设施中变得更加经济。

  

 

2. 减轻重量,节省空间

单对以太网技术可以使用更紧凑、更轻的线缆,比传统的现场总线线缆重量减轻50%,占用空间减少50%。这可以节省机器人内部以及墙壁和地板里的宝贵空间。

 

让我们以电动汽车生产为例来说明这些节省的意义。设计工程师正在想方设法减轻底盘上的每一盎司重量,以抵消电池和电动机等动力系统的重量。例如,一些设计师已经在探索通过去除车内电缆线束中的屏蔽材料来减轻重量。SPE为电动汽车的减重提供了一个潜在的解决方案。

 

单对以太网还可在电动汽车的改装中发挥重要作用。电动汽车建议每10年送回工厂进行重要电子设备的翻新。底盘的构造不会改变,因此汽车内壁的厚度保持不变。SPE线缆可以减少安装所需的空间。除了重量优势,单对以太网还具有端口密度优势(2个SPE端口 = 1个RJ45端口),可以在老旧车辆中支持更多的设备。

 

3. 安装快捷,维护方便

SPE支持更快捷、更轻松的安装,使现场设备、传感器和执行器能够轻松集成到现有以太网环境,无需额外的网关和接口。

 

这可以降低新建厂房的材料和人工成本。

 

4. 简化网络

单对以太网(SPE)可将自动化系统和传统工业网络整合为一种以太网网络技术,同时保证设备的供电和数据传输。

 

由于SPE设备基于以太网协议,其性能通常优于现场总线设备。

 

使用SPE将传感器和控制器迁移到以太网可以简化布线和管理,并可能省去专用网络设备,从而使IP通信能够用于最低层次的自动化。

 

与各种现场总线协议、特殊解码器和终端(即使是最优秀的技术人员在解决性能问题时也需要这些)相比,SPE使故障诊断和排除过程变得更加标准化,而且更加方便。

 

5. 支持IT/OT融合和传感器到云端

未来的工业环境需要灵活、高适应性的连接,以满足日益增长的需求。

 

SPE是促进工业物联网、工业4.0、IT/OT融合以及从现场传感器到云端的无缝数据传输的技术之一。这些创新将共同创造由单对以太网驱动的智能制造环境

 

6. 环境友好性

最后,使用SPE来构建基于以太网的基础设施并连接资产需要的自然资源(如塑料和金属)更少,从而有助于企业减少碳足迹,实现ESG目标。

 

我们的单对以太网产品组合

我们的单对以太网布线和连接产品组合旨在优化工业和交通运输业等恶劣环境中的以太网连接可能性。

 

随着工业4.0的演进以及与工厂主干网连接的传感器和执行器的数量不断增长,单对以太网将成为加速工业自动化的简单解决方案。

 

相关资源: