相关标签
随着汽车制造商不断增加其车型的装饰套件和定制数量,灵活性至关重要。这种灵活性可以通过多种方式帮助增加每小时的工作量。
首先,需要维护的智能载体可以从生产线上拉下来并放入维护区域,以防止出现生产瓶颈。其次,如果智能载体无法前往下一站,其前面的载体可以继续完成生产过程。最后,与增加传统传送带的长度相比,可以更轻松地在生产线上添加额外的载体和环路。
我们还发现,为了提高质量和一致性,减轻工人压力,根据需求波动进行扩展,并提高装配速度,汽车行业对这些解决方案的需求不断增长。
随着移动自动化在汽车制造业(特别是装配业)的逐渐确立,它’也正在逐渐渗透到该行业的其他领域。一级、二级和三级供应商(例如动力总成生产和电池制造商)开始在其工厂内利用这项技术。
无论你’谈论 AGV、自主移动机器人 (AMR)、自动存储和检索系统 (ASRS)、EMS 或智能平板输送机时,移动自动化有很多优势—但它也伴随着风险,你需要做好准备。
例如,为了确保设备可以自由移动,需要无线技术来实现连接。设备与制造运营系统之间的通信必须尽可能可靠且可预测地进行,并且不能出现延迟或抖动。
如果一台移动自动化设备与网络断开哪怕一秒钟,运输设备就可能反复停止,从而减少每小时的工作量。一些制造商通过降低消息速率和超时设置来解决这个问题,但这会导致系统安全性降低,甚至运行速度更慢。
这意味着:
- 当移动设备在车间漫游时,必须始终保持设备与制造操作系统之间的通信
- 带宽必须始终能够支持可靠和持续的数据流
- 必须限制干扰,以确保持续连接
为了实现这些功能,快速漫游技术允许移动自动化设备移动至其需要的任何地点,同时在断开连接之前智能切换到最佳接入点。
未来的新型技术
在汽车制造业,5G 和 Wi-Fi 6 都支持移动自动化和确保连接所需的快速漫游无线。
在这些环境中, 5G 有可能提供更快的数据传输速率、极低的延迟和高可靠性。它的功能不仅可以提供改进的快速漫游,还可以使整个通信骨干网络支持从资源管理到安全的广泛应用。
例如,5G 可以根据检测到的变化快速重新配置生产线上的机器。
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)已经能够实现更快的数据速率和更低的延迟。随着 OT 无线供应商将 Wi-Fi 6 产品推向市场,这将为汽车环境带来更快的漫游、更稳定的连接以及更密集的智能移动自动化系统的潜力。它不仅改进了当前的 Wi-Fi 功能,还引入了使其非常适合移动自动化的新功能:
- Wi-Fi 6 网络支持的 Wi-Fi 6 设备电池消耗更低
- 提高数据速率,峰值速率可达千兆
- 增加容量,降低延迟,以支持更多数量的用户与设备
例如,借助 Wi-Fi 6,工厂可以停用不’t 正在使用(例如在假期或周末),所以它不会’设备恢复运行时无需充电。
Wi-Fi 6E— Wi-Fi 6 的扩展(使用 IEEE 802.11ax 技术)—也可能非常适合智能移动自动化和快速漫游。它提供的带宽是 Wi-Fi 的四倍,并在新推出的 6 GHz 频段(一个完全开放的频谱)上运行。6 GHz 频段是干净的、未使用的,并且只能与能够利用它的设备一起工作。
所有这些技术都为移动自动化带来了希望,并且它们可以在汽车制造连接中发挥互补作用。换句话说,5G 和 Wi-Fi 6 可以一起使用,提供高吞吐量、低延迟和高容量的正确组合,以保持您的生产力和弹性。
开启您的移动自动化之旅
它’对于汽车制造商来说,选择射频占用空间较小的无线技术至关重要。由于 IT 和 OT 需要与越来越多的无线设备共享有限的 Wi-Fi 信道,因此每个系统使用单个 20 MHz 宽信道的快速漫游无线解决方案将有助于保护这一有限的资源—我们可以帮助您做到这一点。
Belden 专注于解决当今移动自动化带来的应用和挑战,并帮助您规划未来可能出现的一切。在您部署移动自动化时,我们可以共同帮助您降低风险并提高汽车制造环境中的产量。
在这些环境中,它’利用能够尽可能可靠地传输数据的专用无线技术解决方案至关重要—并尽可能减少延迟。Belden 可以设计和创建强大的骨干网络基础设施和快速漫游解决方案来支持这些计划。从最初的系统设计和现场调查到启动和配置支持,您的移动自动化项目从这里开始。
进一步了解我们的汽车制造团队与解决方案。
相关链接