带有插入以太网电缆的现代互联网网络交换机的特写视图。互联网服务器上的闪烁指示灯。数据中心、云计算和电信的概念。
相关标签

 

在最近的一篇博客中,我们讨论了业界如何 克服单对以太网部署的障碍。现在是时候强调用双线线路取代四线线路在成本、安装和性能方面的具体优势,以便 SPE 能够在实践中自信地使用。’

 

1.降低资本支出

IE 和 SPE 连接器与当今的’ RJ45 和 M8 D 编码连接器非常相似。尽管 SPE 连接器中省去了四分之三的电线,但仍使用了额外的填充材料来保持电缆’的圆形。根据所用电缆的类型,IE 和 SPE 连接器之间的成本节省范围为 13% 至 44%。当购买大量连接器时,可以节省更多成本。

 

然而,就资本支出而言,最显著的节省来自于单对以太网可能实现的新型网络拓扑。例如,消除网关并依赖单一通信网络可以为每个网关节省超过$10,000。SPE 使得将传感器和执行器集成到网络基础设施中变得更加经济。

  

 

2.减轻重量,减少占地面积

单对以太网技术允许使用更紧凑、更轻的电缆,与传统现场总线电缆相比,其重量减轻 50%,占地面积缩小 50%。这节省了机器人内部以及墙壁和地板内的宝贵空间。

 

让我们以电动汽车生产为例来说明这些节省。’设计工程师正在寻找方法,减轻底盘的重量,以抵消电池和电动机等动力系统的重量。例如,一些设计师已经探索去除汽车内部线束中的屏蔽材料以减轻重量。SPE 为减轻电动汽车重量提供了一种潜在的解决方案。

 

单对以太网在电动汽车改造中也发挥着重要作用。建议每 10 年将车辆送回工厂进行基本电子设备的翻新。’底盘的结构不会改变,因此车内壁的厚度保持不变。SPE 电缆可以减少安装所需的空间。此重量优势是除了端口密度(两个 SPE 端口 = 1 个 RJ45 端口)之外的,它支持旧车辆中的更多设备。

 

3.安装快捷,维护简便

SPE支持更快捷、更轻松的安装,使现场设备、传感器和执行器能够轻松集成到现有以太网环境,无需额外的网关和接口。

 

这可以降低新建厂房的材料和人工成本。

 

4.简化网络

单对以太网(SPE)可将自动化系统和传统工业网络整合为一种以太网网络技术,同时保证设备的供电和数据传输。

 

由于它们’基于以太网协议,SPE 设备的性能通常优于现场总线设备。

 

使用SPE将传感器和控制器迁移到以太网可以简化布线和管理,并可能省去专用网络设备,从而使IP通信能够用于最低层次的自动化。

 

与各种现场总线协议、特殊解码器和终端(即使是最优秀的技术人员在解决性能问题时也需要这些)相比,SPE使故障诊断和排除过程变得更加标准化,而且更加方便。

 

5.支持 IT/OT 融合和传感器到云

未来的工业环境需要灵活、高适应性的连接,以满足日益增长的需求。

 

SPE 是有助于 IIoT、 工业 4.0、IT/OT 融合以及从现场级传感器到云端的无缝数据传输的技术之一。这些创新共同打造了由单对以太网驱动的 智能制造环境—。

 

6.环境友好

最后,使用SPE来构建基于以太网的基础设施并连接资产需要的自然资源(如塑料和金属)更少,从而有助于企业减少碳足迹,实现ESG目标。

 

我们的单对以太网产品组合

我们的单对以太网布线和连接产品组合旨在优化恶劣环境中的以太网连接可能性,包括工业和交通运输业务。

 

随着工业 4.0 的发展,以及连接到工厂主干网的传感器和执行器数量的不断增长,单对以太网将成为加速工业自动化的简单解决方案。

 

相关资源: 

作者简介

Chen Zhang

产品线经理

Chen Zhang 是 Belden 的连接产品线经理。 在 2019 年加入工业团队之前,陈先生曾在通用电气担任产品经理十年,专注于可再生能源、海洋和其他行业领域的低压驱动器。 陈先生拥有慕尼黑工业大学电气工程与信息技术硕士学位。 在 Linkedin 上与陈联系。