选择能够与AWS配合使用的工业边缘硬件
云计算并不新奇。事实上,Flexera报告称,即使是中小型企业也在迅速向云迁移,其63%的工作负载和62%的数据已经驻留在云端。Gartner预测,至2025年,用于公共云计算的IT支出将超过传统的IT支出。
虽然云计算对企业来说可能并不新奇,但它在企业内部的部署方式正在发生变化。在工业环境中,其边缘正在与云连接,以便利用云资源和功能。
AWS认证对于工业边缘硬件的意义
当人们考虑云提供商时,亚马逊网络服务(AWS)很可能名列榜首,而且有充分的理由。该公司是世界上最大的云供应商。
AWS提供众多的服务与功能,其中之一是AWS IoT Greengrass,这是一种托管服务和边缘软件运行时,可将云功能扩展到本地边缘设备。其允许设备在数据来源所在的边缘收集和分析数据,并可用于完成多种任务,例如实现边缘设备智能化、控制车队和在本地处理数据等。
作为AWS设备认证计划的一部分,Belden的Hirschmann OpEdge-8D设备是获得AWS IoT Greengrass认证的63种工业边缘硬件设备之一,因而能与AWS IoT Greengrass兼容。
为了获得这一认证,我们已经成功完成了在OpEdge-8D上运行IoT Greengrass的技术验证要求。现在,您可以在云中使用OpEdge-8D,从而充分利用AWS服务,并通过您安装的AWS IoT Greengrass管理设备元件。设备数据可用于驻留在云中的AWS服务,并对部署在设备上的工作负载进行管理。
拥有该认证,您可以确信我们的工业边缘硬件能够让您在通过您的工业边缘基础设施利用云计算功能时,充分利用IoT Greengrass和相应的AWS服务。
什么是OpEdge-8D?
作为一款强大的工业边缘网关,Hirschmann OpEdge-8D为自动化基础设施提供边缘计算功能,帮助您处理当今互联工业环境中的海量运营数据。
借助这种可靠的计算基础设施,您可在网络边缘运行各种应用,将本地数据转换为实用的洞见。在与Belden Horizon™控制台集成之后,即可解锁云托管设备管理、应用编排和安全远程访问功能。
除了与AWS IoT Greengrass合作进行的OpEdge-8D认证之外,我们还根据IEC 61850-3和IEEE 1613变电站自动化应用标准通过了工业边缘合规性认证。
OpEdge-8D与其他网关有何不同?
作为旨在完善OT空间的基础设施解决方案提供商,Belden设计了独树一帜的OpEdge-8D。
1. 易于使用。
我们为该设备开发的操作系统不仅安全,而且易于使用。对于运营商来说,其安装、部署和应用运行十分简便。换言之,无需Linux专家就可以安装工作负载。
2. 提供部署选择。
该设备提供多种应用部署方式:
- 通过本机操作系统,允许安装应用作为容器或虚拟机
- 通过Belden Horizon控制台远程部署
通过驻留在网络上并作为管理型交换机运行,OpEdge-8D不仅通过其作为防火墙的功能,而且通过其安全的内置操作系统提供安全性。
此外,它可作为节点建立安全的VPN隧道,用于安全远程访问和其他远程连接应用。
3. 独立运行,可互操作。
由于OpEdge-8D设备能够与多个系统共同使用,因此其部署的应用不受限制。只要应用的计算需求不超过设备的限制,就可以将其安装在工业边缘硬件上。