工业集装箱货运轮船全球物流合作智能技术概念, 快速或即时运输的物联网概念,全球在线货物订单

AWS认证对于工业边缘硬件的意义

当您想到云提供商时,亚马逊网络服务 (AWS) 很可能位居榜首——这是有充分理由的。它是世界上最大的云计算供应商。

 

AWS 提供的众多服务和功能包括 AWS IoT Greengrass:一种托管服务和边缘软件运行时,可将云功能扩展到本地边缘设备。它允许设备在数据源所在的边缘收集和分析数据,并可用于实现为边缘设备带来智能、控制车队和在本地处理数据等功能。

 

Belden 的 Hirschmann OpEdge-8D 设备 是完成 AWS IoT Greengrass 认证的 63 台工业边缘硬件设备之一,是 AWS 设备认证计划的一部分,这意味着它可以与 AWS IoT Greengrass 配合使用。

 

为了获得此资格,我们已成功完成在 OpEdge-8D 上运行 IoT Greengrass 的技术验证要求。现在,您可以从云端使用 OpEdge-8D 利用 AWS 服务并通过 AWS IoT Greengrass 安装管理设备元素。设备数据可用于驻留在云中的 AWS 服务,并用于管理部署在设备上的工作负载。

 

拥有该认证,您可以确信我们的工业边缘硬件能够让您在通过您的工业边缘基础设施利用云计算功能时,充分利用IoT Greengrass和相应的AWS服务。

 

空“src =”https://assets.belden.com/transform/0c622cbc-38a5-465c-bb5b-42ee4e909e50/AWS-Badge“宽度=”375“高度=”375





什么是OpEdge-8D?

作为强大的工业边缘网关,Hirschmann OpEdge-8D 为自动化基础设施带来边缘计算功能,帮助您处理当今互联工业环境中的大量运营数据。’

 

有了这个可靠的计算基础设施,您可以在网络边缘运行应用程序,将本地数据转化为有用的见解。与 Belden Horizon™ 控制台集成后,您可以解锁云托管设备管理、应用程序编排和 安全远程访问 功能。

 

除了与 AWS IoT Greengrass 合作的 OpEdge-8D 资格之外,我们还认证了符合 IEC 61850-3 和变电站自动化应用的 IEEE 1613 标准的工业边缘合规性。

 

 



OpEdge-8D 与其他网关有何不同?

作为旨在完善OT空间的基础设施解决方案提供商,Belden设计了独树一帜的OpEdge-8D。

 

1.它很容易使用。

我们开发的在该设备上运行的操作系统不仅安全,而且易于使用。对于操作员来说,安装、部署和运行应用程序非常简单。换句话说,您不必是 Linux 专家即可安装工作负载。

 

2.它提供部署选择。

该设备提供多种应用部署方式:

  • 通过本机操作系统,允许安装应用作为容器或虚拟机
  • 通过Belden Horizon控制台远程部署

OpEdge-8D 驻留在网络上并作为托管交换机运行,不仅通过其作为防火墙运行的能力提供安全性,而且还通过其安全的内置操作系统提供安全性。

此外,它可作为节点建立安全的VPN隧道,用于安全远程访问和其他远程连接应用。

 

3.它是不可知的并且可互操作的。

由于它可以与许多系统一起使用,因此 OpEdge-8D 设备可以部署的应用程序没有限制。只要应用程序的计算需求不超过设备的限制,就可以将其安装在工业边缘硬件上。

 

 



构建可靠的计算基础设施

随着连接设备的增加和工业物联网的兴起,大量的工厂数据可供使用——但您是否有办法管理和分析这些数据以获得可行的见解?

 

OpEdge-8D 提供可靠的计算基础设施来在网络边缘运行应用程序,以便您可以将本地数据转化为有用的见解。与 Belden Horizon™ 控制台集成可提供云托管设备管理、应用程序编排和安全远程访问功能。

 

详细了解 OpEdge-8D 及其 AWS 资格





相关链接

工业边缘解决方案:为什么需要它们?

工业边缘计算设备需要考虑的 10 个标准

工业边缘应用程序如何适应您的业务目标

 

作者简介

Jeremy Friedmar

产品经理总监

Jeremy Friedmar 是 Belden 工业边缘解决方案产品经理总监。 在目前的职位上,Jeremy 负责领导融合 IT/OT 自动化领域的工业边缘解决方案的业务和产品战略。 在 Belden 任职的 14 年期间,Jeremy 担任过产品管理和渠道管理等多个职位,负责智能建筑、工业电缆解决方案和工业网络解决方案业务部门。 Jeremy 拥有宾夕法尼亚大学材料科学理学学士学位 & 工程学学士学位 & 和传播学文学学士学位,以及马里兰大学工商管理硕士学位。