智能楼宇

IEEE标准和TIA标准的最新更新

Ron Tellas

无论您实施哪种类型的布线项目,都需要使用相关标准来指导您完成整个过程,确保一致性、性能、兼容性和安全性。

 

我们将最近的变化浓缩为那些影响集成商、安装人员和最终用户的部分。请继续阅读,进一步了解IEEE标准和TIA标准的最新更新,以及国家电气规范(NEC)的新版本。

 

以太网应用的最新IEEE标准

 

在以太网的发展方面,最近有很多关于单对以太网(SPE)的讨论。

 

顾名思义,SPE线缆仅使用一对双绞线来传输数据,而不是大多数以太网线缆中标准的四对双绞线。由于只使用两根导体,因此线缆重量轻,性价比高,易于安装。

 

单对以太网很适合工业(OT)和智能楼宇(IT)应用。事实上,它打破了IT/OT的界限,可以实现电力和数据的远距离传输,同时提供较低的数据速度和集中供电。

 

为了研究下一阶段的远距离单对以太网,一个新的工作组已经成立。IEEE P802.3dg 100 Mb/s远距离单对以太网工作组正在确定速度为100 Mb/s、距离超过500米的楼宇自动化系统应用的需求。这将有助于满足冲击性噪声环境下对远距离、低延迟、低压信号的需求。我们预计未来将会制定更多与智能楼宇直接相关的IEEE标准,这就是一个很好的例子。

 

为了规范用于单对双绞线连接段的配电技术,还成立了另一个IEEE工作组,即IEEE 802.3bu单对数据线供电(PoDL)工作组 。数据线供电(PoDL)在使用单对以太网而不是四对双绞线的同时扩展了以太网供电(PoE)的优势。

 

该工作组制定了六个新的PoDL等级(等级10-15),以定义OT的工作电压和功率水平。以太网联盟正在考虑将这些等级称为SPoE,即单对以太网供电(Single Pair Power over Ethernet)。

 

新的PoDL等级图片

 

SPoE将对接通电源之前的终端设备进行分类,可测量线缆电阻,根据OT系统的要求提供24V和55V的范围,并且供电距离最长可达1公里(在更短的距离内可增加供电功率)。

 

铜缆和光纤线缆TIA标准最新动态

 

在单对以太网的布线标准方面,有几项TIA标准正在进行更新,以支持这种网络实现,包括:

 

  • ANSI/TIA-568.5-1平衡单对双绞线电信布线和组件标准
  • ANSI/TIA-568.7工业用平衡单对双绞线通信布线和组件标准
  • TIA-TSB-184-A-2支持通过平衡双绞线布线进行供电的指引附录2:通过平衡单对双绞线布线供电
  • ANSI/TIA-1005-B工业厂房电信基础设施标准
  • ANSI/TIA 568.1-E-1商业建筑电信基础设施标准
  • TIA-4966教育设施电信基础设施标准

 

ANSI/TIA-568.2商业建筑电信布线标准的全面修订工作也即将开始。我们将随时向您报告最新进展。

 

接下来,我们将转向有关光纤布线和组件的更新。ANSI/TIA-568.3光纤布线和组件标准正在进行修订,其中将纳入“U”型(通用)极性,以简化多制造商光纤环境中的光纤通道和公母冲突。

 

新版的国家电气规范

 

最后,NEC最近也发生了变化。2022年9月发布的2023版引入了一种新的电源电路类型,这种电源电路可能改变未来建筑和技术的供电方式。

 

4类电路,包括在NEC新增的726条中,规范了一种改进的电力格式。4类电路有许多名称:故障管理供电系统、分组能量传输(PET)、Digital Electricity™(DE)、脉冲电源或智能传输系统。

 

4类电路提供了低压电源的便利性和安全性,就像PoE一样;然而,4类电路还可在数百米范围内提供近20倍于PoE的功率,是交流电源的安全替代品。详细了解我们在NEC纳入4类电路过程中的参与情况。

 

如果您对IEEE标准或TIA标准的更新有任何疑问,或者您需要更多细节或说明,我很乐意回答您的问题

 

相关链接:

 

4级系统改变了技术的供电方式

为什么我们选择参与线缆标准的制定

使用单对以太网布线的四种新应用