相关标签
我们’已将最近的变化缩减至对集成商、安装人员和最终用户有影响的变化。继续阅读以了解有关 IEEE 标准和 TIA 标准的最新更新以及国家电气规范 (NEC) 的新版本的更多信息。
以太网应用的最新IEEE标准
谈到以太网的进步,’最近有很多关于单对以太网 (SPE) 的讨论。
顾名思义, SPE 电缆 仅采用一对双绞线来传输数据,而不是大多数以太网电缆中标准的四对双绞线。由于仅使用两根导体,因此电缆重量轻、成本低且易于安装。
单对以太网非常适合工业(OT)和智能建筑(IT)应用。事实上,它通过实现更长距离的电力和数据传输,同时提供较低的数据速度和集中电源,突破了 IT/OT 鸿沟。
一个新的任务组已经成立,负责研究长距离单对以太网的下一阶段工作。IEEE P802.3dg 100 Mb/s 长距离单对以太网任务组正在完善楼宇自动化系统应用在 500 米距离上 100 Mb/s 传输速率的要求。这将有助于满足在嘈杂、脉冲环境中对长距离、低延迟和低压信号的需求。我们预计未来将制定更多与智能建筑直接相关的 IEEE 标准,这是一个很好的例子。
另一个 IEEE 工作组—IEEE 802.3bu 单对数据线供电 (PoDL) 任务组—是为了指定在单个双绞线链路段上使用的电力分配技术而创建的。数据线供电 (PoDL) 扩展了以太网供电 (PoE) 的优势,同时使用单对以太网代替四对双绞线。
该工作组创建了六个新的 PoDL 类—10-15 班—定义 OT 的工作电压和功率水平。以太网联盟正在考虑将这些类称为 SPoE,即单对以太网供电。
SPoE 将在供电之前对终端设备进行分类,可以测量电缆电阻,根据 OT 系统的要求提供 24V 和 55V 范围,并且可以在最远 1 公里的距离内输送电力,并在较短的距离内增加电力输送量。
铜缆和光纤线缆TIA标准最新动态
在单对以太网的布线标准方面,有几项TIA标准正在进行更新,以支持这种网络实现,包括:
- ANSI/TIA-568.5-1 平衡单双绞线电信电缆和组件标准
- ANSI/TIA-568.7 工业平衡单双绞线通信电缆和组件标准
- TIA-TSB-184-A-2 支持平衡双绞线电缆供电的指南附录 2:平衡单双绞线电缆供电
- ANSI/TIA-1005-B工业厂房电信基础设施标准
- ANSI/TIA 568.1-E-1 商业建筑电信基础设施标准
- TIA-4966 教育设施电信基础设施标准
ANSI/TIA-568.2 商业建筑电信布线标准的全面修订工作也即将开始。我们’我们会及时向您通报进展情况。
接下来,我们来谈谈光纤电缆和组件的更新。ANSI/TIA-568.3 光纤电缆和组件标准正在进行修订,将纳入类型 “ü” (通用)极性可简化多制造商光纤环境中的光纤路径和性别冲突。
新版的国家电气规范
最后,NEC 最近也发生了一些变化。2023 年版于 2022 年 9 月发布,引入了一种新型电源电路—它可能会改变未来建筑和技术的供电方式。
4 级,涵盖在 NEC 新条款 726 中,标准化了改进的电力格式。4 类有很多名称:故障管理电力系统、分组 活力 转移(PET),数字电力™ (DE)、脉冲功率或智能传输系统。
4 类电路与 PoE 一样,提供低压电源的便利性和安全性;然而,4 类电路还可在数百米范围内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。详细了解我们参与 纳入第 4 类 在 NEC。
如果您对 IEEE 标准或 TIA 标准的更新有任何疑问,或者需要更多详细信息或说明,我’我很高兴 回答你的问题。
相关链接:
作者简介
Ron Tellas
Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师
Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。