智能楼宇
静态和动态MAC环境的交叉连接
02.09.2023
当您需要提供点对点光缆链路时,交叉连接将是实现该链路的方式。这种连接使得独立的实体能够使用直接有线连接,在无需互联网的情况下在网络中共享数据,同时创建一个单独的配线区域,其中的任何设备端口都可以连接到任何其他设备端口。
例如,在数据中心内,交叉连接可以将托管机架与电信运营商、云提供商或互联网服务提供商相连接。一些公司使用交叉连接将其业务连接到全球网络,以博取冗余和定价优势。
几个月之前,我们讲述了Belden最初的交叉连接系统是如何设计的,以及随着线缆信号频率的增加,我们如何继续在这些系统的成功基础上,为网络和数据中心提供更多可靠的交叉连接选择。(您如果错过了这个故事,可以阅读BIX和GigaBIX交叉连接是如何在几十年前开发出来的,以及它们至今仍在使用的原因。)
您的建筑、网络和应用将决定您所需的光纤配线架或交叉连接系统的类型。在接下来的几个月里,我们将对比这些交叉连接产品,以便您做出正确的选择。
了解FX UHD交叉连接系统
在开发BIX和GigaBIX交叉连接系统的几十年之后,针对数据中心和网络环境的FiberExpress(FX)超高密度(UHD)系统应运而生。它专为快速、轻松地部署高密度交叉连接和互连而设计,提供重要的端口接入和保护,同时支持超高密度连接。
FX UHD系统可以在极小的空间内实现大量连接,在不牺牲性能或对易用性产生负面影响的情况下容纳高光纤数量。
其模块化设计意味着可在机架顶部、排尾或集中式环境中使用;该系统能够良好地适应动态MAC环境以及以密度为关键因素的静态环境,例如:
- 主要配线区域,以支持大型高密度核心交换机
- 主要配线区域,以支持垂直跳接并最大化机架空间
- 分区配线区域架构,以支持未来增长和容量需求
如同我们创建的每一个交叉连接系统一样,该系统旨在解决我们的客户(数据中心经理、工程师、安装人员和技术人员)告知我们其面临的具体挑战。(只要他们说,我们就会听。)以下是FX UHD系统帮助他们减轻工作难度的几种方式:
- 轻量化外壳,减少安装疲劳
- 易于滑动进出的线缆槽,无需使用任何工具,并且是向下而不是向上倾斜(因此更容易看清,不会碰撞到机柜顶部)
- 该系统支持传统的ST和SC应用以及现代LC和MPO应用,便于MAC操作,并可通过调换接线盒或转接架实现从1G和10G到40G和100G应用的简单迁移
- 清晰的标识有助于降低人为错误和意外断开实时流量的几率
- 可在同一个RU中组合光纤、铜缆和多媒体连接,以节省空间和时间
- 通过提供尾纤接线盒,让数据中心以最小的额外成本进行扩展
安装人员可以结合FX UHD搁架和FX UHD外壳,创建独特的半预端接解决方案,支持敷设长度精确的线缆,能够适应较小的管道并快速安装预端接组件。
最后,该交叉连接可支持安装人员选择的任何端接选项(将在后续的博文中提供更多有关这些端接选项的信息):
熔接,即采用熔接机将两根光纤永久连接
大规模熔接,最多可熔合一条带状光缆内的全部12根光纤
机械拼接,即采用夹具或树脂将两根光纤固定在一起
了解更多关于FX UHD系统的信息,并确保您已订阅我们的博客,以免错过有关ECX(Enterprise Closet X)和DCX系统的信息。
相关链接: