物联网 (IoT) 概念。通信网络。

 

例如,在数据中心,交叉连接可以将主机托管机架连接到电信运营商、云提供商或互联网服务提供商。一些公司使用交叉连接将其业务连接到全球网络,以获得冗余和定价方面的优势。

 

几个月前,我们 讲述了 Belden’最初的交叉连接系统是如何设计的—,以及随着电缆信号频率的增加,我们如何在这些系统成功的基础上继续发展,为网络和数据中心提供更可靠的交叉连接选项。(如果您错过了,您可以阅读 BIX 和 GigaBIX 交叉连接 几十年前是如何开发的,以及为什么’它们至今仍在使用。)

 

您的建筑物、网络和应用将决定您所需的光纤配线架或交叉连接系统的类型。在接下来的几个月里,我们’将比较这些交叉连接产品,以便您做出正确的选择。

 

了解FX UHD交叉连接系统

 

在 BIX 和 GigaBIX 交叉连接系统开发几十年后,用于数据中心和网络环境的 FiberExpress (FX) 超高密度 (UHD) 系统 应运而生。它旨在通过提供重要的端口访问和保护并支持超高密度连接,快速、轻松地部署高密度交叉连接和互连。’

 

FX UHD系统可以在极小的空间内实现大量连接,在不牺牲性能或对易用性产生负面影响的情况下容纳高光纤数量。

 

其模块化设计意味着可在机架顶部、排尾或集中式环境中使用;该系统能够良好地适应动态MAC环境以及以密度为关键因素的静态环境,例如:

 

  • 主要配线区域,以支持大型高密度核心交换机
  • 主要配线区域,以支持垂直跳接并最大化机架空间
  • 分区配线区域架构,以支持未来增长和容量需求

 

与我们创建的每个交叉连接系统一样,它的设计目的是解决客户—数据中心经理、工程师、安装人员和技术人员— 告诉我们他们面临的具体挑战。(当他们说话时,我们会倾听。)以下仅列举了 FX UHD 系统使他们的工作更轻松的几种方式:

 

  • 轻量化外壳,减少安装疲劳
  • 电缆托盘无需任何工具即可轻松滑入和滑出—,并且它们向下倾斜,而不是向上倾斜(因此’更容易看到并且不会’撞到机柜顶部)
  • 该系统支持传统的 ST 和 SC 应用以及现代 LC 和 MPO 应用,使 MAC 工作更加轻松,并且只需更换盒式磁带或适配器框架即可从 1G 和 10G 轻松迁移到 40G 和 100G 应用
  • 清晰的标识有助于降低人为错误和意外断开实时流量的几率
  • 光纤、铜缆和多媒体连接 可以组合在同一个 RU 中,以节省空间和时间
  • 通过提供尾纤接线盒,让数据中心以最小的额外成本进行扩展

 

安装人员可以结合FX UHD搁架和FX UHD外壳,创建独特的半预端接解决方案,支持敷设长度精确的线缆,能够适应较小的管道并快速安装预端接组件。

 

最后,该交叉连接可支持安装人员选择的任何端接选项(将在后续的博文中提供更多有关这些端接选项的信息):

 

熔接,即采用熔接机将两根光纤永久连接

批量熔接,最多可将一根带状光纤电缆中的所有 12 根光纤熔接在一起

机械接续,使用夹子或树脂将 “两根光纤固定” 在一起

 

了解有关 FX UHD 系统的更多信息,并确保您’已 订阅我们的博客 ,这样您就不会’错过有关 ECX(企业壁橱 X)和 DCX 系统的信息。

 

相关链接:

 

FiberExpress UHD/Ultra光纤系统

拼接还是不拼接不是唯一的问题

帮助实现直接连接:我们的交叉连接解决方案是如何演变的