城市照明和电力以及能源设施行业的市场股票图表和信息以及商业横幅背景

 

4 级分类—现已纳入 2023 年 NEC—,对改进的电力格式进行了标准化。第 4 类有许多名称: 故障管理电力系统、分组能量传输 (PET)、数字电力™ (DE)、脉冲功率和智能传输系统。这些系统是独特且专业的,现在它们在代码中拥有自己的部分。

 

是什么让它们如此独特?4 类电路的额定电压高达 450V,可提供低压电源的便利性和安全性,就像以太网供电 (PoE) 一样;然而,4 类电路还可在数百米的距离内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。

 

与 2 类和 3 类类似,4 类电力负载通常通过在单根电缆中结合电力和数据的技术来传输。

 

ICT 集成商有很多理由对这种新型电源电路感到兴奋—,这里仅举几个例子!

 

1.与 2 类/3 类系统相同的安装过程

 

正如我们上面提到的, Class 4 系统 将电力和数据结合到一条电缆中。它兼具低压电源的便利性和安全性以及交流电源的功率和距离功能。

 

因此,4 类电缆可以像 2 类或 3 类布线系统一样安装—,并且’与这些系统一样安全(或更安全),同时提供更高的额定电压。

 

这意味着集成商无需请有资质的电工即可完成整个基础设施的安装—无需导管或插座。这不仅减少了安装人员的安装时间和成本,而且还可以为客户节省成本并简化进度。

 

Circa Resort & 拉斯维加斯赌场就存在这种情况。这座 120 万平方英尺的塔楼的业主不想使用专用交流电,而是想使用数字电力—4 级系统—作为骨干配电基础设施,以减少能源使用并创建智能建筑。他们的愿景是使用 DE 为从灯光和开关到室内气候控制和无线接入点等一切设备供电。

 

部署了 Belden 数字电缆来支撑塔’的骨干配电基础设施;电缆经过优化,可以安全地将 DE 延伸到尽可能长的距离。

 

项目’的主人’s rep 估计,由于使用了 Class 4 系统和 Belden,建筑成本可节省 $2 百万到 $3 百万之间’s DE 电缆代替专用交流电源。

 

2.扩大工作范围

 

作为 4 类系统 进入主流,它们将为集成商提供扩大其工作范围的机会,从而带来更多的钱包份额和更好的持续业务增长机会。作为集成商,你能为客户提供的工作类型越多, “更粘稠” 那种关系就变成了。换句话说,他们’他们会继续回来,因为他们可以依靠您来监督更多的技术和基础设施解决方案。

 

西卡度假村 & 拉斯维加斯赌场就是一个绝佳的例子,说明了这一做法如何奏效。该物业的业主能够依靠一小组合作伙伴来设计和安装空间内的所有低压系统:先进的楼宇自动化、数字室内控制、无线接入点、PoE LED 照明等。他们’全部采用尖端 DE(4 类)技术。因此,该度假村是拉斯维加斯市中心最智能的建筑。

 

3.经常性收入的机会

 

智能建筑系统几乎总是能为所有相关方创造双赢的局面。对于最终用户,它们可以帮助减少能源使用,自动化某些流程,提高居住者的舒适度,并提供数据和有价值的建筑见解,以帮助业主做出明智的决策。对于集成商来说,它们提供了另一个新的机会:远程系统监控和主动管理,以及经常性收入的可能性。

 

数字电力等 4 类系统支持远程监控电力使用情况。据数字电力创造者 VoltServer 称,该技术具有内置智能,可以从任何位置进行监控和控制。这样可以实时跟踪电力消耗,支持记录电力事件和故障,并在不中断电力输送的情况下推出更新。

 

4.让您的公司脱颖而出的机会

 

当您真正了解新兴技术和应用的内部运作和优势时,您的客户就会将您视为行业的思想领袖。当他们想学习新技术或在下一个项目中尝试一些新的和创新的东西时,他们’知道与谁合作—已经了解该技术并能向他们讲解其优缺点的集成商。

 

了解更多:集成商对 Class 4 系统的看法

 

Belden 最近与 NSCA 和系统集成商 ASD 合作,讨论 4 类系统及其如何’改变行业—以及集成商所做的工作。随时按需观看网络研讨会

 

相关链接:

 

业界’首个获得 UL 认证的 4 级布线系统:Belden 数字电力™ 电缆

4 类电源的到来:不同电路类别之间的差异

4 类系统

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。