智能楼宇
针对局域网环境和MAC工作进行优化的交叉连接系统
03.23.2023
在提供点对点光缆链路时,有不同类型的交叉连接和互连系统可供选择。尽管它们在功能和应用上有所不同,但它们都有一个共同点:交叉连接系统允许独立的实体或硬件通过直接有线连接在网络中共享数据,同时创建一个单独的配线区域,其中的任何设备端口都可以连接到任何其他设备端口。
我们最近介绍了Belden最初的交叉连接系统是如何诞生的,以及随着线缆信号频率的增加,我们如何继续在BIX和GigaBIX系统所取得成功的基础上,为网络和数据中心提供更多的交叉连接方案。
您需要的交叉连接或互连系统取决于您的建筑、网络和应用。为了帮助您做出决定,我们详细介绍了Belden提供的各种交叉连接和互连系统。我们首先讨论了 FiberExpress超高密度系统(UHD),这种系统可提供重要的端口接入和保护,同时支持超高密度连接。
下面我们来讨论下一项交叉连接创新技术:Belden的FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX)。
FX ECX交叉连接系统
随着组织的转变,移动、添加和更改(MAC)工作也需要跟上,此时对交叉连接和互连系统中的连接进行更新可能成为主要障碍。技术人员或安装人员在狭小的空间进行改进时,他们会以最快的速度完成工作。他们从来没有足够的时间来排除交叉连接中由于光纤损坏或受压而导致的意外光纤链路故障。
FX UHD推出之后,Belden将工作重点转向了用于LAN环境的交叉连接系统。其成果就是FX ECX系统。该系统简化了接续盒的设计,并通过在透明接线盒盖上整合松弛管理功能,消除了光纤夹点。它可以在一个小空间里容纳大量连接,最多可容纳288个光纤端接,同时不牺牲性能或对易用性产生负面影响。
其设计还可以大大提高安装和维护效率,通过一些创新的功能在MAC工作期间节省宝贵的时间,其中包括所有外壳(1U、2U和4U)上的前/后可拆卸接线盒,可提供无与伦比的安装灵活性,使得在狭小的空间里工作更加容易。
认识到空间限制在传统环境中是一个重大挑战,尤其是当为数不多的铜缆端口都需要一个专用配线架时,Belden设计了FX ECX系统来管理铜缆端口和光纤。通过使用Belden KeyConnect框架,这两种介质类型可以同时部署在同一个FX ECX系统中,以节省机架空间,并且省去了额外购买和部署铜缆专用配线架的成本。
一个人即可轻松安装FX ECX,同时还可在其他方面节省时间和人力:
- 通过将接线盒导轨模压在外壳中,无需管理额外的导轨组件
- 上盖和前/后门(4U外壳中)无需工具即可轻松拆卸和重新安装
- 滑动托盘使机架顶部操作更容易(如果您希望组件保持固定,可以禁用此功能)
- 无需额外硬件即可从框架转换为接线盒
- 根据具体的部署类型,可在您需要的任何位置集成应变消除
- 外壳前后的标签让您始终知道电缆来自何处、连接到什么位置
- 接线盒可以安装在墙壁上,以节省空间
FX ECX系统还支持任何端接方案,包括带接续熔接盘的尾纤、接续盒、拼接连接器和机械拼接。
进一步了解FX ECX系统,并确保您订阅我们的博客,以免错过下个月的内容:Belden DCX系统概况。
相关链接: