灭火系统火灾报警控制面板

 

但这些室内无线盲区影响的不仅仅是工人的工作效率或通信质量。 它们影响急救人员对紧急呼叫做出反应并向最需要帮助的人提供援助的能力。 这也使得应急响应小组协调工作变得更加困难。

 

国际消防局长协会的一项调查显示,在接到紧急电话时,几乎所有急救人员(98.5%)都 在建筑物内遇到过信号死角 。 从大型体育场馆和娱乐场所到多层医院和 K-12 学校,所有类型的设施都存在无线盲区—。

 

无论是在地下停车场、机械室、隧道、楼梯间还是电梯里,建筑物内任何位置的连接和通信不仅对急救人员至关重要,而且对设施内需要能够接收大规模警报并拨打紧急求助电话的人员也至关重要。

 

一旦到达现场,现场单位还需要能够与紧急指挥中心和彼此进行通信,即使他们在建筑物内移动。’ 同时,通讯中心需要与求助者保持联系。

 

但无线盲区不仅存在于建筑物的偏远区域。’ 即使在办公室、走廊和大厅等公共场所或公用区域,某些建筑材料—(例如混凝土、砖块、金属和低辐射玻璃—)也会 造成沟通困难。 从塔发出的蜂窝信号无法’穿过这些障碍到达通信设备。

 

这是’因为蜂窝网络最初的设计目的是支持用户移动性—而不是室内蜂窝覆盖。 例如,当有人在街上行走时,他们手机的无线电频率会无缝地从一个手机信号塔传输到另一个手机信号塔,而不会中断服务。

 

然而,如今,蜂窝网络需要在美国’的 620 万栋商业建筑—内运行,而不仅仅是在—外部运行,以消除盲区并使任何地方的通信都成为可能。 这’不是一个便利的问题,而是一个公共安全的问题。

 

答案可以在 室内无线网络中找到。 这些可以包括分布式天线系统 (DAS)、小型基站和 Wi-Fi—,它们通过将蜂窝信号引入室内来帮助消除无线盲区,从而随时随地支持通信’。

 

一个以安全为使命的联盟

 

为了帮助美国建筑物改善紧急通信状况,安全建筑联盟致力于消除影响急救人员和市民的建筑内无线死区。

 

该联盟强调了三大建筑内公共安全通信支柱的重要性:

 

  1. 移动 911 呼叫必须成功发送—并且位置准确
  2. 大规模移动通知必须送达建筑物内任何地方的住户
  3. 急救通信系统必须始终能够在建筑物内正常运行

 

我们全力支持更安全建筑联盟’的努力,以确保关键通信能够随时进行—从建筑物内的任何地方—,并将第一反应人员与美国所有设施中的平民联系起来。

 

更安全建筑联盟及其 175 多个成员组织,包括消防部门、管辖当局 (AHJ)、建筑业主和 Belden 等制造商,致力于向业界普及紧急通信系统安装、维护和使用的最新规范和标准,同时推进实现可靠无线连接的政策、技术和理念。

 

由于更安全建筑联盟是一个专注于这些重要沟通问题的非营利组织,因此该倡导组织还可以帮助建筑业主更好地决策其室内网络的范围和可扩展性。 换句话说:将联盟视为室内无线项目的资源。

 

我们不仅支持更安全建筑联盟’致力于优先考虑公共安全,同时也使我们生产的室内无线解决方案与最新的规范和标准保持一致,以确保安全和合规。

 

了解有关百通的更多信息’秒 室内无线解决方案

 

相关链接:

 

探索楼宇无线的秘诀:找到合适的合作伙伴

无缝连接您的建筑内无线系统

有效的室内无线设计依赖于互操作性

作者简介

Steve Carroll

5G 基础设施服务提供商全球客户总监

史蒂夫·卡罗尔 (Steve Carroll) 在无线、有线和物联网技术及基础设施方面拥有二十多年的经验,于 2021 年初加入 Belden 团队,担任服务提供商和 5G 基础设施全球客户总监。他专注于帮助客户构建可扩展的业务解决方案,以提高生产力和沟通能力,同时最大限度地降低风险。