智能楼宇

改善建筑物内无线死区以实现安全通信

Steve Carroll

每个人都体验过无线死区。当您尝试打电话、打开浏览器或连接社交媒体应用时,您的设备却无法收到信号。

 

但这些建筑内无线死区所影响的不仅仅是员工的生产效率或通信质量。它们会影响急救人员响应紧急呼叫并为最需要帮助的人员提供援助的能力。它们还会使应急小组更加难以协调工作。

 

国际消防主管协会(International Association of Fire Chiefs)的一项调查报告称,在响应紧急呼叫时,几乎所有的急救人员(98.5%)都体验过建筑物内的死点。无线死区存在于所有类型的设施中——从大型体育场和娱乐场所,到多层楼宇医院和K-12学校。

 

无论是在地下停车场、机械室、隧道、楼梯间还是电梯里,建筑物内任何位置的连接和通信不仅对急救人员至关重要,而且对设施内需要能够接收大规模警报并拨打紧急求助电话的人员也至关重要。

 

一旦到达了现场,即便在现场小组人员在建筑物周围移动时,他们仍需与其紧急指挥中心以及相互之间进行沟通。与此同时,通信中心则需要与拨打求助电话的人员保持联系。

 

然而无线死区并不仅仅存在于建筑物的偏远区域。即使在公共场所或办公室、走廊和大堂等公共区域,某些建筑材料(如混凝土、砖、金属和低电子辐射玻璃等)也会导致通信困难。从信号塔发出的蜂窝信号无法通过这些屏障到达通信设备。

 

原因是蜂窝网络最初的设计旨在支持用户移动性,而不是室内蜂窝信号覆盖。例如,当人们在街上走动时,其手机的无线电频率在信号塔之间进行无缝传输,不会出现服务中断问题。

 

然而,如今的蜂窝网络需要在美国所有的620万幢商业建筑内运行,而不仅仅是户外,以消除死区并实现可从任何位置进行通信。这不是一个便利性问题,而是公共安全问题。

 

建筑物内无线网络提供了解决这一问题的方法。此类网络可包括分布式天线系统(DAS)、小型蜂窝基站和Wi-Fi。它们通过将蜂窝信号传入室内来随时随地支持通信,帮助消除无线死区。

 

一个以安全为使命的联盟

 

为了帮助美国建筑物改善紧急通信状况,安全建筑联盟致力于消除影响急救人员和市民的建筑内无线死区。

 

该联盟强调了三大建筑内公共安全通信支柱的重要性:

 

  1. 移动拨打911的信号必须成功发送,并且提供精确定位
  2. 大规模移动通知必须送达建筑物内任何地方的住户
  3. 急救通信系统必须始终能够在建筑物内正常运行

 

我们完全支持安全建筑联盟的举措,以确保能够在任何时候从建筑物内的任何位置进行至关重要的通信,并实现急救人员与美国所有设施内的民众之间的互联。

 

安全建筑联盟及其逾175个成员组织,包括消防部门、管辖机构(AHJ)、建筑物业主以及Belden等制造商,共同致力于向业界普及用于应急通信系统安装、维护和使用的最新规范和标准,同时推进旨在实现可靠无线连接的策略、技术和理念。

 

由于安全建筑联盟是一个完全专注于此类重大通信问题的非营利性组织,其宣传团队也可以帮助建筑物业主就其建筑内网络的范围和可扩展性做出更好的决策。换言之,请将该联盟视为您的建筑内无线项目的资源之一。

 

我们不仅支持安全建筑联盟将公共安全放在首位的努力,而且还确保我们打造的建筑内无线解决方案与最新的规范和标准保持一致,从而确保安全性与合规性。

 

进一步了解Belden的建筑内无线解决方案

 

相关链接:

 

探索楼宇无线的秘诀:找到合适的合作伙伴

无缝连接您的建筑内无线系统

有效的室内无线设计依赖于互操作性