假冒产品的概念。 假冒商品和金钱犯罪。 打击假冒伪劣。

 

作为结构化布线行业的代言人, 加拿大中国商会 (通信电缆 & 美国布线协会 (Connectivity Association) 致力于向专业人士普及行业重要问题,并解决不合规、被盗和伪造的结构化布线组件所带来的挑战。

 

作为 CCCA 的成员,Belden 积极支持该组织’努力使消费者保护法现代化,以保护企业、社区、员工和消费者免受不合规通信电缆可能造成的伤害和损害。

 

最近,CCCA通过两项立法提案,帮助打击网络平台上销售被盗和假冒伪劣通信线缆的行为。

 

安全购物法案 (通过筛查电子商务中的假货来阻止平台上的有害优惠)将使亚马逊、eBay 或 Facebook 等在线市场在第三方使用在线市场时对版权和商标侵权承担责任’平台销售假冒商品,例如通信电缆,可能会损害消费者’的健康或安全。

 

《安全购物法案》中包含了以下要求:

 

  • 验证卖家信息(地址、身份、联系信息等)
  • 要求卖家同意其在平台销售的商品不会使用假冒商标
  • 设计和采取措施,在假冒商品上市之前识别它们’重新上市并出售
  • 采取对惯犯实施禁令的政策

 

第二项立法是《消费者告知法案》,这是一项两党合作的法案,将包括执法部门、制造商、零售商和各种规模的网上市场在内的各方联合起来,共同保护消费者免受销售假冒伪劣和被盗商品(如通信线缆)的不良商家的侵害。

 

为方便监管机构和调查人员调查潜在的欺诈行为,《消费者告知法案》要求网上市场:

 

  • 收集并验证大量第三方卖家’ 联系信息、银行账户详细信息和税号
  • 为消费者提供举报可疑市场活动的途径
  • 要求有一定规模的卖家向消费者公开其姓名、联系信息和实际地址

 

虽然《SHOP SAFE 法案》仍在制定中,但《INFORM 消费者法案》已作为 2023 年综合拨款法案的一部分获得通过,拜登总统于 2022 年 12 月 29 日将该法案签署成为法律。该法案将于 2023 年 6 月生效。

 

为什么关于假冒伪劣线缆的教育如此重要?

 

不合规和假冒的通信电缆产品会造成严重的健康和安全风险—更不用说对关键基础设施造成损害并导致严重的停机和可靠性问题。

 

虽然符合标准的电缆经过安全认证并采用适当的材料制成,但不符合标准的电缆可能会使用易燃材料,从而导致建筑物内火势蔓延。 一些不合规的材料燃烧时也可能产生危险的烟雾。

 

据 CCCA 称,在 UL 领导的一项研究中,100% 未经认证的电缆都存在安全问题且未通过安全测试。

 

如何识别假冒伪劣线缆

 

确保安全和性能的最佳方法是依靠值得信赖的制造商和分销商来提供您所需的通信布线解决方案。

 

如果您’不确定项目中使用的某些电缆,以下是一些可能表明电缆为假冒产品的警告信号:

 

  1. 这个价格好得令人难以置信。 据 CCCA 称,如果您发现价格明显降低,请小心! 这可能意味着电缆是用更便宜的材料制成的,’在发生火灾时并不安全。
  2. 从在线平台购买。 如果您从网上购买电缆,则需要仔细检查并评估其合法性。
  3. 标签不正确或没有标签。 合规电缆上贴有电缆性能类型、 安全认证、制造商名称、原产国等标签。假冒电缆通常缺少标签或不包含’所有这些信息。
  4. 非常轻便的包装。 如果盒子或卷轴感觉异常轻,’很可能是因为电缆制造商使用了 铜包铝 (CCA),这种电缆不应该’用于制造通信电缆,也无法获得第三方认证。 根据 ANSI/TIA-568.2,不得使用铜包铝。
  5. 无安全认证。 由 OSHA 授权的国家认可测试实验室 (NRTL)(例如 UL 或 ETL)颁发的标签证明通信电缆已通过安全认证。 如果电缆’未经过第三方认证,则不符合 NEC 标准,无法安装。

 

’需要注意的是:如果低压安装人员安装了不合规的电缆,他们可能要对电缆安装造成的损害负责。

 

如果您想了解有关假冒电缆问题或 CCCA’为保护结构化布线行业所做的努力的更多信息,我们’很乐意 回答您的问题

 

相关链接:

 

您的线缆实际上需要什么等级或认证?

保护自己—假冒线缆 & 连接性

不在我的网络中! 铜包铝是失败的根源

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。