OLTS还是OTDR:哪种测试适合光纤认证?
光纤是当今关键任务基础设施的支柱,这一说法并不夸张。
它支持完成拯救生命的机器人手术,实现高速交易,为交互式球迷体验奠定基础,但是必须正确安装才能发挥这些功能。
正确的光纤部署要从安装人员开始:他们应该是经过认证的技术人员和安装人员,接受过最新设计标准和安装最佳实践的培训,并了解要安装的产品。由于经过认证,他们所犯的安装错误更少,并且知道实现可靠性的最有效方法。
一旦他们的工作完成,安装本身也应该经过认证,并使用经过认证的光纤测试仪进行适当的测试。
拥有认证光纤系统的优势
如果您想要享受保修,则必须接受该级别的认证测试。
认证不仅可以证明关键任务型基础设施可以正常工作,还可以为安装人员提供一种差异化服务的方法,并让业主获得保护其光纤投资的实用保修服务。
Belden的认证光纤系统由经过认证的安装人员根据特定标准设计和安装。这让客户高枕无忧,确信系统将按预期运行。
Belden认证系统还享有出色的性能保修:
- 25年产品保修
- 终身应用保证
这种组合可确保安装的系统持续25年达到或超过行业标准,并支持未来的标准和协议。布线到位后,您将能够支持未来部署所需的任何技术或应用。
为什么OTDR测试结果无法实现认证
可以进行两种类型的光纤测试:OTDR(光时域反射仪)和OLTS(光纤损耗测试仪)。
OLTS是验证光纤链路总插入损耗的最准确测试。OLTS设备也易于使用。要进行测试,您只需选择您的应用程序(例如100GBASE-SR4)即可。OLTS设备不会生成复杂的报告,而是根据结果判定简单的“通过”或“未通过”状态。
然而,最近我们注意到越来越多的安装人员在进行OTDR测试并提交这些结果,以认证自己的光纤安装。
虽然OTDR测试可以帮助您了解长链路是否可行,或者信号在长距离(例如宽带应用)中如何反应,或者可能对于需要报告端到端距离等情况或用于评估系统设计的特定性能问题的工程师很有帮助,但这种测试不适合光纤认证。
使用OTDR测试结果认证光纤系统存在两个问题:
- OTDR不是一种非常准确的测试。 使用光脉冲测量回光和评估链路损耗的算法并不总是精确,对于较短的链路尤其如此。为了弥补这一缺陷,必须在同一轮测试中在两个方向进行检测。
- 这样不符合标准。TIA和IEC都不认为OTDR是认证光纤性能的有效方法。
各类标准对光纤测试有何规定
ANSI/TIA-568.3-D详细说明了认证光纤系统性能的两个测试层级:
- 基本测试(第1层级)。这些简单的测试使用OLTS设备来检查链路衰减、连续性/长度和极性。TIA根据标准的要求确定了第1层级测试。
- 扩展测试(第2层级)。这些测试使用OTDR设备进行故障排除或检查接头和连接器损耗、光回波损耗等。TIA在标准中将第2层级测试确定为可选测试。第1层级是第2层级的补充评估,并且必须完成。
目前,TIA不接受OTDR测试。这意味着:提交OTDR测试结果进行认证会对安装人员(如果他们想要认证自己安装的光纤系统,则需要重新测试)和最终用户(他们无法获得承诺的保修服务)产生负面影响。安装人员为获得Belden认证而提交OTDR结果无法使用。
这不仅仅是Belden的规定。如果您联系任何制造商或Belden竞争对手,他们都会告诉您同样的事实:OLTS是认证光纤系统性能的唯一可接受的测试结果。
我们甚至在最近的光纤技术联盟上讨论了这个话题,提出了一个问题:“这里是否有人接受仅提供OTDR测试结果而无需附带提供OLTS测试结果?现场所有人都大声给出否定答案。
不要忘记使用经过认证的测试设备
可以在光纤系统上进行不同类型的测试。因此,有不同类型的测试仪。有些用于测试连接性,而且仅此而已。其他测试仪则用于验证链接的速度。
OLTS测试必须由经过认证的光纤测试仪进行。经过认证的测试仪用于通过严格的测试制度测试所有参数,因此您可以对结果充满信心。
要获得认证,测试仪必须具备一定水平的精度,并定期重新进行校准(根据制造商规范)。
如何获得Belden保修服务
请记住:根据TIA和IEC标准,OLTS测试是光纤系统认证的要求。如果您需要Belden保修服务,则必须使用OLTS设备进行第1层级测试。
安装人员将能够将承诺的Belden保修服务转介给业主,并更快地获得工作报酬,进而能够继续下一个项目。
相关资源: