流程管理,优化操作,修复战略行业,传动齿轮,软件更新状态,抽象科技背景中的齿轮和箭头

 

您如何知道网络的物理层是否正常运行?

 

您执行系统审核以确保其符合特定需求和期望。 以下是您正确开始审计所需了解的信息。’ (附言: “审计” 这个词可能会让你感到紧张—但在这种情况下,审计是你的朋友!)

 

什么是系统审核?

系统审核可验证已安装的布线基础设施是否符合我们的认证要求。 它’一种识别可能影响性能的设计或安装问题的方法。

 

审核物理层涉及对工艺质量和安装过程的密切评估。 它还确保工作和安装的系统符合客户的要求和需求。

 

什么’审计的目的是什么?

除了评估合规性外,审核也是查明不足的好方法。

 

例如,大多数标准建议 6A 类布线 或更适合商业办公空间。 但是,在新工作开始之前审核现有站点时,您可能会发现使用 6 类或 5e 类电缆来支持办公室 Wi-Fi 6,这不是’就性能而言不太合适。

 

审计的目的不是’确定做出这一决定的原因,或指出其后果—相反,它’这只是发现、报告和记录差异的一种方法。 在这种情况下,审计将表明布线系统可能不符合要求。 审计坚持根据所见所闻报告事实。 通常不涉及任何猜测、建议或意见。

 

何时应进行审核?

有时行业专业人士认为,只有在出现问题或项目完成时才会进行审计。 但审计在各种情况下都是有益的。

 

审核可以在网络项目开始时、项目结束时、新项目开始之前或实施期间进行。

 

如果你’正在为一个新客户做基础设施工作,该客户的网络过去一直由不同的供应商管理。 在这种情况下,审计可以帮助您了解’已经完成的工作、当前网络性能状态以及现有资源如何为客户提供服务。

 

最终用户可以请求对其项目进行抽查,以跟踪进度或验证正在完成的工作质量。

 

Belden 经常进行自己的现场审核,以确认和验证我们值得信赖的合作伙伴的表现。 合作伙伴联盟的合作伙伴还可以随时要求 Belden 对其工作或客户站点进行审核。

 

安装人员和集成商甚至可以向客户推荐审计服务。 它为他们提供了新的收入来源,并通过验证工作是否正确完成让他们的客户安心。

 

如何确保审核成功?

如果你’如果您要投入时间、精力和资源进行审计,那么您一定希望它能够成功。 以下是实现这一目标的三条建议。

 

1. 有目的

在审计开始之前,’确定其目的很重要。 明确你的目标。 您希望通过系统审计实现什么目标?

 

您的目标是评估安装合规性吗? 以前的承包商’的表现? 网络设计?

 

例如,如果你’在项目开始之前,重新审核另一个安装人员在现有设施中所做的工作,其目标可能是确定现有基础设施是否适合客户’新的应用程序或解决方案—或者是否需要升级。

 

2. 做好准备

在进行审计之前,请确保您在流程开始之前拥有所需的资源。 这可能包括:

  • 合同
  • 标准
  • 设计文档
  • 规范或图纸
  • 相机
  • 卷尺
  • 专用工具(风速计、光学温度计等)

 

3. 记录一切

虽然审核是描述您所看到的内容的一种方式,但您还应该尽可能使用图片和视频来直观地记录这些内容。

 

当您拍摄您所看到的内容时,请确保在审核表单上注明您拍摄了该特定空间或组件的照片。

 

拍摄看起来有缺陷的事物的照片或视频,以及看起来和运行良好的工作和系统的照片或视频。 这些图像在需要时可以作为单一事实来源。

 

例如,我们与一个安装团队合作,他们在一家工业设施中完成了出色的布线安装工作。

 

然而,此后,另一个承包商来终止电缆连接。 这组安装人员的工作做得很差,客户理所当然地感到不满—但他们’不确定问题何时发生。

 

通过共享审核期间捕获的文档,我们能够向客户展示初始安装人员如何离开工作现场。 有明显证据表明第一位承包商所做的工作质量很高,而问题是在他们离开后才出现的。

 

完成审核流程

如果您有兴趣将系统审核作为品牌标准的一部分,Belden可以帮助您与我们的合作伙伴联盟联系,在项目生命周期的每一步获得帮助。

 

为了帮助您进行彻底而全面的审计,Belden 为合作伙伴联盟合作伙伴提供了一份清单。 如果您需要副本,您可以 联系我们的团队

 

 

 

相关资源:

比较不同类型的数据中心审核

支持不同寻常的网络功率、速度和距离的新方法

准备好构建顺应未来的网络了吗? 首先问这 5 个问题

 

作者简介

Henry Franc

现场应用工程师

Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。