走另一条路。 继续执行 B 计划。利用第二次机会。 避免丢失。 从别人的错误中吸取教训。 预测下一步。 修改工作策略。 尝试不同的方法。

 

几十年来,平衡的四对双绞线类别布线充分支持了企业网络的需求。

 

但随着当今新兴技术和连接需求的出现,这些需求正在发生变化。 越来越多的系统和设备连接到企业网络,其中许多系统和设备的速度和功率要求超出了四对类别电缆所能承受的范围。

 

速度和功率要求’并不是网络连接设备唯一发生变化的方面—,它们的位置也在发生变化。 该设备可以安装在距离最近的电信室超过 100 米的区域。 这可能包括位于停车场的安全摄像头、人行天桥中的无线接入点或大型仓库远端的门禁设备。

 

过去,我们’曾写过有关当附近没有电信机房时连接这些远程设备的方法’。 其中一些选项包括:

 

1. 在距离设备 100 米范围内创建一个新的电信机房

虽然这是一个可能的解决方案,但成本可能很高。 是否值得投资于连接一两台设备所需的额外设备、电缆、电源等? 这是否有效利用了您的建筑空间?

 

2. 使用光纤电缆代替铜缆

同样,如果您想连接距离电信机房 100 米以内的设备,这也是可能的,但光纤比铜线更昂贵。’ 如果您连接的设备’是低速的,例如 HVAC 和安全应用中使用的控制器和传感器,则’光纤对于维持设备性能来说并不是必需的。

 

3. 部署混合电缆代替铜缆

由于混合电缆涉及光纤传输设备,因此它’也是此列表中较昂贵的选择之一。 当 2 类有限电源被纳入电缆中,除了光纤传输的数据之外还用于传输电力时,这些成本会继续增加。 需要仔细规划以确保电缆能够提供足够的电力来满足连接设备的要求。

 

4. 将铜缆链路延长至 100 米以上

与上面列出的选择不同,这种方法不’不需要投资额外的设备或占用更多空间。 它还消除了更多潜在故障点的引入;然而,扩展范围并不是’不受 ANSI/TIA-568 支持,因此 应用标准 必须将其用作指导。

 

使用故障管理电源满足独特的距离和功率需求

除了上述四种选择外,还有一种替代方案正在出现,可以实现更远距离的电力输送—它可以与光纤结合形成单根混合电缆。

 

4 类故障管理电力系统 (FMPS),根据 2023 年国家电气规范 (NEC) 第 726 条的定义,’ t 不像 2 类和 3 类功率限制电路那样限制电源输出。

 

相反,它们会持续监测故障并在异常情况下控制电流输送。 通过限制进入故障的能量,4 类系统可降低电击或火灾的风险。

 

这项技术使 4 类系统与—如果不是更安全的话—2 类和 3 类系统。 因此,4 类系统可由安装其他类型布线(例如类别布线或 PoE 布线)的相同集成商和承包商来安装。

 

提供故障管理电源的混合 4 类电缆越来越多地用于连接和供电分布式天线系统 (DAS) 和小型蜂窝系统,以及 无源光纤局域网 和无线网络 接入点—所有系统和设备都有独特的功率和距离要求,’并不总是与类别布线所能提供的一致。

 

我们最近分享了关于 Class 4 的见解,它是一种通过布线安装支持非典型 LAN 速度、功率和距离的方法 & 維護雜誌。 除了详细介绍 Class 4 之外,本文还仔细研究了单对以太网 (SPE)— Belden 支持的另一项技术—作为支持不常见的 LAN 速度、功率和距离要求的选项。 阅读 整篇文章 了解有关处理超过 100 米的通道距离的选项的更多信息。

 

 

相关资源:

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。