Class 4 Power Hero - 07142022

 

要了解 4 类电源有何不同—及其影响—,首先了解现有的三种电源电路类别会有所帮助。让我们’仔细看看每一个。

 

什么是功率电路级别?

为了明确区分 “普通” 电路的布线和功率和/或电压有限的专用电路,NEC 根据电路的电气用途及其应用方式对电路进行分类。

 

直到最近,功率限制电路才有三类。然而,2022 年,第四种电路类型将被引入 NEC。

 

VoltServer 首席执行官兼创始人、 数字电力™—4 级电力系统—的创造者 Stephen Eaves 所说,’最简单的方法是根据消防安全和人身安全来组织这些等级。

 

1 类(CL1)电路

NEC将1级电路分为两类:

  1. 远程控制/信号电路
  2. 功率限制电路

遥控和信号电路不得超过 600V;功率受限电路的工作电压不得超过 30V,电源输出不得超过 1,000VA。限功率电路还会在发生接地故障、短路或过载时限制电路上的供电电流量。

 

“从触电的角度来看,1 类电源相对安全,” Eaves 解释道, “但它对功率有限制。就火灾而言,1 类不被视为可接受的安全风险。如果它’穿过墙壁,那么它必须包含在导管中,例如在商业设施中。”

 

通常会在使用电机和压缩机的环境中看到1级电路。

 

2 类 (CL2) 电路

这些电路可以在多种环境中支持较低的功率(高达 100VA)。2 类电路从火灾引发的角度考虑安全性,并提供可接受的防触电保护。应用包括音频系统、低压照明系统、安全系统、恒温器和 PLC。

 

2 类电力负载通常通过 以太网供电 (PoE) 电缆传输,这种电缆将电力和数据结合在一条电缆中,以节省宝贵的安装时间。

 

3 类 (CL3) 电源电路

3 类电路的功能与 2 类电路类似,但电压和功率限制更高。它们还支持低能耗、低电压应用,但 3 类电路并不像 2 类电路那样常见。’

 

“3 类与 2 类类似,只是电压更高,” Eaves 说道。它们’偶尔会用于为需要比 2 类能够安全提供的功率更大的功率的设备供电。例如,这可以包括某些类型的护士呼叫系统、商业公共广播系统和商业对讲系统。

 

与 2 类类似,3 类电源负载通常通过数据线传输。

 

全新:4 类 (CL4) 电源电路

4 类电路的额定电压高达 450V,为 NEC 带来了一种新型电路。

 

“当每个人看到这些被称为故障管理电力系统的系统时,他们意识到它是独一无二的、与众不同的,并且足够专业,可以围绕它形成一个特定的代码部分,” Eaves 描述道。“脉冲能量传输组—是 NEC— 内的一个任务组,其成立旨在向法规制定小组提供创建 4 类的建议。”

 

4 类电路与 PoE 一样,提供低压电源的便利性和安全性;然而,4 类电路还可在数百米范围内提供接近 PoE 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。

 

与 2 类和 3 类类似,4 类电力负载通常通过在单根电缆中结合电力和数据的技术来传输。

 

首款获得 UL 认证的 4 类布线

我们’非常高兴地宣布,Belden 是第一家提供 UL 认证的 4 级电缆的公司。我们的 数字电缆 让您能够利用 DE,使用较小的导体安全地长距离输送大量电力。

 

为了确保它们能够支持多种类型的应用,DE 电缆是与 数字电力的创造者 VoltServer 联合设计的。他们’采用纯铜和混合铜/光纤结构,通过单根电缆长距离传输电力和数据。

 

与PoE类似,DE线缆可以由安装分类布线的相同低压集成商以相同的路径安装。

 

详细了解 4 类电源和我们经 UL 认证的 DE 电缆。

 

 

相关文章:

 

业界’首个获得 UL 认证的 4 级布线系统:Belden 数字电缆

深入了解 NFPA’ 的标准制定流程

DE 电缆的 3 个重要特性:安全传输数字电力™

 

 

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。