ECX壁挂式

 

随着越来越多的技术融入到通信、协作和建筑运营中,传统铜基局域网 (LAN) 的复杂性变得更加严重。 大量端点(从无线接入点到传感器)被连接到网络,这给带宽带来了额外的压力。

 

随着复杂性和带宽需求的上升,成本也在增加:酒店、企业和大学校园以及医疗保健设施等环境需要更多的线缆、路由器和交换机,以便其网络能够跟上需求。

由于能够简化网络架构,无源光局域网(称为“无源光纤 LAN”或“POLAN”)正在成为传统 LAN 的一种有吸引力的替代方案。

 

POLAN到底是什么?

作为传统LAN网络的替代方案,无源光LAN是一种点对多点网络,它依赖的是FTTx架构和协议,而不是基于交换机的以太网。

 

无源光纤局域网不依赖以太网电缆、路由器和交换机,而是依赖单模光纤、无源光分路器、光线路终端 (OLT) 和光网络终端 (ONT)。 POLAN 将所有网络智能转移到 OLT,将所有设备管理转移到 ONT。

 

POLAN与无源光网络有何不同?

无源光局域网是无源光网络(PON)的一种,改编自 PON 标准,适用于室内网络。 无源光网络支持宽带和户外网络部署。 全行业的 POLAN 标准尚未建立。

 

POLAN如何工作?

传统局域网使用路由器和交换机来管理信号分发,而无源光纤局域网则依靠光来传输数据并使用无源光纤分路器。 OLT 和 ONT 之间不存在有源设备。

 

为了建立 POLAN,一根单模光纤从主设备室的头端或 OLT 延伸到所需位置(通常靠近最终用户),并连接到无源光纤分路器,将信号分成其他光纤束。 每条线路都连接到一个 ONT,该 ONT 支持从一个到数百个设备。 通常,这些 ONT 具有支持 PoE 的端口,以便为这些设备供电。

 

什么时候适合使用POLAN?

虽然无源光纤局域网并非在所有情况下都适用,但在某些环境中,它能够带来简化和成本节省,更不用说满足对可靠、高质量连接日益增长的需求的能力。

 

例如,在以下情况下,POLAN是理想的选择:

  • 场地无法支持传统 LAN 的 100 米距离限制
  • 布线空间有限
  • 由于连接设备数量的增加,带宽要求很高
  • 许多网络需要融合
  • 需要更轻松的网络支持和管理

 

部署 POLAN 的 5 大优势

在上述情况下,POLAN 具有显著的优势。 以下是其中最重要的几点。

 

1. 节省空间

房地产很有价值。 当您还需要优化面积以实现最大收入(更多病房、客房等)时,为网络基础设施分配专用空间是很困难的。

 

通过消除每 100 米的电信机柜或交换机,无源光纤 LAN 可以减少您必须用于布线的空间量。 使用无源分路器可以减少光纤总数量,从而进一步降低空间需求。 由于直径较小,构成这些网络的单模光纤也有助于最大限度地减少专用于基础设施的空间。

 

2. 数字化转型的准备

由于POLAN支持简单的可扩展性和经济高效地扩展网络的方式,因此还可以更轻松地响应智能建筑和的IoT需求。 

 

由于单模光纤可以支持高达 100 Gb/s 的速度,因此它将能够支持您将来部署的任何技术和应用,无论是 Wi-Fi 6、人工智能、虚拟现实还是视频分析。

 

3. 更长的距离

由于 POLAN 依赖于带宽密集型单模光纤,因此 ONT 可以位于距离 OLT 数英里的地方,而不仅仅是几百英尺或米。 您不再受双绞线网络距离限制的束缚。

 

4. 降低安装和维护成本

无源光网络通过以下途径以多种方式降低安装成本:

  • 降低线缆要求
  • 减少对数百个额外连接的需求
  • 消除与传统网络相关的距离限制
  • 支持更快、更简单的移动、添加和更改
  • 在升级过程中无需重新配置PC和客户端

 

5. 功耗更低

由于 POLAN 中的 ONT 和 OLT 之间仅使用无源元件,因此不会散发热量。 这可以减少冷却要求。 与传统的基于交换的 LAN 相比,这些无源元件消耗的电量也更少。 更少的电子设备也意味着更少的故障排除和维护。

 

您的POLAN合作伙伴

为了支持您的 POLAN 项目,Belden 提供您所需的无源元件。 我们的专家将帮助您部署灵活、可扩展且经济高效的无源光纤局域网。

 

 

 

相关资源:

 

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。