每个人都想做出明智且持久的投资。 网络基础设施投资也不例外。 您需要效率、可靠性、连续性和安全性,以便您的组织能够随着创新的发展和需求的变化而成长和适应。
当您着手下一个网络项目时,请务必询问这五个问题。 他们不仅会帮助您构建未来的网络,还会帮助您构建满足您独特需求的网络。
1. 您想解决什么问题?
每个项目的开始都是因为需要解决一个问题。 有些事情需要变得更好、更快或更容易。
例如,学生需要一种可靠的方式从任何地方连接到远程学习。 员工需要能够操作新的应用程序,而不必担心性能缓慢或连接问题。 医生需要与临床团队、企业领导和患者进行内部和外部合作来提供护理。 尽管缺乏合格的操作员,制造商仍需要找到完成工作并满足消费者需求的方法。
如果您无法定义需求,那么您就无法定义可交付成果,这意味着现在谈论项目还为时过早。 从一开始,每个人都必须清楚该项目的价值及其产生的期望。
请记住:技术并不重要。 没有任何事物仅仅因为技术而得到部署。 部署它是因为它满足了业务需求并且可能是生存所必需的。 换句话说,技术只是解决问题的一种方法。 例如,医院的目标从来不是部署新的人工智能或扩展现实技术。 当务之急是通过有效的护理和临床操作来改善诊断决策、个性化治疗计划并改善患者预后。
一旦问题明确了,你就可以寻找解决方案。 但技术永远不是目的——它只是达到目的的手段。
2. 成功是什么样的?
成功并不在于拥有最好的技术,也不在于能够吹嘘拥有未来的网络。 这是为了满足依赖您的网络的人员和设备的需求。
对于校园技术项目来说,成功的关键在于确保学生能够在线注册最受欢迎的课程。 在办公室环境中,这意味着员工的工作效率更高,因为他们可以与远程和现场参与者进行沟通和协作。 在医院里,这是为了更快地进行治疗并挽救生命,因为医疗专业人员可以更快地找到答案。 对于工厂来说,当热门产品能够更快地到达消费者手中,且不牺牲质量或环境时,就取得了成功。
底线是:当你让工作和生活变得更好时,你就知道自己已经取得了成功。
3. 您的策略是否可扩展且适应性强?
变化是永恒的。 确保未来的网络具有可扩展性和适应性是确保它能够满足未来用户需求的唯一方法 - 无论是快速突然增长还是在需要时缩减 - 而不受物理基础设施或网络架构限制的约束。
为此,请考虑以下事项:
- 与技术无关的解决方案不依赖于特定的技术或平台,而是允许组织使用他们需要的任何东西来满足需求
- 标准化的连接基础设施和采购流程
- 模块化,具有易于部署、配置和重新配置的标准化和可互换组件
- 迁移功能允许在未来进行技术更改,而无需对基础设施进行重大改造
4. 您是否使用标准和最佳实践作为基准?
行业标准始终是项目的良好起点。 但关于标准,有几点要点需要记住。
首先,标准确立了最低性能水平并确保了互操作性。 他们没有考虑其他变量,例如成本、时间、业务需求或可维护性。 标准 本质上是一组确保网络“足够好”以正常运行的条件。
其次,为了确保您可以创建一个能够提供所需性能的网络或数据中心,而不会出现过度配置或配置不足的情况,可能需要创建自己的内部标准。 例如,内部标准通常超过 TIA、IEEE、BICSI 和 ISO 标准。
5. 您是否有与您的目标一致并能向您展示可能性的合作伙伴?
这是一个复杂的世界,技术瞬息万变。 拥有合适的合作伙伴来简化构建未来网络的过程可以使挑战变得更易于应对。 Belden 可以帮助您转变您的网络,并确保它能够获取、传输、协调和管理您组织的数据,以便您可以使用您的技术来满足最重要的业务目标。
详细了解Belden如何帮助您完成项目,无论您的目标多么独特。
相关资源
作者简介
Henry Franc
现场应用工程师
Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。