Private Wireless Netw-Explain webinar hero

 

大部分数据消耗将通过运营商网络进行—支持移动/蜂窝连接的网络。如今,移动网络几乎承载 移动数据流量增加 300 倍 比 2011 年增长了不少。其中绝大部分流量—80%—现在是 在室内消费

 

这一切对于数据消费所在的建筑物意味着什么?

 

调整物业以支持专用室内无线网络的增长将是保持员工、访客和客人在室内保持连接的关键。事实上,现在许多建筑物都是根据其为租户和居住者提供的技术和连接性进行评估的。我们’我会在未来的博客中分享更多关于这个概念的内容,但 认证计划 根据数字基础设施、未来准备情况和用户连接体验对新建和现有建筑进行排名。最新的类别之一是对设施内的无线功能进行排名。

 

室内移动连接不良’这不是什么可以被忽视的事情。但很多时候,建筑物本身会阻碍无线运营商’的蜂窝信号进入室内。金属、有色玻璃、砖块和混凝土等材料可作为物理屏障, 减慢或阻止信号穿透

 

过去,移动运营商是无线基础设施的大投资者。如果他们知道他们的顾客会位于某个场地内或附近—例如高层办公楼、体育场或购物区—然后他们会帮助资助该设施’的无线基础设施,为客户提供室内最佳体验(有时甚至支付月费来租用基础设施空间)。在许多情况下,它并没有’部署移动网络并不需要花费业主太多的钱。

 

如今,这种方法已经改变。由于大多数运营商不再有预算继续以这种方式运营,企业现在必须提供自己的室内无线网络。当业主承担这些成本时,他们’正在寻找其他连接选项—例如私人无线网络。

 

在未来的博客中,我们’将讨论私人无线网络在何处发挥最佳作用、如何定位它们以支持新兴技术计划以及设计和部署私人无线网络的最佳实践。现在,我们想解释一下私人无线网络是什么—以及他们如何’不同。

 

什么是专用无线网络?

 

私人无线网络的目的是让个人或组织有机会部署自己的连接系统。这些系统可以通过利用授权、准授权和/或非授权频谱的组合来运行。换句话说,它们可以是 LTE(4G 背后的技术)或 5G 网络。它们’由企业而非移动运营商拥有和运营。

 

在全球范围内,世界各个地区在获取私有无线频谱方面都处于不同的阶段。在美国,私人无线网络可以在 (CBRS)公民宽带无线电服务C 波段 频谱内运行。

 

CBRS 频率范围介于 3.5 GHz 至 3.7 GHz 之间,已获得美国国防部的许可。

 

2015 年,美国联邦通信委员会决定向更多用户开放这一频谱范围。该频谱在这些团体之间 “共享” ,并由 OnGo™ 联盟管理,该联盟是一个专注于共享频谱解决方案的行业组织联盟。

 

为什么业主选择专用无线网络?

 

业主考虑私人无线网络的原因有很多。正如我们上面提到的,其中一个最大的原因与成本有关。在某些情况下,例如人口密集的地区,运营商可能会继续帮助资助基础设施。在不能’或不愿’的情况下,业主将寻找经济有效的方式将移动连接引入他们的建筑物。

 

其他原因涉及隐私和安全。在公共网络中,数据流量来回传输到另一个位置的中央网络。私人无线网络流量’不必这样做。这不仅提高了安全性和隐私性,而且还降低了延迟并提高了速度。

 

私有网络还允许企业控制自己的带宽分配。例如,智能制造工厂可能会选择优先考虑对延迟敏感的生产线的连接,而不是后台系统的连接。

 

在何处了解更多关于专用无线的信息

 

最近,Belden与Ranplan合作,发起了一场关于专用无线的讨论。

 

如果您错过了,您可以按需观看 私人无线网络说明 。我们将介绍私人无线的基础知识,以便您了解其在部署、带宽、维护和成本方面的功能和优势。

 

由于每种情况都不同,私人无线可能并不适合取代分布式天线系统 (DAS)。Belden 可以帮助您确定您的特定连接需求。

 

要了解有关室内无线网络的更多信息,请下载此 室内无线网络导航 白皮书。

 

相关链接:

 

探索楼宇无线的秘诀:找到合适的合作伙伴

设计室内无线网络更快、更简单的方法

确保LEED认证建筑的无线连接

作者简介

Steve Carroll

5G 基础设施服务提供商全球客户总监

史蒂夫·卡罗尔 (Steve Carroll) 在无线、有线和物联网技术及基础设施方面拥有二十多年的经验,于 2021 年初加入 Belden 团队,担任服务提供商和 5G 基础设施全球客户总监。他专注于帮助客户构建可扩展的业务解决方案,以提高生产力和沟通能力,同时最大限度地降低风险。