工程师用OTDR测试仪拼接后的链路损耗

 

光纤是当今关键任务基础设施的支柱——这一点毫不夸张。

 

它支持拯救生命的机器人手术。 它能够实现高速交易。 它为互动粉丝体验奠定了基础。 但必须正确安装才能发挥这些功能。

 

正确的光纤部署始于安装人员:他们应该是 经过认证的技术人员和安装人员 他们接受过最新设计标准和安装最佳实践的培训,并且了解他们所安装的产品。 因为他们经过认证,所以安装错误更少,并且知道实现可靠性的最有效方法。

 

一旦他们的工作完成,安装本身也应该经过认证,并使用经过认证的光纤测试仪进行适当的测试。

 

拥有认证光纤系统的优势


如果您想要享受保修,则必须接受该级别的认证测试

 

认证不仅可以证明关键任务型基础设施可以正常工作,还可以为安装人员提供一种差异化服务的方法,并让业主获得保护其光纤投资的实用保修服务。

 

Belden 认证光纤系统由 认证安装人员设计和安装 根据具体标准。 这让顾客 安心 系统将按预期运行。

 

Belden认证系统还享有出色的性能保修:

  • 25 年产品保修
  • 终身应用保证

 

这种组合确保安装的系统在未来 25 年内达到或超过行业标准,并支持未来的标准和协议。 一旦布线到位,您将能够支持将来需要部署的任何技术或应用程序。

 

为什么 OTDR 测试结果无法获得认证


可以进行两种类型的光纤测试:OTDR(光时域反射仪)和OLTS(光纤损耗测试仪)。

 

OLTS 是验证光纤链路总插入损耗的最准确的测试。 OLTS 设备也易于使用。 要进行测试,您只需选择您的应用程序(例如 100GBASE-SR4)然后开始。 OLTS 设备不会生成复杂的报告,而是根据结果提供简单的“通过”或“失败”状态。

 

然而,最近我们注意到越来越多的安装人员正在进行 OTDR 测试并提交这些结果以认证他们的光纤安装。

 

虽然 OTDR 测试可以帮助您了解长链路是否有效或信号在长距离上的反应(想想宽带应用)- 或者可以帮助需要报告端到端距离或特定性能问题等条件以评估系统设计的工程师 - 但它不是光纤认证的正确测试。

 

使用OTDR测试结果认证光纤系统存在两个问题:

  • OTDR 不是一个非常精确的测试。 使用光脉冲测量返回光并评估链路损耗的算法并不总是精确的,尤其是在较短的链路中。 为了弥补这一点,必须在同一次运行中从两个方向进行测试。

  • 它不符合标准。 TIA 和 IEC 不承认 OTDR 是认证光纤性能的有效方法。

 

各类标准对光纤测试有何规定


ANSI/TIA-568.3-D
详细说明了认证光纤系统性能的两个测试层级:


  • 基本测试(第 1 层)。 这些简单的测试使用 OLTS 设备来检查链路衰减、连续性/长度和极性。 TIA 将第 1 层测试确定为标准所要求的。

  • 扩展测试(第 2 层)。 这些测试使用 OTDR 设备进行故障排除或检查接头和连接器损耗、光回波损耗等。TIA 在标准中将 Tier 2 测试确定为可选项。 第 1 层是第 2 层的补充评估。


目前,OTDR 测试不被 TIA 接受。 这意味着:提交 OTDR 测试结果进行认证会对安装人员(如果他们想要认证他们安装的光纤系统,就需要返工)和最终用户(他们无法获得承诺的保修)产生负面影响。 当安装人员提交 OTDR 结果进行 Belden 认证时,这些结果不能被使用。

 

这不仅仅是 Belden 的规则。 联系任何制造商或 Belden 竞争对手,他们都会告诉您同样的事情:OLTS 是认证光纤系统性能的唯一可接受的测试结果。

 

我们甚至在最近的 光纤技术联盟,并提出了一个问题:“这里有人接受没有附带 OLTS 测试结果的 OTDR 测试结果吗?”房间里的每个人的答案都是响亮的“不”。

 

不要忘记使用经过认证的测试设备


可以对光纤系统进行不同类型的测试。 因此,测试人员有不同的类型。 有些设计仅用于测试连通性,仅此而已。 其他一些则用于验证链接的速度。

 

OLTS 测试必须使用经过认证的光纤测试仪进行。 经过认证的测试人员旨在通过严格的测试制度来测试所有参数,以便您对结果充满信心。

 

要获得认证,测试仪必须具备一定水平的精度,并定期重新进行校准(根据制造商规范)。

 

如何获得Belden保修服务


请记住:根据 TIA 和 IEC 标准,OLTS 测试是光纤系统认证的要求。 如果您想要 Belden 保修,那么您必须使用 OLTS 设备进行 Tier 1 测试。

 

安装人员将能够将承诺的Belden保修服务转介给业主,并更快地获得工作报酬,进而能够继续下一个项目。

 

 

相关资源:

 

作者简介

Molly Hunter

渠道营销经理

Molly Hunter 于 2022 年加入 Belden,旨在帮助我们的合作伙伴联盟安装商和集成商了解如何扩展他们的能力并与 Belden 一起开展业务。 她帮助合作伙伴联盟成员获得我们一流的保修和特定应用的保证,为项目经理和技术人员提供相关培训,并让安装人员和集成商了解独家促销和折扣。