智能楼宇

集成商受光纤需求增加影响的4种方式

Ron Tellas

当您展望企业的未来时,有很多方面需要考虑:先进的机器人技术、机器学习、手势识别、自动驾驶车辆、虚拟现实等等。这些应用将需要更多的带宽、更多的数据和更快的速度,而这些都意味着对更多光纤的需求。

 

对光纤的需求从未如此之大。由于其潜在的无限带宽、内置的安全性、抗EMI/RFI噪声干扰和处理巨大流量的能力,它在新型应用中得到更频繁的部署。

 

过去,光纤部署通常只用于一个非常特定的目的:在国家/地区和大洲之间建立物理连接。然而,随着时间的推移,光纤的使用逐渐渗透到在城市和地区之间甚至是园区和建筑之间建立联系。

 

今天,光纤正在更加本地化。它可以在绿地和棕地应用中出现,作为建筑内主干网和数据中心、技术领先的体育场馆和竞技场,以及最先进的广播环境的一部分。它支持无源光纤网络(PON)、5G、分布式天线系统(DAS)和AV等技术。而且还有更多的光纤用例即将出现。

 

例如,该行业正在经历一个称为“光纤深入”的趋势,即有线电视或直接广播电视系统和运营商将光纤延伸到网络更深处,使OTT内容更接近客户。这为他们在未来提供更多的FTTx服务,并为客户提供优质的服务和更低的延迟做好了准备。

 

随着新用例的不断涌现,有四件事是集成商需要知道的,即光纤将如何影响他们的工作。

 

1. 将需要更多的技术人员来安装光纤

虽然光纤和铜缆的部署有一些相似之处,但也存在一些相当大的区别:

 

  • 光缆的工作方式与铜缆不同。铜缆以电脉冲的形式传输信号,而光纤以光脉冲的形式传输信号。
  • 光纤使用的语言与铜缆不同(例如,“连接器和适配器”与“插孔和插头”的不同)。
  • 光缆比铜缆脆弱,因此必须以不同的方式处理,以避免在安装过程中损坏。
  • 清洁在光纤安装中非常重要。一个不干净的连接就会降低光信号强度。

 

随着越来越多的企业依赖光纤来支持人工智能、自动化和虚拟现实等大数据量的应用,集成商将需要更多合格的技术人员和安装人员来安装光纤系统。

 

以电信业为例,预计仅光纤宽带网络和5G的推广就会在现在和2025年间创造850,000个额外的光纤技术工作岗位需求

 

除了雇佣更多的员工,您可能还需要开始寻找更快、更容易安装的光纤解决方案,让您的技术人员可以在更短的时间内完成更多的工作。

 

2. 光纤连接的数量将会增加

一个项目中的光纤端接已经从几十根发展到几百根、几千根甚至多得多。Belden最近参与了一个数据中心项目,其光纤股数达到数百万。

 

随着更多的光缆得到部署,更多的光纤连接将随之而来。而随着连接数量的增加,有效的光纤管理对于确保正常运行时间和有效维护至关重要。否则,事情会很快变得不堪重负(并且也会变得非常混乱)。

 

寻找能够支持高光纤数量,同时又能提供可扩展性(未来支持更多光纤连接的能力)的解决方案,对于帮助您的客户保持正常运行时间并跟上需求至关重要。

 

3. 将会有更多的光纤选择

如果您还没有的话,很快您就会注意到:关于光缆有很多选择。您可以找到在以下方面不同的光缆:

 

  • 构造护套型、铠装、紧套式、松套管等
  • 绞线股数从非常高(1,728多股或更高)到单股
  • 等级静压室、立管、架空、地下等

 

您还可以找到为特殊应用设计的解决方案,这些应用涉及大量的弯曲、极端温度、潮湿、狭小空间等,或者需要在一根光缆上提供电力和数据(混合光纤)。

 

随着新的光纤用例的发展,新的解决方案不断涌现。

 

例如,Belden的OptiTuff™迷你光缆利用先进、坚固的热塑性材料作为传统金属铠装电缆的具有成本效益的优质替代品。它们是唯一将金属铠装解决方案的耐用性与非铠装解决方案的性能和安装便利性结合在一起的线缆。

 

我们的柔性带状线缆提供最高的连接密度,同时具备较小的外径和超高的灵活性,使其可以比传统的带状线缆更加简单快捷地处理,并可安装在狭窄通道和小型管道内。

 

4. 新的光纤技术将会继续发展

随着光纤用例的变化,光纤技术也将发生变化。我们正在听到业界对最新发展的讨论,如:

 

  • 新的极性组件和方法
  • 更小的双光纤MDC连接器
  • 新型MMC多光纤连接器
  • 多芯光缆在同一包层内含有多个芯体​​​​​​​
  • 硅光子学正在用于光纤通信

 

甚至还有更多的创新技术仍在实验室中,所以目前还无法对其加以考虑或规划。它们不会很快走向我们,但却很好地提醒了我们,光纤一直在变化这一事实。

 

 了解更多关于光纤布线的未来,收听我们的近期网络研讨会,我们在其中探讨了光纤如何工作以及创建和构建高性能光纤布线解决方案所需的组件。

 

 

相关文章:

 

管理大量光纤的节省空间的方法

光缆还是铜缆:何时选择哪种线缆

光纤线缆的5个独特优势