Evolution of Fiber webinar hero

 

对纤维的需求从未如此强烈。由于其具有无限带宽、内置安全性、抗 EMI/RFI 噪声以及处理大量流量的能力,因此被更频繁地部署在新型应用中。

 

过去,光纤部署通常用于非常具体的目的:在国家和大陆之间建立物理连接。然而,随着时间的推移,光纤的使用逐渐扩展到建立城市和地区之间的联系,然后连接校园和建筑物。

 

如今,光纤的本地化程度越来越高。它可以在绿地和棕地应用中找到,作为室内主干网和数据中心、 技术先进的体育场 和竞技场以及最先进的广播环境的一部分。它支持无源光网络 (PON)、 5G、分布式天线系统 (DAS) 和 AV 等技术。并且,光纤的更多应用场景即将出现。

 

例如,该行业正在经历一种称为“光纤深度”的趋势,即有线或直播电视系统和运营商将光纤深入网络,以使 OTT 内容更接近客户。这为他们未来提供更多 FTTx 服务做好了准备,并为其客户提供优质的服务和更低的延迟。

 

随着新用例的不断涌现,有四件事是集成商需要知道的,即光纤将如何影响他们的工作。

 

1.安装光纤需要更多技术人员

虽然光纤和铜缆的部署有一些相似之处,但也存在一些相当大的区别:

 

  • 光纤电缆的工作原理与铜缆不同。铜以电脉冲的形式传输信号,而光纤以光脉冲的形式传输信号。
  • 光纤使用的术语与铜缆不同(例如,“连接器和适配器”与“插孔和插头”)。
  • 光缆比铜缆脆弱,因此必须以不同的方式处理,以避免在安装过程中损坏。
  • 清洁对于光纤安装来说非常重要。一个脏的连接可能会降低光信号强度。

 

随着越来越多的企业依赖光纤来支持人工智能、自动化和虚拟现实等大数据量的应用,集成商将需要更多合格的技术人员和安装人员来安装光纤系统。

 

例如,在电信行业,预计光纤宽带网络和 5G 的普及将带来对 新增 85 万个光纤技术岗位 从现在到 2025 年!

 

除了雇佣更多的员工,您可能还需要开始寻找更快、更容易安装的光纤解决方案,让您的技术人员可以在更短的时间内完成更多的工作。

 

2.光纤连接数量将增加

光纤终端从一个项目中的几十个增加到数百个、数千个甚至更多。Belden 最近参与了一个数据中心项目,其线束数量达数百万。

 

随着更多光纤电缆的部署,更多的光纤连接也将随之而来。随着连接数量的增长,有效的光纤管理对于确保正常运行时间和高效维护至关重要。否则,事情很快就会变得难以承受(并且变得非常混乱)。

 

寻找能够支持高光纤数量,同时又能提供可扩展性(未来支持更多光纤连接的能力)的解决方案,对于帮助您的客户保持正常运行时间并跟上需求至关重要。

 

3.将有更多光纤选择

如果您还没有注意到,那么您很快就会注意到:在光纤电缆方面有很多选择。您可以找到具有不同特性的光纤电缆:

 

  • 建造 护套、铠装、紧缓冲、松管等。
  • 链计数 从非常高(1,728+ 或更高)到单链
  • 评分 静压室、立管、架空、地下等。

 

您还可以找到专为涉及大量弯曲、极端温度、湿度、小空间等的专门应用而设计的解决方案,或者需要通过一根光纤电缆(混合光纤)传输电力和数据的项目。

 

随着新的光纤用例的发展,新的解决方案不断涌现。

 

百通 OptiTuff™ 迷你光纤电缆例如,利用先进的、坚固的热塑性材料作为传统金属铠装电缆的经济高效、高品质的替代品。它们是唯一将金属铠装解决方案的耐用性与非铠装解决方案的性能和安装简便性结合在一起的电缆。

 

我们的柔性带状线缆提供最高的连接密度,同时具备较小的外径和超高的灵活性,使其可以比传统的带状线缆更加简单快捷地处理,并可安装在狭窄通道和小型管道内。

 

4.新纤维技术的发展将继续

随着光纤用例的变化,光纤技术也会随之变化。我们听到业界对近期发展的讨论,例如:

 

  • 新的极性组件和方法
  • 更小的双光纤MDC连接器
  • 新型MMC多光纤连接器
  • 多芯光缆在同一包层内含有多个芯体​​​​​​​
  • 硅光子学正在用于光纤通信

 

更多的创新仍处于实验室阶段,因此现在还不需要考虑或计划。它们不会很快向我们袭来——但它们仍然很好地提醒我们 纤维总是在变化。

 

 了解更多关于光纤布线的未来,收听我们的近期网络研讨会,我们在其中探讨了光纤如何工作以及创建和构建高性能光纤布线解决方案所需的组件。

 

 

相关文章:

 

管理大量光纤的节省空间的方法

光缆还是铜缆:何时选择哪种线缆

光纤电缆的 5 大独特优势

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。