消除自动化公司完全自主仓库的停机时间和超时
Belden设计、测试并实施了稳健、可靠的无线网络解决方案,该解决方案专为支持移动自动化的高可用性和性能可预测性而构建。
客户
作为自动化仓库系统的构建者和运营商,该公司与零售、批发和食品和饮料品牌合作,帮助他们发展和扩展业务。其独特的系统通过统一的平台将不同的自动化组件拼接在一起,因此用户可以协调自主设备车队来管理其库存。
该公司利用由人工智能 (AI) 驱动的端到端机器人自动化技术转变供应链能力,帮助品牌快速处理入库和出库货件。客户可以选择将公司的人工智能技术引入内部并自行运行系统,也可以投资仓库即服务产品,使公司能够为客户管理物料搬运。
凭借其人工智能技术,这家自动化公司拥有世界上最快的进料和检索时间,但它一直在寻找改进的方法。
挑战
随着公司继续其创新、全面的仓库物流自动化方法,它也看到其销售和增长迅速复合。为了防止在扩张过程中出现停机和效率低下的情况,该公司知道需要对其网络基础设施进行改进。
首先,这家自动化技术公司希望更换其无线网络解决方案,以支持其逐渐过时的自主移动机器人 (AMR),但它不确定用什么来取代它们,或者还需要做些什么来提高可用性和性能可预测性。
公司部署的每个自动化系统都有客户特定的正常运行时间要求。如果公司不能满足或超过客户的要求,那么经济处罚就会随之而来。作为试图尽可能快速安全地移入和移出包裹的创新者,无线连接是支持自动导引车(AGV)和AMR的必要条件,但它也带来了停机风险。
该公司希望找到一个合作伙伴,可以定制一个网络解决方案来降低这种风险,并支持该解决方案的现场部署。
深入了解
Belden对物料处理了如指掌,包括困扰几乎每个仓库和配送设施的挑战。
当Belden的物料搬运专家了解到该公司致力于提高可用性和可预测性时,他们知道问题可能超出了不可靠的无线连接范围。
由于该公司使用AGV和AMR,因此它可能面临着许多类似环境所处理的相同的连接挑战,包括:
- 无线网络导致的间歇性机器人断线
- 网络可用性超时,导致延迟、系统重启和机器人碰撞
- 需要手动检索禁用的机器人
当Belden问到这些关于性能的问题时,该公司的回答是立竿见影的:是的,他们也在处理这些连接障碍。当在无线通信过程中错过安全数据包时,AGV和AMR被设计为无法进入安全状态,从而导致停机。由于机器人无法保持连接,该公司无法满足每小时包裹的处理速度。
在进行了深入的无线网络数据流分析后,Belden还发现了公司数据处理中的低效率问题。
在完成评估和分析后,Belden的专家和工程师提出了一种平衡安全性和性能的新方法,描述了该公司如何在不处理停机问题或损害安全性的情况下保持AGV和AMR的运行和通信。
由于这看起来好得令人难以置信,该公司希望看到Belden提出的解决方案付诸实践。 Belden在公司现场部署了无线网络解决方案,以便其员工可以亲眼目睹其工作原理。
在这种情况下,眼见为实。该公司对这些改进感到惊讶,并准备推出拟议的更改。为了确保每个人都首先参与进来,Belden会见了所有利益相关者和决策者,包括公司的机械、电气和部署团队。
解决方案
最初是解决已知问题的单一简单解决方案,即用专门设计的无线解决方案取代性能不佳的无线解决方案,后来变成了升级,帮助公司在人口稠密的地区保持机器人的高速运动。
Belden设计、测试并帮助实施了稳健、可靠的无线网络解决方案,该解决方案专门用于支持该公司移动自动化的高可用性和性能可预测性。Belden的工程师为解决方案量身定制,以包括公司所需的功能,使部署更快、更容易。
由于该解决方案与供应商无关,因此它可以与现有仓库系统和流程无缝集成,从而最大限度地减少中断的可能性。
为了解决该项目期间普遍存在的供应链问题,Belden依靠其位于北卡罗来纳州的制造工厂来加快交付速度,并迅速向公司提供必要的产品。通过可靠的渠道合作伙伴,必要的产品不断保持库存以备将来使用。
Belden制定了路线图,为按时推出100多个新分销站点制定了技术和教育要求指南,这家仓库自动化公司现在为未来的增长做好了更好的准备。
由于该解决方案的成功,Belden现在帮助该公司处理所有网络问题,从简化网络采购到优化网络算法。
结果
随着新的无线网络解决方案的到位,该公司有信心首次满足甚至超过客户的承诺。
根据基于当前收入和网络增强投资回报率的预测,该公司可以期望在其数字化之旅中看到以下结果:
![]() |
无线断开连接和超时减少 99%
|
![]() |
每小时包裹处理率提高 11%
|
![]() |
年度服务收入增加 1000 万美元 |
该公司不再关注停机和断线,而是专注于其最擅长的事情:提供先进的自动化解决方案,使制造商、分销商和零售商的供应链更快、更高效、更有利可图。