拉斯维加斯一家废水回收厂如何更新其整个网络基础设施

北拉斯维加斯市废水回收厂是一个最先进的设施,它使用浸没式膜生物反应器 (MBR) 技术为其超过250,000名居民生产清洁的可再生水。作为美国第三大污水MBR厂,它平均每天管理1700万加仑的水流量。为满足这一需求,该厂通过一个由训练有素的工作人员组成的广泛的计算机化操作系统,每年365天、每天24小时运行。

挑战

北拉斯维加斯市废水回收厂建于2011年,支持内华达州发展最快的社区之一。仅仅八年后,该chang显然需要升级其现有的网络基础设施,以满足该地区的水处理需求。

 

最初的网络建立在75台Hirschmann交换机上,这些交换机自工厂成立以来一直在不间断运行。虽然传统交换机仍在运行,但该厂需要额外的带宽、冗余和连接来满足其不断变化的需求。

 

为了完成网络升级,该废水回收厂需要一个可以在没有任何系统或网络停机的情况下实施的解决方案。

 

“在我们与供应商的初步对话中,大多数人推荐了一种完全推倒重来的方法。这不仅会非常昂贵,而且需要我们更换所有75台可操作的交换机,我们无法避免在安装过程中出现网络停机。这对我们来说不是一种选择,”北拉斯维加斯市废水回收厂的WRF电子主管Wayne Rogers说。

解决方案

工业网络解决方案 (INS) 是当地的工业以太网分销商,在其最初的网络建设中与该厂合作,它将Belden引荐给该厂。INS知道,Belden在关键基础设施方面的专业知识和Hirschmann产品知识将有助于该厂确定最佳的前进方向。

 

Belden和INS的工程师造访了该废水回收厂,以评估该网络,并最终推荐了一个更具成本效益的改造方法来升级基础设施。这包括:

 

  • 仅更换六台75旧式交换机。借助高级冗余协议,新的Hirschmann RSP30管理型交换机提供一致、可靠的性能,最大限度地提高网络正常运行时间。它的四个千兆以太网端口还可以在网络设备之间实现快速和不间断的数据通信。
  • 添加两个紧凑型下一代交换机。借助Hirschmann BOBCAT管理型交换机,该废水回收厂能够满足不断增长的带宽需求、优化性能,并通过在网络上启用更多连接设备为未来的网络增长做好准备。
  • 升级现有设备的软件。通过安装最新的经典交换机软件,该团队轻松升级了旧交换机,使其与新的标准化媒体冗余协议 (MRP) 兼容,避免了更换交换机的需要。

“在完整的网络升级和拓扑变化期间,保持工厂全面运行的独特要求是一项具有挑战性的任务。在Hirschmann组合中利用向前和向后兼容性的能力是促进其运营需求的关键,也为各行各业的网络设计提供了很好的范例,”Belden现场应用工程师Scott Kornblue说。

结果

仅通过八台新交换机和一次软件升级,北拉斯维加斯市废水回收厂不仅能够对其整个网络基础设施进行现代化改造,而且还为网络提供了未来验证以支持其持续增长。

 

通过MRP连接的高级冗余,在罕见的停机情况下,网络可以在200毫秒内恢复运行,但往往甚至快到2-5毫秒。该厂还将带宽速度提高了10倍。

 

有了Hirschmann Industrial HiVision网络管理软件,工程师现在可以完全了解网络,在导致停机之前轻松识别和排除问题。该软件还提供了广泛的配置和监控功能,包括网络范围的拓扑图和简单的设备配置。

 

“新的硬件使该市在发生灾难性事件时有更大的灵活性和更快的恢复时间。通过避免拆除和更换的方法,我们能够帮助他们在更换过程中避免数小时的计划停机时间,”工业网络解决方案区域销售Matt McKinney说。

 

Belden客户创新中心 (CIC)

在当今瞬息万变的时代,数据和洞察对于做出明智、及时和有效的业务决策而言比以往任何时候都更加重要。随着运营 (OT) 和信息技术 (IT) 的融合,组织比以往任何时候都更有能力构建运营成功和安全所需的支柱。

 

作为专家,我们知道实现这一目标并不容易。不断增长的客户期望、人才短缺、全球供应链、市场波动以及不断变化的技术选择,为前进增加了复杂性。

 

这正是Belden客户创新中心 (CIC) 可以提供帮助之处。作为连接和网络专家,我们致力于帮助客户加快设计和实施稳健、可靠和安全的网络,以提供数据和见解,推动更好的业务绩效。

 

Belden客户创新中心了解更多信息。