拉斯维加斯一家废水回收厂如何更新其整个网络基础设施
北拉斯维加斯市水回收设施是一座最先进的设施,采用浸没式膜生物反应器 (MBR) 技术为其 250,000 多名居民生产清洁、可回收的水。作为美国第三大废水 MBR 工厂,它每天平均处理 1700 万加仑的水流量。为了满足这一需求,该设施通过配备训练有素的人员的广泛计算机化操作系统,一年 365 天、每天 24 小时运行。
挑战
北拉斯维加斯市水回收设施于 2011 年建成,为内华达州发展最快的社区之一提供支持。仅仅八年后,很明显该设施需要升级其现有的网络基础设施,以满足该地区’的水处理需求。
最初的网络建立在 75 台 Hirschmann 交换机上,这些交换机自工厂’成立以来一直不间断运行。虽然传统交换机仍在运行,但该设施需要额外的带宽、冗余和连接来满足其不断变化的需求。
为了完成网络升级,该废水回收厂需要一个可以在没有任何系统或网络停机的情况下实施的解决方案。
“在我们与供应商的初步交谈中,大多数供应商都建议采用彻底的拆除和更换方法。这不仅会非常昂贵 – 并要求我们更换所有 75 个可操作开关 – 我们不能’避免了安装期间的网络停机。这只不过是’对我们来说不是一个选择,” 北拉斯维加斯市水资源回收设施的 WRF 电子主管 Wayne Rogers 说道。
解决方案
工业网络解决方案 (INS)是一家当地工业以太网分销商,曾与该工厂合作进行初始网络建设,后来又将 Belden 带到了谈判桌上。INS 认识 Belden’在关键基础设施方面的专业知识和对赫斯曼产品的了解将帮助该工厂找到最佳的前进方式。
Belden 和 INS 工程师参观了水回收设施,对网络进行了评估,并最终建议采用更具成本效益的改造方法来升级基础设施。这涉及:
- 仅更换 75 个传统交换机中的 6 个。凭借先进的冗余协议,新的 Hirschmann RSP30 管理型交换机 提供一致、可靠的性能,以最大限度地延长网络正常运行时间。它的四个千兆以太网端口还支持网络设备之间快速、不间断的数据通信。
- 添加两个紧凑的下一代交换机。随着 Hirschmann BOBCAT 管理型交换机该设施能够满足不断增长的带宽需求,优化性能,并通过在网络上启用更多连接设备为未来的网络增长做好准备。
- 升级现有设备’ 软件。通过安装最新的 经典 Switch 软件,团队轻松升级了旧交换机,使其与新的标准化媒体冗余协议(MRP)兼容,从而无需更换它们。
“在完整的网络升级和拓扑变化期间保持设施全面运行的独特要求是一项具有挑战性的任务。赫斯曼产品组合中前向和后向兼容性的利用能力是满足其运营需求的关键,也是所有行业网络设计的典范。” Belden 现场应用工程师 Scott Kornblue 说道。
结果
仅通过八台新交换机和一次软件升级,北拉斯维加斯市废水回收厂不仅能够对其整个网络基础设施进行现代化改造,而且还为网络提供了未来验证以支持其持续增长。
通过 MRP 连接实现高级冗余,在极少数情况下发生停机时,网络可以在不到 200 毫秒的时间内恢复运行—但通常甚至快至 2-5 毫秒。该设施还将带宽速度提高了 10 倍。
借助 Hirschmann Industrial HiVision 网络管理软件,工程师现在可以全面了解网络,从而能够在问题导致停机之前轻松识别和排除故障。该软件还提供广泛的配置和监控功能,包括网络范围的拓扑图和简单的设备配置。
“新的硬件使该市在发生灾难性事件时拥有更大的灵活性和更快的恢复时间。通过避免采用拆除和更换的方法,我们能够帮助他们避免在更换过程中出现数小时的计划停机时间,” 工业网络解决方案区域销售人员 Matt McKinney 说道。
Belden客户创新中心 (CIC)
在当今’快速发展变化的时代,数据和洞察力对于做出明智、及时和有效的商业决策比以往任何时候都更加重要。随着运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 的融合,组织比以往任何时候都更有能力构建运营成功和安全所需的主干网。
作为专家,我们知道实现这一目标并不’容易。不断增长的客户期望、人才短缺、全球供应链、市场波动以及不断发展的技术选择给未来的发展增添了复杂性。
这正是 Belden 客户创新中心 (CIC) 可以提供帮助的地方。作为连接和网络专家,我们’致力于帮助客户加速设计和实施强大、可靠和安全的网络,以提供可推动更好业务绩效的数据和见解。
在Belden客户创新中心了解更多信息。