网络规划包括许多不同类型的任务,例如创建拓扑和材料清单。此外,随着数字化和自动化的扩展,网络上的设备数量也在增加。对于这些情况,我们提供PROVIZE网络规划和管理套件,以支持高效的设备调试以及基于意图的网络规划和配置。

作为Belden PROVIZE网络管理套件的一部分,PROVIZE Planner可简化网络规划和配置。PROVIZE Planner允许用户在购买设备之前设计网络,从而节省时间和资源。

  • 使用方便,具备直观的界面和拖放网络设计功能。
  • 通过自动将用户意图转化为配置,实现基于意图的网络规划和配置
  • 自动生成物料清单(BOM),根据用户定义的网络拓扑识别相关设备。

PROVIZE Explorer可简化设备调试。该软件检测尚未调试的设备并支持管理IP地址和凭据的配置。

  • 访问Hirschmann界面,无需在用户的电脑上安装Java库。
  • 通过使用方便的软件简化IP地址和凭据的初始配置
  • 通过验证设备安全证书和启用初始安全设备设置的配置来增强安全性。 

PROVIZE软件版本

 

类型 PROVIZE Planner PROVIZE Planner Essentials PROVIZE规划师专业 PROVIZE管理器 PROVIZE Explorer Professional
订单号 942340002 942338001 942338002 942340001 942338003
产品描述 免费版 付费版
付费版 免费版 付费版
特点
  • 拓扑规划,包括 BRS 和 GRS 交换机
  • 位置设置
  • 物料清单创建
  • 免费PROVIZE Planner版本的所有功能
  • 冗余(MRP)
  • 受限子网配置,包括 IPv4 和 VLAN 配置导出功能
  • 有限的 CLI 模板堆栈配置
  • 命令行配置导出
  • 冗余

  • 免费PROVIZE Planner和付费PROVIZE Essentials版本的所有功能
  • 无限的CLI模板和模板堆栈配置
  • 无限子网配置

  • Belden设备的基本调试
  • 免费PROVIZE浏览器版本的所有功能
  • 多配置调试
  • 多配置密码更改
  • 多配置初始 IPv4 分配
  • 上传命令行脚本
  • 上传和安装固件版本

 





立即申请免费许可证。

您可以通过下面的表格申请免费许可证。如需专业许可证请求,请通过上述链接联系我们的销售团队。


免费Provize推广许可证

* 表示必填字段

您必须选中下面的复选框才能在 30 天内访问具有所选产品完整功能特性的额外专业许可证。

您将分别收到 02 封电子邮件,您必须同时激活免费和专业许可证。在激活后的 30 天到期日期,您将能够继续使用免费版本中提供的所有基本功能。

您必须选中下面的框,以表明您已阅读并同意Provize最终用户许可协议的条款和条件。

*选择此复选框或提交此表单,即表示我同意Belden Inc.及其子公司和品牌存储、处理和使用提交的个人信息,以提供与其产品、服务和营销活动相关的营销信息。我了解我可以随时撤回我的同意。有关Belden数据隐私政策的更多信息,包括如何撤销同意,请访问 Belden.com/about/privacy。Belden Inc.及其子公司和品牌包括:Belden Deutschland GmbH;Hirschmann Automation and Control GmbH;Belden Wire & Cable B.V.;加勒特康;Lumberg Automation和Tofino Security。

如果未选中此复选框,您将不会再收到来自Belden或Belden子公司的通信,除非是管理您与Belden或其产品的关系所必需的,但管理您与Belden或其产品的关系所必需的通信除外。