自动化仓库。 装有备件的箱子在传送带上移动
相关标签

2019 年 5G 技术的全球推出标志着无线通信领域的一个重要里程碑,因为它为超可靠、低延迟通信和高设备密度打开了大门。

尽管第五代移动通信在许多地方仍处于推广过程中,但该行业始终具有前瞻性。 因此,它’已经专注于推出下一个移动通信标准:6G。

增强现实和虚拟现实、自主操作和智能自动化等新兴应用正在突破 5G 网络的极限,因为它们所需的带宽水平很快就会超过 5G 所能提供的带宽。

现在人们的注意力转向 6G,以支持太比特级速度、微秒级延迟和无缝连接。

移动通信标准是如何制定的?

3G、4G、5G 和 6G 等移动通信标准是由 3GPP(第三代合作伙伴计划)管理的全球协作流程的一部分开发的。

3GPP 的工作分为几个阶段,称为 “发布周期。” 每 18 个月,某些功能和技术细节都会被重新审视、开发、商定并添加到标准中。 这使得标准能够随着时间的推移逐步发展,以确保全球兼容性。

6G 什么时候发布?

尽管 5G 网络仍在扩展和增强,但业界早在两三年前就开始将重点转向 6G,并开始制定技术标准并定义 6G’的特点。

6G 仍处于开发阶段,其具体方面仍在定义和详细说明中。 它’预计将于 2030 年代初推出,但并非所有功能都会在发布时可用。

5G 和 6G 有什么区别?

5G 和 6G 的主要区别在于速度、延迟和容量。

  • 速度: 5G 的最大传输速度为 20Gb/s,而 6G 的各种速度值正在讨论中。 目标是实现’比 5G 快 1,000 倍。
  • 延迟: 虽然 5G 促进大约 1 毫秒的延迟,但 6G 网络承诺的延迟明显低于此。
  • 容量: 根据环境不同,5G 可以处理 1 平方公里范围内多达 100 万个端点。 容量取决于障碍物的数量、所用建筑材料的类型和连接设备的密度。 因此,可能无法达到最大容量 足球场 在人员众多的密闭空间内,或在含有反射和阻挡信号的金属的汽车厂内。 相比之下,与 5G 相比,6G 网络有望同时处理更多端点。

6G 与 5G 的用例是什么?

5G 到 6G 的改进为需要实时(保证传输时间)数据连接的应用提供了新的可能性。 这对于涉及自动驾驶汽车和远程机器操作的场景至关重要。

5G 已经可以支持实时数据连接,但速度可能有所欠缺。 例如,远程机器人和 AGV (自动导引车)可能移动得更慢或反应时间更长。 对于在高速公路上以 80 英里/小时行驶的自动驾驶汽车来说,这显然是不切实际的。对于这类应用,6G 可以保证更快的速度。

虽然 OT 网络已经 受益于当今的 5G 集成,但 6G 有望为工业物联网 (IIoT) 应用中的传感器和可穿戴设备提供更好的连接,以及更可靠、更稳定的覆盖。

6G 还将支持联合通信与传感(JCAS)。 这使得数据传输具有双重用途,不仅可以传输信息,还可以感知环境,这对于制造、仓储和医疗保健等行业来说是一项宝贵的功能。

6G 和 AI 之间’是什么关系?

移动设备的人工智能应用正在兴起,这也将扩展到专业领域,例如在工业环境中,以支持辅助或引导安装和维护程序等行动。

但人工智能需要大量数据来学习和改进。 大多数情况下,这种培训都是线下进行的。 例如,在生产班次结束时,机器会将数据上传到云端或边缘云,当不运行时,AI 会在云端或边缘云中进行训练。 然后下载并重新加载新训练的人工智能。

将 5G 和 AI 结合在一起存在局限性。 支持人工智能应用的数据量太大,无法在云端处理。 然而,有了 6G,人工智能应用程序将可以直接在云端运行。 无需将其连接到端点。

6G’的网络设计有何不同,从而实现了这些新功能?’ 6G 网络的构造与传统移动/蜂窝网络(例如 5G 和 4G(LTE))类似。 它们具有常见的组件,例如:

  • 用户设备(UE)
  • 接入网 (AN)
  • 核心网络

然而,6G 的新特点是,在 AN 中,有一种通过波束成形来引导无线信号的先进方法。’ 这是通过可重构表面实现的,并由人工智能支持。 通过整合人工智能,6G 有望提高工业生产力。

让您的网络为 6G 时代做好准备

从 5G 到 6G 的演进为各行各业提供了重新定义其通信、自动化和运营方式的机会。 6G 具有超高速度、极低延迟、增强容量和人工智能驱动的网络智能,将解锁推动创新的新应用。

Belden’ 的完整连接解决方案支持不断发展的技术的整个生命周期。 我们可以帮助您自信地采用下一代技术,同时确保您现有的系统保持性能、安全性和可扩展性。

 

详细了解我们的合作方式。

 

相关链接: