工业自动化

工厂受益于 5G-TSN 集成之前需要解决的 3 个问题

Lukas Bechtel
一旦 5G 能够支持时间敏感网络,工业自动化将受益于 5G-TSN 集成—。了解 5G-TSN 集成成为现实之前行业必须克服的障碍。

 

智能制造正在全面展开,即将达到临界规模—但工业工厂仍需做一些工作来为这一转型做好准备。

 

德勤调查显示,86% 的制造商认为智能制造举措将在未来五年内提升行业竞争力;83% 的制造商认为这些举措将改变产品的制造方式。

 

但与此同时,只有 5% 的制造商拥有全面运营的智能制造工厂,只有 30% 的制造商正在实施智能工厂计划。

 

5G-TSN 集成:智能制造之路的关键

最近的一篇博客中,我们阐述了 5G 将 TSN(时间敏感网络)的实时功能引入无线网络以支持工业通信的潜力。

 

TSN引入了保障服务质量、可靠性和配置的机制,允许不同类型的数据流量共享同一网络,同时确保在特定时间内保持可靠吞吐量。

 

5G 和 TSN 的统一可以为完全连接和更高效的工业环境创造新的机会,使工厂运营更加透明,并找出改进的机会,以便管理人员和员工能够更智能地工作并做出更好的决策。

 

虽然 5G 具备与 TSN 协同工作所需的能力,并且 标准组织 3GPP 尽管在 5G 系统与 TSN 集成方面取得了实质性进展,但实现这一目标的道路上仍然存在障碍。

 

在工业自动化能够从 5G-TSN 集成中受益之前,行业需要克服三大挑战。让’让我们仔细看看。

 

1.跨 OSI 层的数据通信

工业通信通过 OSI 模型第 2 层内的以太网协议运行。同时,基于 IP 的通信位于第 3 层。

 

对于工业网络来说,两种寻址同样重要。通常,工业协议使用第 2 层寻址来实现 PLC 与传感器或执行器之间的通信。SCADA 和监控应用程序使用第 3 层寻址。

 

为了能够通过 5G 网络转发第 2 层和第 3 层通信,3GPP 开发了两种类型的协议数据单元 (PDU) 和用户平面功能 (UPF):以太网和 IP。简而言之,用户设备根据数据包中的报头来决定 5G 系统是否应将数据包作为交换机(用于以太网)或路由器(用于 IP)通信来处理。

 

但今天’工业 5G 核心系统’t 支持这种沟通上的差异化。它们仅支持 IP 通信。考虑一下传统的开关。此设备 “学习” 第 2 层地址所在的位置。当交换机接收到数据包时,它知道将它们放在哪里。5G 系统充当路由器的角色。当它接收到第 2 层通信时,它实际上会将信息丢弃到一边,而不是像应该的那样传递它。它没有’不知道如何处理第 2 层通信。5G 可以’目前不支持跨层数据通信。

 

2.缺乏时间同步

为了实现工作流程自动化、确保质量并防止设备故障,工业网络或网络段需要同步以支持成功的操作控制回路。例如,控制回路使 PLC 能够控制无线机械臂,或使多个传感器能够将其数据报告到云端,而时间同步则可以实现一致的事件序列。

 

需要时间协议(例如 PTP(精确时间协议))来管理控制回路或事件序列。但目前 5G 不支持 IEEE 1588(PTP)和 IEEE 802.1AS。

 

为了将 5G 系统集成到工业自动化应用中,3GPP 提供了实现时间同步的可能性(例如,通过 SIB9 消息)。尽管他们’在标准中重新定义,这些功能还没有’尚未渗透到工业网络产品中。

 

3.服务质量能力

在传统的以太网 LAN 中,来自设备的所有数据都得到类似的处理。但在工业和控制网络中,需要 QoS 来控制和管理流量,确保关键任务应用程序的正常运行,并最大限度地减少延迟、数据包丢失和抖动等干扰。这种流量类型的区分保证了数据的传输和服务。

 

由于 3GPP 定义的支持 QoS 的功能尚未在工业网络的 5G 核心系统中提供,因此来自一个终端设备的所有流量都将以相同的优先级处理。5G 数据传输过程中缺乏 QoS 会产生性能问题,从而导致应用程序超时等后果。

 

5G-TSN 解决方案即将问世

Belden 正在致力于开发一种架构,帮助工业环境迈出 5G-TSN 集成的第一步,以便时机成熟时,他们能够以经济高效的方式利用其提供的机会。’

 

我们的解决方案将通过集成 5G 和 TSN 实现无缝的有线和无线集成,帮助制造工厂打造未来。

 

在未来的博客中,我们’将分享更多关于这些解决方案的内容,以及它们’如何帮助工业环境为即将到来的数字化转型做好准备。’

 

 

相关资源: