工业自动化
当前和未来 5G 部署中至关重要的一切
09.21.2022
官方消息:根据爱立信 2022 年 6 月移动报告,5G 目前的扩展速度比任何前一代移动技术都要快。
随着 5G 技术的发展,能够提供更高的带宽、几乎无延迟的连接和改进的安全机制,老一代蜂窝技术开始放缓和衰落。
报告称,目前全球近四分之一的人口可以使用 5G 网络;预计到 2027 年,全球四分之三的人口将可以使用 5G 网络。
这一变革时期让许多组织陷入困境:虽然未来明确指向 5G,但它尚未普及。
全面采用 5G 可能需要投资新硬件,而这种新硬件目前比支持前几代(例如 4G)的硬件更昂贵。为什么?因为现在产品需要以更高的性能水平运行才能支持 5G 技术。然而,未来随着 5G 变得更加普及,硬件价格可能会下降。
此外,今天部署支持 5G 的硬件并不能自动保证能够访问 5G 网络。该技术还必须在您所在地区可用(除非您正在建立自己的 私有 5G 网络)。
现在还是以后投资5G?
鉴于 5G 的现状,您如何知道何时是投资 5G 硬件的最佳时机?我们认为,这取决于您的申请。并非所有应用都需要 5G,尤其是那些数据速率较低的应用。
要确定 5G 技术是否适合您,重要的是考虑您计划如何使用它。需要高速度、低延迟和大容量的任务关键型高性能应用将从 5G 中受益最多。
这些类型的应用可能涉及:
- 自动驾驶车辆
- 室外环境中的人工智能和虚拟现实技术
- 智能工厂自动化
- 医疗保健中的远程诊断和监控
- 来自公共安全摄像头的流式视频
5G 升级需要什么?
如果您准备升级,那么重要的是要了解您的有源和无源设备(路由器、天线、电缆等)可能需要更换。
例如,由于 5G 网络能够在各种频率下运行,因此可能需要新的天线来适应不同的频段。
人们常常对 5G 基础设施进行了投资,但后来却发现网络性能不如预期。用户对于连接中断和服务缓慢感到沮丧。当系统不是为真正的端到端功能而设计时,就会出现这种低迷的性能。系统中的每个组件都至关重要。
就像轮胎影响新车的性能一样,辅助设备对 5G 性能也很重要。您可以投资购买高端车辆,但如果轮胎质量差,您的车辆操控性和性能就会变差。他们将无法安全地转弯或抓住道路,也无法在合理的时间内停下来。
5G 也是如此。您可能可以使用 5G 技术,但您的设备和基础设施将决定它为您带来的效果。
我们以天线为例。将合适的高性能天线放置在正确的位置并进行精确调整将增强 5G 传输距离和信号质量,使其性能达到预期。高质量的天线也能确保出色的用户体验,因为与使用低质量组件制成的天线相比,它们不太可能出现故障或性能问题。
成功的 5G 部署可能需要新的天线,其设计目的是比现有天线技术提供更好的覆盖范围、更少的干扰和更大的数据容量。
由于 5G 支持以更高的数据速率同时连接更多设备,因此需要更多天线才能从基础设施方面满足这一需求。这意味着路由器需要(有时甚至必须)匹配其天线配置,否则它们的速度可能会变慢或无法访问网络。
支持您的 5G 部署
如果您的未来是 5G,那么找到一个了解构成 5G 网络的每个组件的重要性的合作伙伴至关重要。
Belden 的内部解决方案专家和顾问团队可以帮助确保您的系统设计和安装正确,并适当关注网络中的每个组件。
我们的 客户创新中心 (CIC) 充当枢纽,您可以在这里与我们并肩合作,集思广益、设计、测试和实施强大、可靠和安全的网络,以推动您从 5G 投资中获得所需的业务绩效。
详细了解我们为 5G 网络提供的一些解决方案。