经理技术工业工程师在平板电脑上使用监控系统软件和图标工业网络连接来工作和控制机器人。AI,人工智能,自动化机器人手臂。

 

为了评估当前的网络安全状况,我们对 DACH 地区(德国、奥地利和瑞士)各个行业的 200 多家公司(每家公司拥有 50 名或以上员工)的领导者进行了调查,以了解更多有关他们的安全举措、挑战和未来计划的信息。

 

网络攻击有多普遍?

谈到网络攻击,结果令人惊讶:我们调查的超过 50% 的公司领导者在去年经历过至少一次网络攻击。其中近一半的人表示,他们经历过不止一次这样的情况。网络攻击可能包括勒索软件和网络钓鱼等任何形式。

 

为了说明这些攻击的影响,我们还要求这些领导者分享安全事件导致其组织内部发生的情况。排名前五的回复包括:

  • 业务运营中断(32%)
  • 财务损失(26%)
  • 敏感数据丢失(26%)
  • 品牌/声誉受损(23%)
  • 失去老顾客(22%) 

 

一个众所周知的例子是德国一家大型汽车租赁连锁店 遭遇的网络攻击 。该事件导致正常的商业运营暂停了数天。所有工作流程和流程都被打乱,导致了重大的财务损失。租车的唯一方式是亲自前往目的地;应用程序、电话和网站都无法使用。此外,攻击者还获取了客户和员工的数据。

 

鉴于这些威胁,公司如何调整预算以应对?大多数受访者(86%)将资金投入到重要的地方,将网络安全计划的资金增加 1% 至 100%。

 

公司针对网络攻击的准备情况如何?

为了评估该地区公司的保护程度,我们向 IT 领导者询问了他们的 零信任安全模型 以及零信任网络访问 (ZTNA) 解决方案。

 

只有 16% 的企业已经部署了 ZTNA 解决方案,但另有 61% 的企业计划在未来几年内进行投资:26% 的企业将推出 ZTNA 20% 的人将在未来两年内做出改变,15% 的人则着眼于两年后。

 

零信任安全模型在验证之前不会信任任何人或任何设备。只有在验证用户身份或设备名称属实后,才会授予访问权限。

 

因此,零信任关注的是资源而不是边界安全,边界安全发生在私人或企业网络与公共网络(如互联网)的接口处。这是保护 IT 网络的最先进的方法,同时也使 OT 网络受益。

 

通过来自多个来源的实时信息进行持续验证,以确定访问和其他系统响应。这限制了攻击者的访问路径和/或凭证范围,从而使系统和人员有更多时间在为时已晚之前识别、响应和阻止攻击。

 

23% 的公司不打算在不久的将来投资零信任网络 (ZTNA),原因是存在以下障碍:

  • 实施复杂性(36%)
  • 缺乏内部专业知识(33%)
  • 成本过高(26%)

 

但对于面临这些部署挑战的公司来说,有一个好消息:与值得信赖的顾问和合作伙伴合作可以帮助解决许多此类问题。例如,macmon 的 ZTNA 解决方案实施起来简单快捷,我们的团队随时为您提供帮助。

 

我们的系统也不需要高水平的内部专业知识。我们可以向您展示您需要了解的有关 ZTNA 解决方案的信息,并且您的 IT 团队可以自信而有效地管理它们。

 

各家公司为什么要投资ZTNA?

最后,我们询问了投资 ZTNA 的 IT 领导者,为什么他们将其作为优先事项,或者为什么他们计划在不久的将来这样做。

 

他们确定了一长串ZTNA带来的预期益处,其中包括:

  • 安全事故减少(60%)
  • 降低风险并提高网络安全性(57%)
  • 更高访问安全性的云应用程序(57%)
  • 更容易入职并支持新的工作方式(56%)
  • 更简单的管理和灵活性(55%)
  • 更好地支持 IT 战略(55%)
  • 提高网络性能(54%)
  • 简化数据管理(54%)
  • 降低成本和复杂性(51%)
  • 减少停机时间(51%)

 

当您评估自己的网络安全态势并调查组织的 ZTNA 投资时,请使用我们在此博客中提供的数据点作为基准,了解您的表现以及其他企业的关注点。

 

了解有关 macmon secure 的更多信息 SDP 套件,一种零信任网络访问解决方案。

 

相关资源:

ZTNA城市:零信任网络和云

安全定义边界套件

零信任安全如何对抗数据盗窃