具有智能服务和图标、物联网、网络和增强现实的智慧城市概念

 

智能建筑内部发生着许多事情。 技术、数字系统和数据始终在幕后发挥作用,以实现建筑环境的自动化、管理和控制。 最终结果是更加高效、安全、可持续和舒适的空间。

 

为了支持数据收集和共享、集中控制、预测性维护和能源效率等能力,这些技术、系统和数据必须得到可靠的通信基础设施的支持。

 

除了显而易见的—局域网 (LAN) 和无线局域网—之外,智能建筑中管理和保护设施及内部人员的系统还需要通信基础设施来实现功能、数据共享和洞察。

 

让我们’看一看一些需要通信基础设施的建筑系统。

 

音频、视频和通信系统

当视频会议、数字标牌、有线电视和背景音乐/寻呼设备等系统连接到通信基础设施时,它们可以确保更舒适、更安全的空间。’

 

例如,这些连接的系统可以发布一般公告(视频或音频)或在紧急情况下发送消息。 它们还可以实现现场和远程工作人员之间的沟通和协作。

 

能源管理系统

暖通空调、电源管理、照明甚至光伏设备在智能建筑中发挥着关键作用。 这些系统必须连接到网络并相互连接,以实现加热和冷却调节、高效供电、响应照明水平和太阳能集成。

 

安保、安全和监控系统

火灾和报警系统(检测和抑制)以及门禁和监视系统必须能够协同工作,以追踪’建筑物内的人员,确定他们是否应该在那里,控制他们可以进入哪些区域并确保他们的安全。

 

“class=
点击图片查看大图

 

这些系统通常使用不同的协议来管理通信: DALI 用于照明,KNX 用于门禁和 HVAC,等等,—尤其是当您进入智能建筑’的机械室时,您’会发现诸如 ControlNet、DeviceNet、Modbus、CANbus、RS-232、RS-422、RS-423 和 RS-485等通信协议。 每种协议都有特定的传输介质要求。

 

在传统建筑中,所有这些系统都独立运行。 在 智能建筑中,尽管协议和要求存在差异,但必须消除这些操作孤岛。

 

如果没有融合网络,当设施管理人员或业主想要了解更多有关其建筑物或其系统的信息时,就需要人工干预。 员工通常必须深入挖掘信息记录的数据湖来寻找模式,然后手动计算和预测建筑物近期和长期的需求。 有时,当系统是模拟的时,数据根本无法收集或共享。’

 

智能建筑的大脑内部

智能建筑的魔力 在于其倾听、适应和响应的能力。 智能建筑使用通信基础设施将不同的系统整合在一起,以便它们能够相互作用。

 

实时安全通知

想象一下,一座建筑会干扰你’正在做—楼梯间的电话、会议室里的 PowerPoint 演示或在办公室里闭门开视频会议—警告您即将发生的自然灾害(地震、海啸、龙卷风、洪水等)。

 

智能和移动设备上显示的弹出警报可根据您的位置、事件严重程度、一天中的时间等为您提供有关该做什么和去哪里的个性化指示。

 

此次灾难期间,智能楼宇还开放所有无线接入点,打造应急免费接入网络,方便人们拨打 Wi-Fi 电话。 该建筑还会自动与当局共享当前的入住名单。 通过 RFID 和面部识别技术,名单会实时更新,这样每个人不仅知道大楼里是否还剩下人员,还能知道他们是谁、在哪里’重新定位。

 

释放生产力并节省时间

想象一下,一栋建筑根据您到达预定会议的时间将您定向到特定的停车空间。

  • 您是来迟了还是来早了?

  • 您沿途是否需要在建筑物的其他地方快速停留?

  • 其他与会者是否已经到达,或者您是不是第一个到场的人?

  • 根据会议所在的位置,您应该使用哪个入口?

 

它将所有这些因素考虑在内,以引导您到可用位置。

 

如果你’如果你是普通租户或住户,那么大楼会自动授予你访问权限,记录你’已经到达并让其他与会者知道你’通过面部识别和自动车牌扫描重新到达现场。

 

自适应和定制环境

例如,一个根据室外条件控制供暖、制冷和照明的办公室。

  • 是明亮还是黑暗的?

  • 是冷还是暖?

  • 是下雨还是下雪?

  • 几点了?

它还会根据当前和预测的未来密度(现在有多少人在该空间,以及以后有多少人在该空间)自动调整级别。 此外,它还可以实时报告建筑物的环保程度,分享有关能源消耗、可再生能源整合、室内质量、用水量等信息。

 

它可以识别您以及您对温度和气流、桌子高度和房间预订等方面的偏好。 这种功能在酒店环境中也很有用,客房不仅可以根据您的喜好设置温度和照明,还可以预先选择不同的 “场景” 根据房间朝向最大限度地减少暖通空调的使用并帮助您减少碳足迹。

 

释放建筑智能

我们上面分享的例子仅仅是个开始。 设想一栋可以在室外显示紧急信息的建筑,用于通知和提醒街道上的人们—或者可以与邻近设施或同一所有权的建筑物共享数据的建筑物,以进行整个投资组合的分析和资源优化。 建筑物还可以提出建议,以改善其自身的环境影响并降低运营成本,同时不影响居住者的舒适度。

 

随着自动化和人工智能(AI)的爆炸式增长,这些场景现在已成为可能。 建筑物将能够轻松地自行发现模式并将这些发现报告给合适的人员。

 

真正的挑战在于’是时候让不同的建筑系统协同工作了—而第一步就是打造融合网络。

 

智能结需从融合网络着手

您是否知道有超过 15 种建筑系统需要内部通信基础设施 智能建筑

 

为了为集成系统和设备奠定可靠而坚实的基础,需要考虑从网络设计和拓扑结构到介质和端接方法等众多方案。

 

做出正确的决策需要像 Belden 这样值得信赖的顾问,他们了解智能建筑,并且是这项技术转型的核心。 我们认识到这些决定对建筑效率、资源利用、安全和运营成本的影响,并且我们’我们致力于帮助您使您的智能建筑更安全、更舒适、更有弹性、更具成本效益。

 

 

 

相关链接:

作者简介

Jorge de la Fuente

现场应用工程师

Jorge de la Fuente 于 2015 年加入 Belden,拥有 30 多年为各个市场的最终用户提供网络和数据中心解决方案的经验。 在这个职位上,他负责监督我们的企业/数据中心连接解决方案的功能,并与客户和 Belden 员工分享他的丰富知识,以帮助评估需求、排除故障和确定系统要求。