我们撰写的关于 电缆梳理的博客 最近在行业播客上引发了热烈的讨论。 你聽到嗎?
阅读之后,Chuck Bowser III, RCDD, TECH 联系我并邀请我在他的 Let's Talk Cabling 播客中分享更多有关该主题的内容。 当我们谈论维护高效、有序的布线设置的艺术和科学时,我们还解决了即使是经验丰富的业内资深人士有时也会相信的常见安装误区。
这篇博客仅简要介绍了我们在动态对话中提到的一些不准确之处。
误解 1:由于外部串扰,无法梳理 6A 类电缆。
现实:您可以梳理 6A 类电缆(有时)。
电缆梳理使安装人员能够创建整齐、有序的并行电缆。 但由于并行运行 6A 类电缆和连接器是造成外部串扰的主要原因,许多安装人员认为 电缆梳理 不应使用 6A 类电缆。 但这并不总是正确的:只要您安装来自可信赖制造商的电缆,您仍然可以梳理 6A 类电缆。
我们以 Belden 为例。 我们的电缆采用了可最大程度减少外部串扰的技术,并且我们完成了六轮一测试以确保其性能正常,这意味着我们的电缆可以放心地进行梳理。 (六绕一测试将目标电缆放置在线束的中心,与其他电缆相邻。)
然而,如果电缆制造商建议不要梳理,那么一定要听取。 他们可能知道,如果电缆被梳理的话,其性能将不会达到预期。
误区二:安装时梳理电缆很浪费时间。
事实:梳理线缆可以早就差异化优势,而不回引发生产力下降。
安装人员正在努力在一天内完成尽可能多的工作。 任何看似额外工作的步骤(例如梳理电缆)都可能被抛在一边并被认为是不必要的。 但花时间梳理电缆可以在很多方面带来回报。 除了看起来专业、完美(并防止因电缆扭结、缠绕或弯曲而导致的性能问题)之外,它还体现了对细节的关注。
在客户眼中,这一点至关重要。 即使他们不知道什么是电缆梳理,当他们看到您花时间整齐地整理并行运行的电缆时,他们可能会对您所做的其他工作(端接、测试等)更有信心。 良好的工艺向客户表明您重视自己的工艺并且擅长自己的工作。
误解三:梳理同时输送电力的铜缆会造成火灾隐患。
事实:梳理或绑扎永远不是火灾隐患,但不使用正确的线缆可能会成为性能问题。
使用合适的电缆来完成合适的工作非常重要。 限功率(LP)电缆或以太网供电(PoE)电缆不会因为梳理或捆绑而着火。
但是,如果将它们安装在缺乏气流且环境温度较高的环境中,则可能会出现问题:温度升高可能会超过制造商的建议。 电缆温升 影响电缆的电气特性;插入损耗随着电缆温度的升高而增加。
一旦电缆温度达到一定水平,插入损耗就会迅速增加。 电缆的“以太网”或“数据”部分停止工作,数据停止流动。 一旦数据传输功能停止,电缆的电力分配也会下降。 因此,电缆永远不会变得太热而熔化或着火。
误区四:只要能用,安装质量较差或假冒的电缆就没有问题。
事实:假冒线缆会导致安全和性能问题。
并非每个制造商都享有信誉。 有些人伪造信息或对其销售的电缆附加虚假声明。 业内人士称这些为“假冒电缆”,它们经常可以在 eBay、Facebook 或亚马逊等市场上出售。
例如,要获得 UL 认证,阻燃级和立管级电缆必须通过严格的防火安全测试。 假冒电缆 即使它们可能显示表明符合要求的标记或标签,也并不总是能通过这些测试。 因此,假冒电缆可能易燃,导致火焰和烟雾迅速蔓延,最终造成财产损失或人员伤亡。 在许多司法管辖区,他们还违反建筑规范。
性能也不是最佳的。 例如,为了控制噪声的影响,6A 类电缆导体应垂直且随机化。 但假冒电缆可能不会以这种方式构造,并且其性能可能反映了这一点。
误区五:通道填充和通道容量是一样的。
现实:填充和容量是不同的——理解这种区别很重要。
首先,需要注意的是:如果没有充足的背景信息,行业表格或计算器永远无法确切地告诉您一个 电缆托盘中可以容纳多少根电缆 或通过导管。 相反,答案取决于以下因素:
- 环境温度
- 通道或导管弯曲数量
- 线缆直径和几何形状
- 线缆摩擦系数
- 湿度
- 导管或通道的长度
- 线束中线缆的功率载流量
- 拉线方向
- 目标填充率(例如 40% 或 30%?)
在确定路径中适合多少根线缆之前,您必须了解这些因素。
同样重要的是要理解“通路填充”经常被无意地用来描述“通路容量”。
当你谈论“填充”时,你很可能指的是“容量”。路径容量才是真正重要的:它指的是路径容纳电缆的能力,从最小数量(零)到最大数量。 (尽管今天的安装可能未达到容量,但了解最大数量对于未来的规划很重要。)
路径“填充”是指路径真正“充满”的程度(托盘或导管有多少“充满”)。 路径的承载量与其容量不同,并受多种因素的影响:应用类型、未来需求、环境温度等。
我们在这里解答您的电缆安装问题
通过阅读此博客,您是否学到了新的东西? 我们认为你可能会! 您可以通过收听整个 Let's Talk Cabling 播客来发现更多类似的见解。
Belden 乐于领导和参与这样的行业讨论。 它使我们有机会分享轶事和见解,以帮助您更好地完成工作。
对这些主题还有其他疑问吗? 给我发个便条。
相关资源:
作者简介
Henry Franc
现场应用工程师
Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。