cable grouping
相关标签

 

当您的电缆安装暴露在外且可见时,例如在开放的架空电缆托盘或机架和机柜中,您希望它看起来专业且整洁。 缠绕和错位的电缆不仅不美观,而且如果它们扭结或弯曲,还会导致性能问题。’

 

这就是’电缆梳理或敷设的作用。它有助于创建整齐、有序、平行的电缆。 当项目期间必须解开和捆绑多根电缆时,它还可以减少人工成本和安装时间。

 

对于较低等级的铜缆,例如 5e 类和 6 类,梳理一直是安装过程中的常规和推荐做法。 但 6A 类的引入改变了这一现状。

 

6A 类电缆如何改变梳理实践?

 

虽然 6A 类电缆在 2008 年获得批准之前就已经在开发中,但它带来了更高的频率和噪声水平,以支持 500 MHz 的数据传输带宽。

 

但噪声敏感度在较高频率下会增加。 随着带宽的增加,控制电缆噪声以确保正确的数据传输的重要性也随之增加。 事实上,第一代 10GBASE-T 系统对噪声非常敏感,工程师在进入实验室之前必须将手机从口袋中取出。

 

研究还发现,并行运行 6A 类电缆和连接器是造成噪声的主要原因—,这种干扰我们现在称之为 “外部串扰。”

 

对于 5e 类和 6 类等较低等级的电缆和连接器,外部串扰’不是问题—,因为它’不存在。

 

当一条电缆( “干扰方”)上的信号对相邻电缆( “受干扰方”)上的信号产生噪声时,就会发生外部串扰。 受害者信号和攻击者信号同时出现时,相互的影响最大。 这就是为什么电缆’的铜线要绞合成对:以平衡一对导体并确保差分信号保持大小相等且方向相反。 必须管理外部串扰,以免其’造成性能问题。

 

它’也不同于单根电缆内发生的近端串扰 (NEXT) 和远端串扰 (FEXT)。 由于 NEXT 和 FEXT 可以测量和预测,因此可以通过数字信号处理来补救。 但外部串扰是来自电缆外部的不可预测的干扰。

 

为了解决这个噪声敏感问题,制造商尝试了各种解决方案和设计。 他们尝试了各种方法,从制造外径非常大的电缆到使用缠绕四对电缆的垫片,试图分离和随机化干扰信号。

 

尽管如此,由于这种程度的干扰,许多制造商建议不要对 6A 类电缆进行梳理—直到今天他们仍然这么做。

 

6A 类电缆梳理:是还是否?

 

今天我们经常会收到关于电缆梳理的问题。 这对于 5e 类和 6 类来说是一种常见的做法,但根据我们上面所了解的情况,6A 类也应该这样做吗? 最佳实践规定了什么?

 

这里’我们的答案是:如果您使用 Belden 的 6A 类解决方案,那么电缆梳理仍然可以。

 

这些电缆采用我们的 EquiBlock™ 设计,提供等势垒,以最大限度地减少对相邻电缆的外部串扰。

 

我们还采用梳状、六绕一配置对电缆进行了最坏情况的测试。 六根外部电缆围绕一根中心电缆铺设,电缆沿着通道的整个长度每隔 6 到 8 英寸绑在一起,也使连接器更紧密地靠在一起。 许多制造商可以’t 通过缩短的(24 米)通道中的四个连接器进行六绕一配置。

 

Belden 通过了此项测试,因为其电缆和连接器的设计达到了最佳平衡,超越了 6A 类标准中规定的所有性能特征和参数,包括外部串扰、插入损耗和回波损耗。 我们的 REVConnect® 连接器提供最佳的受控电气性能。

 

所以继续吧—为您的安装工作感到自豪,如果您愿意的话,可以梳理一下 Belden 的 6A 类电缆。 事实上,我们鼓励这样做!

 

它’但需要注意的是,梳理其他供应商的 6A 类电缆可能会有问题。 如果另一家电缆制造商建议不要梳理或敷料,那么它’听听也许是明智之举。 他们的 6A 类电缆可能需要随机化(不太整齐的安装),以消除 外星人的串音 并降低性能。

 

 

 

相关资源:

针对安装人员每天面临的四个现实问题的解决方案

节省线缆端接劳动力

讲述Belden如何改进以太网线缆连接器的故事

 

作者简介

Henry Franc

现场应用工程师

Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。