智能楼宇

光纤电缆安装过程中应避免的两大错误

Massimo Carboni

对于高质量光纤电缆安装来说,有两个因素是不可妥协的:光纤清洁和正确的拉动。 污染和不当处理会严重降低信号完整性和长期可靠性。 了解有关最佳实践的更多信息。 

我们’在光纤电缆安装方面,我已经见识过各种各样的事情:好的、坏的和令人难以置信的。

我们每天都会与现场技术人员和承包商交谈,他们在数据中心和广播、AV、工业和智能建筑应用中安装我们的光纤电缆。 通过在工作现场花费时间,我们可以提供实践培训、回答问题并了解更多有关我们的产品的使用地点和方式的信息。

当我们观察各种环境中的安装时,我们’我也注意到行业之间存在重大脱节’推荐的光纤电缆安装最佳实践以及现实生活中正在进行的实际操作。

两个最关键的步骤—光纤清洁和光缆拉动—也是最常做错的事情。 清洁失败可能会导致网络性能下降甚至设备损坏,而不正确的拉动则有可能在光纤到达之前造成物理损坏。’甚至在位。 详细了解我们在现场遇到的这些安装错误以及如何避免这些错误。 详细了解 光纤电缆工作

1. 光纤清洁程序过于放松

污染是光纤链路故障的最大原因。 因此,该行业’的信息始终是这样的:光纤应该是干净的,干净的,干净的! 但我们仍然看到一些安装人员跳过或走捷径进行光纤清洁,这可能会抵消一些好处 光纤布线提供

完全缺乏清洁可能会导致更高的光损耗,而不正确的清洁则会降低网络性能。 安装过程中光纤清洁的重要性’不要太紧张。

当电缆不’t 正确清洁。 即使是微小的灰尘颗粒也会阻挡或散射光线。

跳过光纤清洗的隐性成本

当期限紧迫时,为了节省时间,可能会出现疏忽。 例如,我们’我见过安装人员在’匆忙(这些是您在光纤电缆安装过程中可能采取的一些最糟糕的捷径):

  • 将手指浸入外用酒精或异丙醇中,然后用指尖擦拭端面进行清洁。
  • 在插入光纤连接器之前,在衬衫上擦拭其末端。
  • 使用多用途消毒湿巾快速清洁 光纤电缆 连接之前。

那里’无法回避的事实是,适当的清洁需要更长的时间—但它的回报是巨大的。 确保清洁的光纤连接对于支持速度和可靠性至关重要。 您希望光纤基础设施尽可能清洁。 脏光纤肯定会降低产量、引发性能问题并增加日后的服务请求。

推荐的光纤清洁工具

新的连接器在使用前应始终进行清洁’重新使用。 每次连接光纤连接器之前都应进行清洁。 在进行连接之前,使用检查范围确认端面没有污染。

有许多光纤清洁工具可供选择,包括:

  • 一按清,使用干洗绞线清除连接器端面上的灰尘、碎屑和油污。

  • 自动化检查范围  这使得检查光纤端面变得快速而简单。 这些自动对焦相机可在几秒钟内提供清晰的端面视图,以便进行详细检查。 虽然您可以使用手动检查范围,但这些自动相机可以提供最准确的结果。

  • 清洁套件,包括建立清洁光纤连接所需的各种工具。

干洗(例如一键式工具)适用于清除松散的颗粒,而湿洗更适合清除油污或更顽固的污染物。 湿洗之后务必进行干洗步骤,以确保没有遗留任何污渍。

 

光缆清洁最佳实践

无论您选择哪种清洁工具或方法,请务必遵循以下光纤清洁提示以获得最佳效果:

  • 不要使用罐装空气或除尘器(它们会吹散颗粒,而不能清除油或残留物)。
  • 请勿触摸光纤连接器端面。
  • 请勿触摸溶剂分配尖端。
  • 务必佩戴适当的安全眼镜。
  • 请在未插拔的光纤连接器上保留保护帽。
  • 清洁后务必检查连接器,以确认配接前的清洁度。

2. 光纤电缆拉动不正确

我们经常看到安装过程中出现不正确的拉动现象。 这会导致光纤电缆故障。

正确拉光纤电缆是关键的一步。 过大的拉力、过大的弯曲和电缆护套损坏可能会在系统启动之前损害光学性能。 此阶段的小错误可能不会立即产生影响,但可能会造成长期信号丢失或电缆过早故障。

光缆拉拔不当的风险

拉动光纤电缆时如果拉力超过其最大拉力,则会导致裂缝、扭结或断裂,从而影响性能。 大多数光纤电缆都包含用于拉动电缆的特殊强度构件(由芳纶纱等材料制成)。 它们保护电缆内的光纤免受损坏,并为安装人员在安装过程中安全拉动电缆提供方法。

我们’看到安装人员错误地拉动电缆护套而不是使用强度构件。 这样做会拉伸电缆护套并损坏里面的光纤。 拉伸外护套可能会使光纤在电缆中向后移动几英尺而不是末端,并且不会’提供安全的端接。 夹克也可能会被撕裂、断裂或看起来起皱。

将光纤电缆拉到紧处,例如拐角处或与其他光纤电缆一起,也会烧伤外部护套。

如何拉光纤电缆

光缆拉线时,请遵循以下建议以避免损坏:

  • 确实要剪掉一些电缆护套,以便接触和拉动强度构件—而不是电缆护套或电缆本身。
  • 不要’超过最大拉力。
  • 务必保持电缆’的最小弯曲半径,并确保不要超过该半径弯曲;否则可能会增加衰减并导致光纤断裂。
  • 拉动电缆时请避免扭曲或挤压电缆。
  • 请使用适当的电缆夹具、滑轮或滑轮来均匀分配拉力。

有光纤安装问题?

我们的目标是帮助您提供优质的安装工作。 花时间遵循光纤电缆安装的最佳实践只是您在竞争日益激烈的行业中脱颖而出的另一种方式。

Belden’的光纤团队随时为您解答 光纤安装问题 并指导您完成推荐的最佳实践,以确保正确安装,从而让您能够充分利用电缆投资。 没有什么问题是太基础的。 如果您有任何疑问,请告诉我们。 我们的团队将尽快回复您并提供有用的信息,以指导您按照正确的方向进行安装。

 

相关链接: