但部署新技术只是成功的一半。第 0 层—该设施’网络基础设施—将决定场馆是否能够真正支持先进的设备和应用程序。换句话说:布线和连接将决定客人的体验。
提供足够带宽来支持物联网、BYOD 和无限无线连接的酒店、赌场或度假村具有明显的竞争优势。它可以提供更快、更好的服务并协调更高效的运营。为了保持领先地位,许多 接待设施 目前正在投资光纤以支持大量用户和设备。光纤能够可靠地长距离传输数据,并且比铜缆提供更大的带宽,而且通常直径更小。
然而,从历史上看,许多酒店应用都受到现有光纤电缆配置和路径的限制。在某些情况下,为了将光纤电缆安装到位,必须牺牲性能—包括 FTTx 和 POL/PON 应用。
充分利用光纤在这些环境中的优势—并且不牺牲带宽性能—集成商和安装人员需要一根符合以下要求的光缆:
- 重量更轻、直径更小
- 具有成本效益
- 安装轻松便捷
- 与金属铠装产品属于同一性能类别
那’要求不算过分,对吧?!我们没有’我不这么认为。那’这就是为什么 Belden’的工程师创造了 OptiTuff™ 迷你光纤电缆。它解决了传统金属铠装和非铠装光纤产品所面临的问题:
- 它’比金属铠装电缆轻 90%,直径比金属铠装电缆小 70%,比非铠装电缆小 50%,为集成商和安装人员提供重量更轻、直径更小的电缆。
- 无需接地套件,从而节省材料和人工成本。其先进、坚固的热塑性材料也是传统金属铠装光纤的一种经济高效的替代品,为集成商和安装商提供了更实惠的电缆。
- 它具有抗扭结特性,比金属铠装电缆更灵活,即使在狭小空间、管道和具有大量狭窄且具有挑战性的转弯的环境中也更容易处理—,为集成商和安装人员提供了快速安装、易于安装的电缆。—
- 它能够保持优异的机械性能,同时相比传统金属铠装线缆,部署起来更加灵活而简便,为集成商和安装商提供了具有卓越机械性能的线缆选择。
与非铠装光纤电缆相比,其全电介质铠装还具有出色的耐用性和抗压性,使 OptiTuff 迷你光纤电缆成为市场上用途最广泛的光纤电缆之一。它可以承受许多滥用—这是传统金属铠装电缆无法做到的’。事实上,它甚至不需要导管来保护。’这种电缆不仅在同类电缆中脱颖而出—,而且独树一帜。
出于这些原因,我们将 OptiTuff 迷你光纤电缆纳入 HTNG’ 的 TechOvation 奖。该计划旨在表彰和奖励颠覆酒店环境运营方式的新兴产品和创新。
首先要考虑的是制作一个关于该技术或产品有何不同之处的视频。然后,评审团将选出七个视频在网上分享,进行为期两周的投票。通过评委和公众众包投票,排名前 10 位的参赛作品将被视为半决赛选手并晋级下一轮。在酒店科技盛会 HT-NEXT 上,10 名半决赛选手在 TechOvation 现场竞赛中展示了他们的技术。从那里开始,现场观众投票决定获胜者!
去年 12 月,我们非常高兴 OptiTuff 迷你光纤电缆被选为 TechOvation 奖半决赛入围者,这让我们有机会向近 500 名与会者展示它的功能。这一荣誉使我们的全电介质铠装电缆与计算机视觉和人工智能客户服务平台、智能消毒机器人和支持跨语言实时对话的应用程序等改变游戏规则的技术处于同一类别。虽然我们没有’获胜(荣誉归于 ShiftGenius,这是 UniFocus 推出的下一代员工调度平台),但我们’很自豪能够与其他改变行业的技术和产品一起进入半决赛。
更令人兴奋的是我们在 TechOvation 现场比赛后获得的认可。Belden 收到了很多用户的击掌、赞誉和询问,这些用户—在第一次接触 OptiTuff 之后—就对它的功能表示赞赏。
我们也想向您展示 OptiTuff 迷你光纤电缆的功能。以下是我们提交给 TechOvation 奖的 60 秒视频。看一看!
目前,Belden 正在提供 OptiTuff 迷你光纤电缆的免费样品。在这里获取你的!如果您有任何疑问, 这是一个很好的起点。
作者简介
John Wojnicki
全球酒店业总监
约翰是全球客户总监,他的整个 50 年职业生涯都在 Belden 度过。 沃伊尼茨基一直是服务赌场、酒店、主题公园和邮轮行业的先驱。 他与 HTNG 和 HITEC 等协会和会议的全球合作有助于促进 Belden 与所有主要酒店品牌的合作,以更多地了解他们的需求并创建解决方案,从而高效、有效地为他们提供服务。