hotel-room-hero

 

许多酒店正在重新思考自己的未来—,而这个未来涉及光纤升级。

 

2023 年住宿技术研究 显示,移动性和自助服务技术是商务和休闲客人最关心的问题—,’这并不令人意外。

 

酒店游客不仅在自己的房间,而且在大堂、泳池区、走廊和餐厅,同时在许多联网设备上流式传输和下载内容—。

 

Wi-Fi 和室内无线网络不仅对于满足旅行者的数字化期望至关重要,而且对于支持工作人员所需的应用程序和系统也至关重要。 许多酒店都 工人数量有限 并需要使用能够让他们的工作更快、更轻松的工具—而不会牺牲服务或品牌形象。

 

光纤升级:备战未来的理想之选

 

如今,酒店必须提供流媒体内容等服务。 明天,对技术的需求将会更大。 随着未来的展开, 增强现实和虚拟现实 将融入酒店环境,让客人在抵达之前查看互动式酒店房间,增强现场体验并培训新员工。

 

机器人技术 将协助打扫房间、提供毛巾和洗漱用品以及礼宾服务。 在智能客房中,客人将能够管理温度、照明水平和娱乐 通过他们的智能手机

 

创建管理这些创新能力的基础—以及所需的带宽—需要强大的网络基础设施和高水平的连接性。

 

光纤升级 显然是面向未来的选择,原因如下。

 

  1. 光纤提供无限带宽。 无论您的客人使用多少设备,他们都赢了’不会拖慢网络或造成延迟。 并且在流式传输、下载或上传大文件时不会遇到延迟。

  2. 光纤支持灵活性。 有了光纤,您可以快速轻松地扩展您的网络,而无需进行拆除和更换,因为 5G 和 Wi-Fi 6,被添加到网络中。

  3. 光纤是安全的。 光纤电缆’t 发出信号,所以’没有信号泄漏或简单的方法 “收听” 拦截数据传输。

  4. 纤维不是’不受 EMI 影响。 光纤电缆’不会产生电磁干扰(EMI)并且’t 受到通过串扰产生的 EMI 的影响。 它们可以毫无顾虑地部署在建筑设备旁边。

 

此外,当下在客房安装光纤可能会在至少几十年内提供您在酒店所需的连接,从而最大限度地减少对未来昂贵且频繁升级的需求。

 

为什么酒店光纤升级经常延迟

 

尽管光纤为酒店环境带来了诸多好处,但许多场所仍将光纤升级推迟多年—或尽可能长的时间—即使他们现有的基础设施阻碍了他们的网络发展,并且’无法满足客人对连接性或带宽的期望。

 

为什么? 因为从铜线系统升级到光纤系统并不是’并不总是一件容易的事—尤其是在酒店里。 光纤升级可能会给员工和客人带来极大的不便和干扰。 即使你提前计划、分段工作并安排安静的时间,干扰仍然会发生。

 

例如,在为客房连接推出光纤升级时,可能需要拆开墙壁或天花板,不得不转移住客并减少可用客房数量,从而减少收入。

 

公共场所可能需要暂时关闭或缩短开放时间,这会给想要使用这些设施的客人带来困扰。 灰尘、噪音和暴露的建筑材料会对感知和体验产生负面影响。

 

如何确保精简执行光纤项目

 

除了光纤升级带来的物流挑战之外,我们’还看到许多酒店项目受到现有光纤电缆配置和路径的限制。 在某些情况下,甚至需要牺牲系统性能才能将光纤电缆安装到位—,包括光纤到房间的应用。

 

这就是’我们创造 OptiTuff™ 迷你光纤电缆的原因。 它以良好的方式破坏了酒店环境的运作方式—。

 

OptiTuff 迷你光纤电缆 与金属铠装产品属于同一性能类别,但它不是’金属铠装电缆。

  • 它’比金属铠装电缆轻 90%,直径比金属铠装电缆小 70%,比非铠装电缆小 50%。

  • 它具有抗扭结特性,比金属铠装电缆更灵活,即使在狭小空间、管道和具有狭窄且具有挑战性的转弯的环境中也更容易处理。—

  • 它更具成本效益,因为不需要接地套件或导管,从而节省材料和人工成本。’ 其先进、坚固的热塑性材料也是传统金属铠装光纤的一种经济高效的替代品。

 

换句话说,它解决了酒店技术项目中与传统金属铠装和非铠装光纤相关的问题。 它的刚性和小直径意味着它可以安装在小通道中,这样您就可以经济高效地升级客房连接,而无需切入墙壁或破坏房间,从而在光纤升级期间将所有空间都向客人开放。

 

现在’是时候重新考虑您酒店’的数字基础设施了—,而光纤升级是一个很好的起点。 详细了解 Belden 如何成为您的 唯一基础设施合作伙伴 为您的下一个酒店项目提供帮助。

 

相关资源:

Belden酒店解决方案

OptiTuff迷你光缆可以为酒店业技术提供哪些用途

为什么建议您考虑这种替代传统金属铠装光纤线缆的产品

 

 

 

作者简介

Kikie Kunplin

光纤产品线经理

Kikie Kunplin 拥有十多年的光纤电缆设计经验,并拥有加州大学洛杉矶分校材料科学与工程硕士学位。 作为 Belden 前光纤产品产品线经理,Kikie 负责光纤电缆设计和产品发布,负责 Belden 新光纤产品的设计、开发和发布。 作为 TIA TR-42 光纤小组委员会以及 ICEA 标准委员会的成员,她还为 ICT 行业提供技术和设计领导。