熟悉光纤系统的工作原理意味着回到基础,以便做出更明智的技术决策。
但我’注意到,无论一个人多么有经验,有关基础知识的问题都会经常出现。 几年前,我在配电行业工作后加入百通,很快意识到即使是经验丰富的专业人士也可以从基础光纤问题的清晰、直接的答案中受益。
这就是’我根据经常向行业专业人士提供的演示来汇总这些见解的原因,以便更容易理解纤维的真正含义。
光纤系统与铜缆有何不同?
铜缆使用电信号传输数据,而光纤则使用光。 通过将数据作为光脉冲而不是电流进行传输,光纤电缆消除了与铜电缆相关的许多限制,例如过热产生、对束尺寸的担忧、信号随距离衰减以及易受电磁干扰。
在某些高速、高密度环境中,这些限制可能会成为问题。 但纤维的设计就是为了克服这些问题。 因为它以光脉冲的形式(并且以光速)传输数据,所以它可以更快地在更长的距离上传输更多信息。 而且因为它’它不受电磁干扰,并且使用玻璃代替金属,因此信号损失最小。 信号依然强劲而清晰。
然而,需要注意的一个重要问题是,就像任何技术一样,光纤也有其缺点:它可以’不能像铜缆那样传输电力。 目前,它只能传输数据。
光纤系统如何工作?
光纤电缆通过细玻璃线发送光脉冲(数据) “纤维。” 光纤的核心是其玻璃芯,它位于电缆的中间,为光提供一条沿着电缆传播到接收设备的路径。 数据通过沿着纤芯反弹在光纤中快速传输。
核心周围环绕着:
- 包层,是一层围绕核心的玻璃,包含光脉冲以防止损耗
- 涂层,可防止划伤和其他物理损坏
- 缓冲器,提供更多保护,使光纤更易于安装
- 铠装,可防止挤压、弯曲和恶劣环境条件造成的损坏
这些内部组件封装在外壳内,以保护里面的所有部件。 护套的类型决定了电缆可以承受的环境。
电缆’结构允许光纤弯曲和旋转而不会断裂
什么’单模光纤和多模光纤有什么区别?
光纤电缆分为两类: 单模和多模。 每种类型都有不同的核心尺寸,以支持不同的传输距离和带宽。
- 单模 具有一个小核心,允许光通过单一路径(模式)。 它’它旨在实现长距离(长达数英里)数据传输,且信号损失很小。 这些电缆通常为黄色。
- 多模 具有更大的芯,允许多个光路(模式)同时穿过电缆。 它使用 LED 或 VCSEL(垂直腔面发射激光器)作为光源。 多模光纤非常适合长达几百米的距离。 这些电缆通常是浅绿色或 埃里卡·维奥莱特 彩色的。
这些线缆可以通过以下两种方式之一进行连接:
什么’光纤连接器有什么区别?
要连接光纤电缆,有几种类型的光纤连接器可供选择。
- LC(朗讯连接器或小连接器)连接器 如今已十分常见,尤其是在数据中心等高密度环境中。 因为他们’由于体积小、成本低、安装方便,因此被广泛使用。
- ST(直头)连接器 是最古老的光纤连接器类型之一,常见于传统安装中。 它们由金属制成,’今天不适合’的高密度环境,但它们仍在较旧的系统中使用。
- SC(用户连接器或方形连接器)连接器比LC连接器略大,但由于其可靠性,仍然非常受欢迎。
- MPO(多光纤推入式)连接器是专为高密度应用制造的新型连接器,通过单个插头连接多达 12 根光纤。
- VSFF(超小尺寸)连接器 是超紧凑型连接器,可在更小的空间内实现更多连接。
如何管理光纤布线系统?
在铜缆系统中,配线架等组件用于组织、保护和管理连接。
在光纤系统中,连接通过接线盒和框架进行管理。
框架 是连接和布线光纤电缆的集中式集线器。 连接器可以插入框架的正面和背面,框架选项范围从用于基本连接的简单适配器板到更先进的 光纤配线架 (ODF),是专为高容量、高密度环境而构建的整个机柜。
盒式磁带 结合了框架和接头托盘,容纳接头光纤以保持适当的弯曲半径并保护连接器。 它们’很容易接入和断开。
建立正确的光纤系统连接
虽然这些问题看起来很简单,但在讨论光纤系统时却经常出现。 掌握扎实的基础知识将有助于确保您的网络连接可靠且面向未来。
您对本列表’未涵盖的光纤系统有疑问吗? 给我们留言;我们’很乐意为您解答!
相关链接:
作者简介
Ike Sachse
智能楼宇解决方案顾问
Ike Sachse 于 2022 年加入 Belden,在芝加哥与 Belden 的一个客户创新中心一起工作。 作为解决方案顾问,他与客户、承包商、顾问和其他专业人士合作,向他们提出正确的问题,以更好地了解他们的需求,并使 Belden 的解决方案与他们的业务目标保持一致。 在加入 Belden 之前,Ike 在爱荷华州立大学学习电气工程。 他还在努力获得工程基础认证。