足球队有说明角色、职责、路线和覆盖范围的策略手册。
销售团队有概述销售流程、最佳实践和完成交易的技巧的策略手册。
网络安全团队有规划了监控、预防和响应安全威胁和事件的选项的策略手册。
您的团队也可以拥有一本剧本,—其中记录了管理光纤项目和系统所涉及的所有人员、组织、流程、材料、工具和技术。
无论服务对象是谁,任何剧本的目标都是:确保所有利益相关者了解他们的角色、要遵循的正确工作流程以及如何齐心协力实现团队’的共同目标。
你的剧本中应该包含哪些内容的 3 个示例
管理光纤项目—尤其是复杂的光纤项目—应该始终从光纤剧本开始。
在您的剧本中,您将’记录许多事情,包括光纤设计和部署的考虑和决策。 虽然这只是剧本的一个组成部分,但它’非常重要:它列出了构成系统的所有组件和设备。
让我们’看一下您的剧本可以包含的一些设计和部署信息的示例。
媒体选择
您的项目使用哪种类型的光纤? 例如,如果您’在建筑物内部署多模电缆,那么您’可以选择:OM1、OM2、OM3、OM4 或 OM5 光纤电缆。 每个都提供不同的损失、长度和兼容性配置文件。 例如,虽然 OM1 和 OM2 是传统电缆并且很少使用,但它们在某些应用(如控制系统)中仍然占有一席之地。
您可能还需要考虑使用其他类型的线缆:
- 混合电缆 (光纤 + 其他材料),例如 Belden’的故障管理电力系统电缆。 它们的光纤/铜结构允许在同一根电缆中同时传输电力和数据。
- SMPTE线缆专为高清摄像头设计,可以发送多路音频信号和视频信号。
- 复合线缆,绑扎在同一个护套内,提供多模/单模光纤或屏蔽和非屏蔽双绞线铜线的混合线缆。
- 特种光纤电缆 ,包括适用于严苛条件的战术电缆和 柔性带状电缆 可在狭小空间内支持高纤维数量。
端接方法
终止方法和材料是光纤剧本中需要记录的另一个设计因素。 例如,您’需要注意您是否’正在使用:
- 预端接电缆,由制造商在’发货给您之前进行端接
- 现场端接线缆,由施工现场的安装人员端接
- 两者的结合
如果您’使用现场端接电缆,您’还需要记录所使用的端接类型。
极性方案
别’忘记光纤 极性! 它定义了光纤电缆中光信号流的方向。 您的光纤项目将定义您的极性方案:
- 双工极性,提供从主机收发器中的发送端口到接收收发器中的接收端口,然后再返回的路径
- 方法A,涉及A到A跳线的极性翻转
- 方法B,涉及接线盒中的极性翻转
- 方法C,涉及成对极性翻转
- 无极性
在您处理与管理光纤项目相关的设计和部署考虑事项—并记录这些考虑事项和决定时—,请确保您的选择符合需求,这样您就不会’为不会使用的东西付费’。
例如,许多人倾向于使用 OM5,因为它’是最新的 多模光纤 并支持高带宽和快速速度。 然而,如果光纤部署在工业厂房或医院,光纤主干线将延伸 300 米或 400 米,那么 OM5’就不合适了。 您将’无法充分利用其提供的功能和优势。
可以指导您制定策略手册的更多资源
您准备好制定自己的光纤策略手册了吗?
我们可以帮助您构建路线图,列出您的系统要求和实用解决方案,以帮助您直观地了解您的目标以及实现成功所需的条件。
相关资源:
作者简介
Henry Franc
现场应用工程师
Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。