智能楼宇

了解您的光纤术语:从光缆到基本极性

Henry Franc和Carlos Matos
光纤电缆与光纤布线有何不同? 方向和定位是一样的吗? 该博客解答了常见的光纤问题,并可作为您了解常见光纤术语的资源。 

 

理解光纤的细微差别以及确定哪种光纤解决方案适合您的应用的关键在于理解基本的光纤术语。 词语和含义很重要。 如果你想有效地沟通有关纤维的信息,那么’从一开始就使用正确的术语至关重要,这样您才能获得想要的结果。

 

但说到常见的纤维术语,我们’我注意到行业混乱。 什么’光纤电缆和光纤布线之间有什么区别? 方向和定位是一样的吗? 为了回答您的问题,我们创建了这个博客,作为您最常听到的光纤术语的首选资源。

 

如果您要查找从光缆到常见光纤极性术语等各种内容的正确定义时,请将本文当做您的指南。

 

 


 

光缆术语

 

光纤

期限 “纤维” 或者 “光纤” 指用于传输信息的技术和组件。 光纤由细丝玻璃芯、包层和丙烯酸酯涂层组成。

 

光纤线缆

当光纤被包裹在保护套中并可以安装时,最终产品—光纤 + 保护套—被视为光纤电缆。 光纤电缆类型 可以包括分配、分支、松套管等。不同类型的电缆设计用于不同的应用和环境。

 

光纤布线

要将光纤电缆连接到设备或装置,必须使用某种类型的连接,例如连接器。 术语 “光纤布线” 不仅描述光纤电缆,还描述伴随它的连接。

 

光缆组件

将光纤电缆、连接器和适配器组合在一起,就形成了一个电缆组件。 电缆组件可以由一根或多根电缆组成。 跳线或 MPO 主干线都是光纤电缆组件的例子。

 

双工光纤

当两根单工光纤电缆使用拉链线并排连接时,就会形成支持双向数据传输的双工光纤。 一根光纤将数据从 A 点传输到 B 点,另一根光纤将数据从 B 点传输到 A 点。

 

双工传输

双工传输可以实现同一载波上的双向通信。 半双工传输在两个方向上发送信号—一次向一个方向发送。 全双工支持同时在两个方向上传输信号。 在光纤中,该技术通常被称为 “双向,” 或 “BiDi。”

 

在双工传输应用中,例如包括工作站或网络硬件,每根光纤将一端的发射器连接到另一端的接收器以保持连接。

 

 


 

光纤连接术语

 

分立式连接器

分立式连接器是箍圈中的单光纤连接器,例如LC或SC连接器。

 

双工连接器

双工连接器由两个连接在一起以发送和接收信号的分立连接器组成。 LC 双工连接器就是一个例子。 有时两个连接器被模制在一起;有时则不是。’

 

阵列式连接器

在单个箍圈内具有多根光纤的连接器,例如MPO连接器。

 

 


 

光纤极性术语

 

极性

该术语描述了用于定位光纤的方法,以确保 连接 发射器和接收器之间。

 

类型

该术语用于定义组件的配置。 光纤系统中使用的组件类型有两种:电缆组件和耦合器。 标准定义了多种配置类型(A、B、C、U1、U2、A-A 和 A-B),但还有其他依赖于需求的类型。

 

方法

方法是定义用于实现所需光纤极性的组件类型排列的方案。

 

方向

连接器或适配器的键控部分的相对位置是其方向(例如,KeyUp/KeyUp 或 KeyUp/KeyDown)。  它也可以被描述为 “对齐” 或 “未对齐” 键(对于 VSSF 连接器很重要),并且在技术上更准确;KeyUp/Down 命名法假定垂直方向。

 

引脚

光纤连接器通常没有性别;只有 MPO 和阵列连接器才有插针以确保可匹配性。 针脚精确对准匹配的光纤。 如果配对连接器使用定位销,则一个插头必须插上,而另一个插头则不能插上。  有时,这被称为 “男性” 或 “女性,” 但更正确的说法是 “固定” 或 “取消固定。”

 

定位

连接器套圈中特定光纤束之间的相关性称为 “定位。”

 

端口标识

端口标识是指光纤上使用的端口标识工具(通常是标签、颜色或数字)。

 

 


 

准备好继续了解光纤了吗?

现在您’已经了解了定义,您可以观看我们创建的网络研讨会系列,以帮助您了解更多信息。

 

虽然该系列主要关注光纤极性,但第一次网络讲座提供了有关光纤基础知识的有用信息。

 

 

相关资源: