相关标签
虽然他们’多年来已经实现了他们的目标,它’铜缆系统已经 距离限制。如果依靠铜线在超过 100 米的距离上发送信号,那么速度就会下降,网络信号就会减弱,连接问题也会增加。
随着越来越多的企业和数据中心应用需要更长距离的数据传输, 光纤电缆应运而生 来解决这个问题。它们可以支持更长距离的数据传输,同时保持出色的信号完整性。
在确定选择哪种光纤电缆设计(单模光纤还是多模光纤)时,了解信号传输距离是一个重要的考虑因素。两者之间的差异在于光的传播(光如何从一个点移动到另一个点)。单模光纤一次仅传输一种光模式(称为基模)。多模光纤可以同时传输多种模式的光。
在这篇博客中,我们将分析在为您的下一个项目选择单模或多模光纤时需要考虑的四个重要因素。
1.信号需要传输多远
正如我们之前提到的,了解您的数据信号需要传输的距离将帮助您在单模或多模光纤之间进行选择。
多模光纤电缆在短距离传输中表现出色,而单模光纤则适用于长距离信号传输环境。以下是一些差异的例子:
- 如果建筑物内有很多连接点,那多模光纤是最好的选择
- 如果有很多连接点 跨小型校园,多模光纤是最佳选择
- 如果数据需要从城镇的一边传输到另一边,那单模光纤是最好的选择
- 如果需要连接不同城市的远程办公室,那单模光纤是最好的选择
与多模光纤不同,单模光纤由于缺乏模态色散,因此不受距离的限制。’单模电缆可以 拼接在一起 以传输数英里(或更多)的数据传输。
2.所需前期投资
尽管许多因素都会影响光纤网络或项目的成本,但在选择单模或多模光纤时,了解材料成本差异非常重要。’
从历史上看,单模电缆一直是一种经济高效的选择—但单模电子设备(发射器、接收器、收发器等)则是另一回事。然而,随着亚马逊网络服务、微软和 Meta 等超大规模数据中心使用单模电子设备,它们正在帮助降低电子产品的成本,使其更加实惠。’因此,单模系统 在数据中心环境中的部署越来越频繁 。
而多模的情况则正好相反:多模光缆的成本更高,但多模电子设备却更加经济实惠(尤其是使用LED技术发光时)。
在单模或多模光纤之间进行选择时,’不仅要考虑成本,还要考虑功能。根据具体情况,更好的性能可能值得更高的成本。
3.应用程序带宽需求
需要发送多少信息(应用程序的带宽)是另一个关键因素。虽然与铜缆系统相比,多模光纤可以支持更高的带宽,但单模光纤可以容纳最多的带宽。
由于单模光纤不受模态色散影响,因此可提供几乎无限的带宽潜力。’
多模的带宽能力受到失真的影响。随着信号带宽的增加,到达距离会减小—,反之亦然—,这是由于模态色散 造成的,通常表示为带宽距离乘积(MHz∙km)。当光线沿多条路径传播且具有多种路径长度时,就会产生光线之间传播距离的差异,这称为模态色散。
4.未来网络升级
在规划光纤网络时,’不要忘记它将来可能需要支持什么。最终会扩展到更多地点吗?当您推出目前尚未使用的速度密集型应用程序时,带宽需求会增加吗?’
由于纤芯尺寸、光源、信号和激光波长不同,单模光纤和多模光纤不能互换或拼接在一起。’这样做可能会导致大量数据丢失,从而导致网络无法正常工作。
因此,’牢记未来的需求非常重要。它们可以帮助您确定单模或多模光纤是否是当前—和未来的最佳选择。
例如,如果未来需要支持虚拟现实、人工智能、机器学习、大数据或医学影像等应用,那么单模光纤可能是最适合这些技术的选择。
了解更多光纤基础知识
如果您’准备好了解有关光纤布线系统的更多基础知识,那么我们的 揭开光纤布线系统的神秘面纱 网络研讨会是一个很好的起点。
Belden’ 的光纤专家将在一小时内介绍光纤布线系统,分解并阐明基础知识,以便您对即将开展的涉及光纤电缆的项目充满信心。
随着光纤的使用不断增加以支持新的连接需求和带宽密集型技术,这是您’想要了解的信息。按需观看 。
相关文章:
作者简介
Michael Houck
光纤线缆组件产品经理
Michael Houck 从俄亥俄大学工业技术理学学士学位毕业后,曾在客运行业担任工程师,后于 2008 年进入布线行业。2022 年至 2024 年,他就职于 Belden,担任光纤电缆组件产品经理,负责开发新型光纤产品并管理现有产品。 他还拥有克莱姆森大学的工商管理硕士学位,这使他对技术与商业的交叉领域有着独特的见解。