亚利桑那州图森光纤技术中心
相关标签

 

如果您仔细听,就会发现这个行业传达的一些重要信息:光纤在未来扮演着重要的角色。

 

我们的客户正在为—人工智能、机器学习、制造自动化以及增强和虚拟现实—等新兴技术做准备,这些技术需要光纤系统能够提供的带宽、数据速率和速度。

 

与其他网络基础设施方案相比,光纤支持更多的带宽和更长的覆盖范围,处理庞大的流量,可以采用比其他布线方案更小更轻的安装,并且具有内置抗噪能力,可实现更好的性能。

 

在过去的五十年里,我们’一直致力于纤维研究、设计、开发和制造,因此我们可以自信地提供客户所需的高性能解决方案。 我们的纤维创新已经取得了长足的进步,但我们’才刚刚起步。

 

光纤技术中心:取得进步的枢纽

我们’很高兴今年能够继续在更高水平上进行光纤投资,并在亚利桑那州图森开设新的、最先进的光纤技术中心。 这个多功能的进步中心为我们的光纤专家提供了引领光纤电缆和连接创新、研究和开发的空间。

 

我们的员工在我们的成功中发挥着重要作用,随着我们继续建立一支拥有无与伦比的技能、经验和洞察力的优秀团队,我们的纤维集团将会不断扩大。 在这个领域,这些才华横溢、经验丰富的光纤专家将继续创造其他光纤制造商难以比拟的独特解决方案。

 

随着我们不断提高光纤能力,它还将支持仓储、配送、管理和制造。

 

扩大 Belden’ 在光纤领域的成功

可靠、可用、可配置:这就是我们对光纤解决方案的描述。’ Belden’ 在提供光纤系统方面拥有 50 多年的经验,让我们的客户知道他们可以放心地连接。

 

我们所有的 光纤系统 采用独特的协作方式提供服务和支持。 因为我们拥有自己的制造流程,所以我们也可以确保可靠性。 因此,我们的纤维以其以下特性而闻名:

 

  • 优秀的质量和成本效益

  • 由我们的应用工程师领导的高度可配置性,支持在独特的客户环境中工作

  • 可用性和可及性,得益于对库存的重大投资

 

基于 Belden 构建’凭借其卓越的性能和无与伦比的声誉,占地 300,000 平方英尺的光纤技术中心将扩大我们在世界各地现有的光纤设施和测试实验室(包括八个制造工厂和两个研发中心)中已经开展的工作。

 

光纤技术中心位于机场、货运站和主要物流枢纽附近,将有助于精简和加强 Belden’的供应链并增加美国光纤制造的产量。 通过使我们能够尽可能加快交货时间,您’您将很快获得所需的产品。

 

纤维技术中心也位于亚利桑那大学附近,并且’很有才华 技术劳动力为合格的工程师提供了一个无与伦比的机会,让他们加入我们在光纤领域的领先地位,因为数字化转型加速了对光纤所提供的带宽的需求。

 

这对我们的客户意味着什么?

纤维技术中心为客户带来了许多新的好处,我们’很高兴分享:

 

  • 由于Belden产品将在离美国西海岸更近的地方分销,这些地区的客户将能够更快地获得他们需要的产品。

  • FiberExpress光纤组件将在两到五个工作日内制成并发货

  • 当日发货 将在符合条件的光纤电缆和连接上可用。

  • 原型设计功能可为您的应用和环境提供最佳的光纤解决方案。

 

站在光纤技术的最前沿

这是 Belden 迄今为止最大的光纤投资之一—并且它’这是我们在站在光纤技术前沿的旅程中迈出的又一步,让我们变得更快、更自动化、更准确、更具竞争力。

 

Belden 提供广泛的室内和室外电缆产品,适用于各种应用—从数据中心和骨干基础设施到光纤到桌面以及水平和集中布线系统。 我们丰富的光纤连接器产品线可帮助最终用户提高光纤项目的投资回报率,我们的光纤配线系统旨在支持各种级别的光纤密度和广泛的应用。

 

随着越来越多的公司继续转向光纤来支持其业务目标,Belden’光纤解决方案—以卓越的服务和支持以及我们新的光纤技术中心为后盾—将在帮助他们在日益数字化和技术先进的世界中建立联系方面发挥主导作用。

 

详细了解我们的 光纤系统

 

相关资源:

 


作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。