6 Steps to Reach Your Smart Buildings Goals Hero - June 23 2022

 

然而,很多时候,智能建筑的讨论通常不会在建筑设计中成为现实:我们了解智能建筑的好处——以及 背后的技术——但还不知道如何让它们变成现实。

 

重要的是要记住 技术 只是智能建筑中的一小部分——它只是克服挑战的一种方法。智能建筑始于正确的问题:需要解决什么问题?什么需要变得更好或更容易?一旦知道答案,就可以选择正确的技术作为正确的智能建筑解决方案。

 

为支持新的工作和生活方式,每栋智能楼宇的背后,都是对更多带宽、更快速度,以及日益增长的、在更多地方使用带宽的需求。

 

需要新的网络基础设施方法来满足这些需求。我们提供六个重要的考虑因素来帮助你 智能建筑 从纸上谈兵到实践,实现你的目标。

 

1.标准化材料选择

 

在智能建筑设计中使用类似的构建模块可以解决因构建方式不同而难以部署、维护和管理的系统所带来的问题。这些系统不仅令人沮丧,而且还会带来问题:例如成本高、部署缓慢、停机时间和难以扩展。

 

当 IT 系统和组件可变、可扩展、可重复且可理解时,在设计、安装、操作和维护方面具有巨大的节省时间和成本的潜力。

 

随着技术要求的变化,可以增加更多构建块,而无需重新设计整个系统或空间。

 

标准化还可以减少培训和故障排除的要求。组件很容易理解,因为一切工作原理都类似。当系统和组件的外观、功能和响应方式相似时,员工可以轻松地维护它们并响应问题。

 

2.尽可能依赖基于标准的解决方案

 

简化智能建筑网络的最重要方法之一是通过标准。它们为结构化布线性能和持续增长提供了框架,并随着技术和需求的发展而不断发展。

 

使用类别和光纤级电缆——并在选择产品时牢记未来的适用性和灵活性要求。遵循行业布线标准可确保当前和未来的应用程序有效运行,但某些应用程序可能会要求您偏离标准。

 

有可能(有时甚至是最佳的) 偏离标准 如果环境有特定的目标、需求或预期结果。考虑需要将监控摄像头移近停车场或需要将无线接入点放置在特定位置以确保无线接入的情况。在这些情况下,根据环境的不同,标准可能不会总是得到遵循。电缆距离可能需要超出 100 米的距离限制,或者超过 尽管存在限制,但仍可使用四个配对连接 例如,类别电缆的标准规定了这些要求。

 

何时以及如何偏离标准将取决于应用程序、技术、情况和环境。请记住: 标准确保互操作性 并建立最低性能水平。他们没有考虑其他价值判断(如成本、时间、可维护性等)。

 

3.关注业务需求,而不是技术

 

关注业务需求而不仅仅是技术,让应用程序推动需求。例如,从历史上看 业界依赖交叉连接(BIX 或 110)字段进行语音应用。为什么?因为那时的电话还不具备移动性。他们没有离开桌面。尽管有即插即用连接,但在这些应用中它们并不是必需的。当时,办公电话使用 RJ45 连接并没有带来很大的优势。然而今天,情况就不同了。

 

这是一个很好的提醒,要从业务需求开始。如果模块化不是必需的,那么为什么要提供它呢?例如,当今的访问控制设备或监控摄像头是否需要即插即用连接?这些设备是否需要定期连接和断开?可能不是。在这些情况下,也许 IDC 交叉连接是正确的答案。当然,即插即用连接是一种选择,但它们能提供什么价值呢?

 

4.考虑人员、流程和影响

 

设计智能楼宇需要在各个层面上进行协作和配合。

 

每个团队成员都有不同的经历、观点、专业领域和自我——所有这些都需要考虑。该团队可以由多方参与:

 

  • 承包商(低压通信、电气、特种行业以及其他承包商)
  • 业主、经理、客户及其各自的合作伙伴
  • 顾问、集成商、承包商和供应商
  • 系统集成商
  • 其他(法律、风险管理、合规等)

 

这些观点并不互相否定。相反,ICT 专业人员需要找到各方之间的共同点并专注于期望的结果。


如果传统 ICT 基础设施占建筑资本预算的 1%,那么与项目的电气和机械方面相比,它可以被认为是非常小的,而电气和机械方面的预算可能要大 10 到 20 倍。但这是否意味着 ICT 布线不重要?一点也不。它仍然 非常 重要,但期望它与其核心功能(即电气、建筑或机械)分离可能不切实际、不负责任或不现实。 


因此,ICT 专业人员必须学会如何尊重、相处并与其他团队成员合作,就对客户有意义的事情达成共识,同时尊重其他组织、能力和要求。没有合作就不可能实现预期的结果。 

 

5.使用决策的六个 V

 

智能建筑设计需要智能决策。成功通常取决于对这六个 V 的管理。

 

  1. 方向: 每个人、每件事都要朝着同一个方向、同一个源头和同一个目标前进。
  2. 速度 每个人、每件事都需要决定共同前进的速度,这样才能取得进步。
  3. 多样性 始终保持开放的心态,考虑各种选择,以确保选择正确的产品、系统或解决方案。
  4. 真实性 在考虑了许多选择之后,也要考虑实用性。有些解决方案表面上看起来很棒,但经过进一步研究后就失去了吸引力吗?不存在单一的神奇媒体。例如:不要提前决定只使用类别电缆、只使用光纤或只使用无线。介质应与应用程序相匹配。
  5. 价值: 从一开始,每个人都必须清楚该项目的价值以及由此产生的期望。
  6. 数量 从业务角度考虑项目要完成多少任务,以保持目标和优先级的集中。

 

6.逐步深入

 

对于网络拓扑,从高处开始,然后向下进行。自上而下的方法从业务需求开始,然后转向应用层的网络设计。然后它沿着七层 OSI 模型向下行进,最后到达物理层。

 

将网络拓扑与布线拓扑分离,并将布线拓扑分成几个部分(第 1 层主干、第 2 层主干、水平和出口/站/设备布线)。网络拓扑决定了设备如何相互通信。从设备的角度来看,实现这一目标的最有效方式是直接连接设备。

 

从物理 ICT 基础设施的角度来看,当网络拓扑在现实世界中镜像时,就会产生问题。想象一下将每个设备直接连接到其交换机的蜘蛛网。可以做到吗?是的,但是它会造成混乱,耗费太多时间并且浪费资源(天花板空间、通道、管道、房间等)。另一方面,结构化布线方法通过有选择地整合并采取有节制的、实用的方法来适应一切,以实现“一切连接到一切”的目标。

 

智能楼宇的理想最终状态

 

人们希望随时随地保持连接——无论什么情况——我们所依赖的机器也需要这种连接。新兴技术满足了这一需求,需要强大的布线基础来支持它们并推动这些预期的业务成果。

 

对于每个智能建筑项目,必须始终定义一条发展路径。每个项目都有不同的节奏、路径、方法和责任分配。不同组织之间的智能建筑设计之路并不相同。

 

Belden 将评估您的智能建筑需求并帮助您找到满足这些需求的最佳技术。了解更多 这里。 



相关文章:

Belden 支持智能建筑的 9 个理由

什么使建筑变得“智能”?应对智能建筑挑战

业界首个获得 UL 认证的 4 级布线系统:Belden 数字电缆

 


作者简介

Henry Franc

现场应用工程师

Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。