互联社区对其ICT基础设施的需求
互联社区 正日益受到人们的关注,它作为一种将人们与场所、便利设施、机会和彼此联系起来的方式,旨在改善生活和地球。 同时,他们还解决了人口众多的城市存在的许多住房和交通挑战。
对汽车的依赖大大减少,这使得社区更加安全、更加可持续。 许多相同的资源可以由多个企业或家庭共享,以最大限度地提高性能和成本。
想象一个紧密联系的社区,其中有住宅空间、杂货店、医疗诊所、公园、零售店、办公室和餐馆,分布在一个标准的城市街区(约 250 英尺乘 900 英尺)。 无论您是去上班、送孩子上学还是想参加瑜伽课,您所需要的一切都在离家仅几步之遥的地方。 这就是互联社区所能提供的。
温哥华的 Oakridge Centre 是真正互联社区的典范。 它正在将一个基石购物中心和周边地区改造成一个可持续的、混合用途的互联社区,其中将设有住宅区、公园和游乐区、社区中心、老年中心、日托中心和图书馆以及许多其他便利设施。
在这些互联社区的背后是传感器、智能技术、数据和先进的分析技术,它们共同作用于改善舒适性和安全性,同时降低水电费和减少电网的压力。
由于其独特性,互联社区并不总能从传统的网络设计中受益。 出于多种原因,需要特别考虑:
- 它们一直在使用,没有停机时间
- 它们优先考虑效率、监督和控制
- 公用基础设施的使用由住宅和企业共享
- 它们往往必须在现有建筑物周围运作,这些建筑物有局限性
- 它们需要大型项目团队的支持
通过 Belden 帮助创建的每一个互联社区,我们都学到了关于这些环境需要从其网络获得什么的宝贵经验。 以下是我们提出的四项建议,旨在帮助互联社区将电信打造成为真正的公用事业。
1. 创建单一基础设施
互联社区的 ICT 基础设施需要支持生活、工作和娱乐等不同层次的连接,包括:
- 用于设施管理和运营的语音、数据和Wi-Fi
- 商业租户业务
- 居住在该地区的居民
与其为社区的每个部分都设计一个光纤主干网,不如创建单一基础设施,使传统上孤立的网络能够共享路径和空间、电信机房和主干网布线,以及类似的材料和方法。
2. 集中式 FTTx
集中分光器,而不是依赖传统的边缘分布,即运营商安装无源光网络并在每层楼分布无源光分光器。 分离器可以安置在一个位置,例如外部设备(OSP),以减少操作资源并提高操作灵活性。
如果需要适应新的系统或供应商,可以根据需要移动、增加或改变设备。
3. 减少管理点
将管理点设在相连的社区校园内每栋建筑的地下室。 校园内设有主电信室、初级电信室和次级电信室,每栋建筑内还设有一个主电信室。
这可以大大减少共同管理点的数量,从而使移动、添加和更改更易于管理。
4. 支持运营商中立的主机网络
部署支持运营商中立主机系统的分布式天线系统 (DAS) 基础设施。 这使得互联社区可以同时处理多个运营商,并根据需要添加更多运营商,为居民和企业提供选择。
运营商中立的主机网络还可以提高覆盖范围、增加网络容量并提高连接质量。
了解有关互联社区的更多信息
通过思考新的连接方式,互联社区可以更好地响应租户的需求,同时使电信与运营效率目标保持一致并减少对环境的影响。
下载我们的案例研究,详细了解互联社区、其运作方式及其对ICT基础设施构成的挑战。
相关链接